maxon Inside

“글로벌 협업의 결과”

주제 선택

IDX56_M_maxonIDX56_M_maxon

IDX는 모터, 기어박스 및 컨트롤러로 구성된 새로운 소형 드라이브입니다. 담당 영업 엔지니어인 세바스티엥 지시엥(Sébastien Gissien)은 맥슨이 이 제품에 다른 접근 방식을 취하는 이유와 새로운 드라이브가 제공하는 혜택을 받게 될 시장에 대해 설명합니다.

 

세바스티엥, 맥슨은 IDX를 출시하며 새로운 컴팩트형 드라이브 시리즈를 선보입니다. 그 배경은 무엇인가요?


IDX 드라이브는 EPOS4 전자 장치 및 EC-i 모터 제품군과 같이 맥슨의 친숙한 기술을 기반으로 합니다. 이 장치 전체는 물과 먼지로부터 보호하기 위한 하우징과 함께 제공됩니다(IP65).



다 좋습니다. 하지만 그런 드라이브가 이미 시장에 있지 않습니까?


물론 있습니다. 하지만 당사의 IDX에는 제공할 수 있는 강점이 많이 있으며, 그 점을 저는 아주 자랑스럽게 생각합니다. 예를 들어, 당사는 약 25% 정도 더 작은 제품으로 경쟁사와 동일한 수준의 성능을 달성합니다. 이 드라이브는 또한 EtherCAT 또는 CANOpen 필드 버스를 사용하여 어떠한 제어 아키텍처에도 쉽게 통합될 수 있습니다. 그리고 입증된 EPOS Studio 소프트웨어의 도움을 받아 고객은 매우 짧은 시간 내에 IDX 드라이브를 시운전할 수 있습니다. 무엇보다 당사의 목표는 최대한 빨리 당사의 온라인 구성기를 통해 IDX 시리즈를 제공하는 것으로, 이는 맥슨의 독점 기능입니다.



IDX를 개발하게 된 동기는 무엇인가요?


새로운 컴팩트형 드라이브에 대한 아이디어는 2년 전 maxon France에서 탄생했습니다. 당사는 고객 및 기타 이해 관계자를 대상으로 설문 조사를 실시하여 이러한 드라이브에 대한 기대치를 파악했습니다. 그 다음 이러한 기대치를 바탕으로 국제 프로젝트 팀을 구성했습니다. 이처럼 IDX는 글로벌 맥슨 협업의 결과입니다. 브러시리스 모터는 한국에서, 기어헤드는 독일에서 왔으며, 그리고 해당 EPOS4 기반 전자 장치는 프로젝트 팀이 모든 구성품을 전체 시스템에 통합한 스위스에서 왔습니다.
 


이 드라이브를 사용할 애플리케이션은 무엇인가요?


기본적으로 IDX 시리즈는 저전압 BLDC 모터가 필요한 어떤 애플리케이션에도 적합합니다. 당사는 몇 가지 흥미로운 개발 시장을 살펴보고 있습니다. 여기에는 내부물류 자동화, 포장 산업, 농업용 로봇을 위한 셔틀 및 AGV(무인운반차)뿐만 아니라 X, Y 및 Z 축 이동을 하는 생산 기계가 포함됩니다.

IDX_Interview

세바스티엥 지시엥은 maxon France의 세일즈 매니저입니다.


 

내부물류 자동화(intralogistics) 시장이 특히 중요한 이유는 무엇인가요?


내부물류 자동화는 생산성과 효율성에 대한 요구 사항이 높고, 빠르게 성장하는 시장입니다. 저희 팀은 이러한 요구 사항을 통합하여 강력하고 사용하기 용이하며 저렴한 제품을 개발했습니다.



고객은 언제 자신의 애플리케이션에 통합된 소형 드라이브를 요구하나요?


예를 들어, 바퀴를 구동해야 하는 AGV를 살펴보겠습니다. 드라이브가 작을수록 차량 전체가 작아집니다. 즉, 공간이 제한적일 때 더 많은 AGV를 사용할 수 있으므로 생산성은 높아집니다. Pick&place 기계를 사용하면, 고객은 소형 드라이브를 사용하여 케이블 배선의 양을 크게 줄여 설계의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
 


IDX가 디지털 공장에 기여할 수 있나요?


예, 그렇습니다. 드라이브에는 두 개의 온도 센서가 장착되어 있는데 하나는 모터에, 다른 하나는 전자 장치에 있습니다. 고객은 예측 유지보수를 위해 실시간 피드백을 사용할 수 있습니다.
 


현재 IDX 드라이브를 사용하는 애플리케이션이 있나요?


당사는 스위스에 있는 자체 생산 라인에서 드라이브를 성공적으로 사용하고 있습니다. AGV 및 물류 셔틀에 대한 몇 가지 테스트도 있습니다.



반응은 어떠했나요?


최초 피드백은 매우 긍정적이었습니다. IDX를 이미 테스트하고 있는 주요 고객들은 양산 출시를 고대하고 있습니다. 

답변해 주셔서 감사합니다.

더 자세한 정보: IDX 컴팩트 드라이브, 여기.

IDX56_L_maxon
에디터: Stefan Roschi