maxon Story
새 친구


이 로봇은 자동차를 조립하지 않고 잔디를 깎지 않으며 재고도 관리할 수 없습니다. 페퍼라는 이름의 로봇은 매우 다른 목적을 가지고 있습니다. 페퍼는 엔터테이너이고 친구이자 가족의 일원이 되고자 합니다. 이를 위해 페퍼는 자신과 소통하는 사람들의 감정을 읽습니다.
로봇은 어디에나 있습니다. 잔디를 깎고 젖소의 젖을 짜며 자동차를 조립합니다. 로봇은 아이들을 가르치고 양로원의 거주자들이 매일 운동하도록 동기를 부여합니다. 로봇은 증가하고 있으며 그 수는 점점 더 많아지고 있습니다.
작년에 전 세계의 많은 산업체들이 200,000대 이상의 로봇을 구매했습니다. 중국의 높은 수요로 인해 수치는 2년 내에 두 배가 될 것입니다. 서비스 로봇 또한 점차 대중화되고 있으며, 몇몇 추정에 따르면 서비스 로봇의 시장 잠재력은 2020년까지 미화 200억 달러에 달할 수 있습니다. 로봇은 수십 년 동안 사용되어 왔지만 이 기술은 이제 진정한 돌파구를 마련할 준비가 된 것으로 보입니다. 아마도 이러한 기계는 자동차, 컴퓨터, 스마트폰에 이은 4차 산업혁명을 대표할 것입니다.
마갈리 퀴비에(Magali Cubier)는 이러한 혁명이 발생할 것이라고 확신합니다. 퀴비에는 프랑스의 로봇 시스템 회사인 알데바란의 글로벌 마케팅 이사입니다. 알데바란의 로봇 신동인 페퍼는 키가 120센티미터에 호리호리합니다. 페퍼는 맥슨의 DC 모터로 구동되는 3개의 바퀴로 움직이며 머리, 몸통, 팔과 같은 휴머노이드 특징을 갖추고 있습니다. 크고 동그란 눈을 가진 페퍼는 귀엽게 생겼습니다. 페퍼는 동반자이자 엔터테이너가 되도록 설계되었습니다. 이 로봇은 감정을 읽고 그에 따라 반응할 수 있습니다. 페퍼는 반대편에 있는 사람이 고개를 숙이거나 어깨를 축 늘어뜨리면 농담을 하거나 춤을 추거나 음악을 틀어 분위기를 밝게 하려고 합니다. 퀴비에는 다음과 같이 말합니다. “당사의 로봇은 일상 생활에서 사람들을 돕고 지원합니다.”
브리시리스 DC 모터 EC 45
6개의 브러시리스 EC 45 플랫 모터 드라이브(70W)가 페퍼의 베이스에 설치되어 있습니다. 이 DC 모터는 크기에 비해 높은 토크를 제공하고 수명이 길고 견고합니다.
페퍼에는 학습을 가능하게 하는 매우 복잡한 소프트웨어뿐만 아니라 센서와 카메라가 여러 대 장착되어 있습니다. 시간이 지나면서 페퍼는 목소리와 얼굴로 다른 사람을 구별하는 방법을 배우고 자신의 사용자가 선호하는 것을 학습합니다. 날씨에 대해 물으면 현재 예보로 대답합니다. 페퍼는 인터넷을 통해 업그레이드할 수 있으며 시간이 지남에 따라 기능을 점점 더 많이 습득할 것입니다. 고객은 이러한 아이디어를 좋아하는 것으로 보이며, 알데바란의 모회사인 소프트뱅크는 2015년 페퍼 로봇을 매달 1,000대 판매했으며 앞으로 훨씬 더 많이 판매할 것입니다.
그 용도는 거의 무제한적으로 잠재되어 있습니다. 가정에서는 이 로봇을 엔터테인먼트를 위해 구입합니다. 이 로봇은 치매 환자를 깨우고 약을 먹도록 알려주거나 기억력 게임을 같이 해주는 집사 역할을 합니다. 페퍼는 현재 일본의 휴대폰 매장에서 고객을 맞이하고 있습니다. 아시아 어디에서나 마찬가지로 일본에서도 진정한 로봇 열풍이 일어나고 있습니다. 페퍼가 그다지 “로봇애호적”(robotophile)이지 않은 유럽 국가에서도 성공할지 여부는 시간이 알려줄 것입니다. 마갈리 쿠비어는 다음과 같이 설명합니다. “어떤 사람들은 저희 로봇을 만나면 약간 부끄러워합니다. 그래서 저희는 사람들에게 다가가 대화를 나누도록 페퍼를 프로그래밍했습니다. 로봇과의 상호 작용이이 얼마나 쉬운지 알게 되면, 사람들은 긴장을 풀고 큰 재미를 느끼기 시작합니다.”