maxon Story
네, 바로 그 자입니다. 바이오닉맨!


바이오닉맨은 다른 종류의 슈퍼히어로입니다. 그가 가진 미래의 인공 손이 그에게 초인적 힘을 부여합니다. 그는 이러한 능력을 사용하여 장애를 가진 어린이들에게 더 많은 자신감과 멋진 3D 프린팅 손을 제공합니다.
미헬 포르나지에가 반짝이는 푸른 망토를 입으면 그는 일상적 문제와 한계를 지닌 평범한 인간이 아닙니다. 그는 또 다른 자아 바이오닉맨으로 변신하여 무한한 힘을 갖고 날 수 있으며 시간을 되돌릴 수도 있습니다.
네, 정말 그 자입니다. 바이오닉맨! “의상이 이 특별한 마법을 만들어냅니다. 제가 학교 아이들 앞에 서있을 때면 아이들은 실제로 진짜 바이오닉맨을 보고 있다고 믿습니다. 이러한 현상은 놀라운 느낌입니다. “그러나 미헬 포르나지에는 자신의 기분을 좋게하기 위해 슈퍼히어로 의상을 입고 있는 것이 아닙니다. 그는 임무 수행 중입니다. 그는 아이들의 자신감을 강화시키고 신체적 장애가 있어서 다른 아이들보다 더 뛰어나거나 뒤쳐지지 않는다는 것을 보여줍니다. 바이오닉맨은 관용을 위해 군중에 맞서 싸웁니다. 포르나지에는 오른손 없이 태어났고 무엇에 대해 말하는지 알고 있습니다. 그는 절대 속도를 늦추지 않고 일찍부터 신발끈 묶는 법을 배웠으며 마라톤도 뛰었습니다. 어쨌든, 왜 안됄까요?
스파이더맨에서 바이오닉맨까지
포르나지에는 25개의 동작 패턴을 제공하는 맥슨 모터 6개가 탑재된 첨단 장치로 Touch Bionics에서 제작한 근전 의수를 사용해 왔습니다. “이 의수는 인간 손 기능의 15%만을 대체할 수 있지만 여러 가지 측면에서 내 삶을 훨씬 더 간편하게 했습니다. 자전거나 스쿠터를 탈 때 사용하고 양손으로 키보드를 칠 수 있습니다. 또한, 오른손으로 스마트폰을 쥐고 있는 것만으로도 기분이 좋아집니다.”
아이들은 다음과 같은 질문을 하곤 했습니다: 손에서 초능력이 나오나요? 처음에 포르나지에는 그 질문을 거절했습니다. 하지만 잠시 후, 그는 다음과 같이 말하기 시작했습니다: 누가 알까? 바이오닉맨에 대한 아이디어는 그렇게 탄생했습니다. 포르나지에는 과거 미국의 마블과 DC에서 근무했고 스파이더맨 만화도 그린 적이 있는 아티스트 데이빗 볼러에게 연락했습니다. 두 사람은 다양한 상황에서 사람들을 도와주러 오는 바이오닉맨에 대한 첫 번째 이야기를 함께 창작했습니다. 신체적 장애는 많은 이야기 속에서 중요한 역할을 합니다. “제가 하고 싶은 일은 장애를 가진 사람들이 있다는 것을 장난식으로 언급하는 것입니다. 그들은 다른 이들과 똑같이 대우받고 싶어합니다.” 첫 번째 만화책이 나왔습니다. 두 번째 책은 2019년 말에 나올 예정입니다.
어린이용 3D 프린팅 인공 기관
바이오닉맨이 선행을 지원하는 동안 포르나지에는 최첨단 기술을 지원합니다. 포르나지에는 2016년 자선단체 “Give Children a Hand(어린이들에게 새 손을)”를 시작했으며 많은 에너지를 쏟고 있습니다. 취리히 연방 공과 대학교(ETH Zurich)와 비스 연구소(Wyss Institute)는 의수의 구성 요소가 3D 프린터에서 나오는 저렴한 의수를 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에 25명의 어린이가 프로토타입을 착용하고 개선을 위해 지속적으로 피드백을 제공하고 있습니다. 미헬 포르나지에는 “어린이들에게는 보통 기능보다 외모가 더 중요합니다.”라고 웃으며 말합니다. “무엇보다 의수는 멋지게 보여야 합니다.”
사이배슬론의 대사
아직도 할 일이 많이 있습니다: 엔지니어는 의수를 계속 개발해야 하고, 사회는 장애인을 동등하게 대우해야 합니다. 이것이 바로 Bionicman이 싸우는 대상입니다. 이러한 목표는 2016년에 처음 개최되었고 2020년에 다시 개최될 사이배슬론 행사에서도 공유됩니다(아래 참조). 미헬 포르나지에가 사이배슬론의 대사라는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. “저는 주로 의수 경주를 위해 새로운 과제를 시도하고 주최자에게 피드백을 제공합니다. 어려운 점과 개선할 점은 무엇입니까? 게다가 그는 사이배슬론에 대해 많은 광고를 하고 있습니다. “사이배슬론은 장애가 아닌 사람에 관한 것이기 때문에 훌륭한 행사입니다.” 포르나지에는 엔지니어와 조종사가 보여주는 의욕으로부터 깊은 인상을 받았습니다. “결과적인 개발은 결국 사용자에게 이익이 됩니다.”
미헬 포르나지에는 (Michael Fornasier) 확실히 사이배슬론 2020을 보게될 것입니다. 사이배슬론과 바이오닉맨은 함께 사회적 금기를 극복하고 장애인과 비장애인을 연결하는 고유한 팀입니다.
첫 번째 바이오닉맨 만화책에서 발췌. 더 자세한 내용은 다음 참조: bionicman-official.com
맥슨은 사이배슬론 2020 - Global Edition을 지원합니다
사이배슬론에서는 신체적 장애를 가진 사람들이 최첨단 기술 지원 시스템으로 지원되는 장애물 경주에서 서로 경쟁합니다. 제2회 행사는 2020년 11월 13일~14일, 팀의 홈 베이스에서 전 세계적으로 새로운 형식으로 진행됩니다. 그들은 대회를 위한 인프라를 구축하고 이 경주를 촬영할 것입니다. 대회는 취리히에서 새로운 플랫폼을 통해 독특한 라이브 프로그램으로 중계될 예정입니다. 사이배슬론 2020 Global Edition에서 조종사와 개발 팀은 지난 몇 년 간 함께 이룬 것을 보여주고, 관중들에게 잊을 수 없는 대회의 경험을 제공할 것입니다.
팀과 조종사는 6개 분야에서 경쟁합니다: 사고 제어를 사용하는 가상 경주, 전기 근육 자극(FES)을 사용한 자전거 경주, 의수를 사용한 손재주 챌린지, 의족을 사용한 장애물 경주, 로봇 외골격을 사용한 장애물 경주, 전동 휠체어용 장애물 경주.
사이배슬론은 취리히의 스위스 연방 공과 대학교(ETH)에서 주최합니다. 대학교는 이 행사에서 기술 개발자, 장애인, 그리고 대중 간의 교류를 위한 플랫폼을 제공합니다.
맥슨은 세계를 대표하는 파트너로서 이 행사를 지원합니다.
더 자세한 내용은 다음 참조: cybathlon.com
이미지 저작권
maxon motor / Philipp Schmidli