maxon Story

약국 분야의 자동화 및 드라이브 기술

주제 선택

Template DriveTech 1500x1000 PharmaceutiqueTemplate DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique

약국 분야에서의 제약실 제조, 포장, 자동 약물 디스펜서: 약국 분야는 생산성을 향상시키기 위해 전 공급망을 자동화하기 시작하고 있습니다. 모터 기술은 자동화에 이렇게 점증하는 관심에 어떻게 대응하고 있습니까?

자동화: 약국 분야에서의 급속한 성장


로봇을 구매하고 사용하는 데 드는 초기 비용 때문에 약국업계는 로봇화의 이점을 더디게 활용했습니다. 다양한 기술 발전 덕분에 로봇의 사용은 이제 속도를 높이고 생산성을 높이는 탁월한 방법으로 간주됩니다. 인간보다 3 ~ 4배 빠르게 작업할 수 있는 로봇은 하루 24시간 일할 수 있는 상당한 이점도 있습니다. 이와 동시에 한 손으로 여러 장치의 기능을 수행할 수 있으므로 공간이 절약됩니다.

Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique 3

약국 로봇화의 주요 측면


동네 약국, 대형 약국, 쇼핑몰 약국에서 모두 점점 더 로봇을 도입하고 있습니다. 이러한 기계는 분배, 보관 및 재고 관리 문제를 해결하여 고객과 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 약사는 일반적으로 두 가지 유형의 기계 중에서 선택할 수 있습니다.


•    반자동 로봇, 약사가 이 로봇에게 상자를 공급하면 로봇이 상자를 자동으로 보관합니다. 약사는 그 상자를 직접 스캔하거나 로봇이 스캔하도록 할 수 있습니다.
•    완전 자동 로봇, 약사가 해야 할 일은 대량의 약 상자를 비우는 것이고 로봇은 스캔, 분류 및 보관 작업을 수행할 것입니다.

어떤 시스템을 선택하든 약사와 다른 약국 직원은 계산대 뒤에서 귀중한 시간을 절약할 수 있으므로 매출이 증가합니다. 약국 주인이 구매하도록 설득하려면 로봇은 다음과 같은 이점을 제공해야 합니다:


•    더 많은 시간. 로봇을 선택하면 제품을 이동시키고 보관하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 이러한 시간 절약은 피크 시간에 특히 중요합니다.
•    생산성 향상. 로봇을 사용하면 계산대에 필요한 직원이 줄어듭니다. 로봇은 또한 최적의 재고 가시성과 관리를 제공해야 합니다.
•    더 많은 공간. 재고를 재배치함으로써 뒤의 공간이 최적화되지만, 로봇으로 판매 공간도 늘릴 수 있습니다. 이것은 약사에게 셀프 서비스 영역을 확장하는 동시에 고객의 편안함을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

약사는 부가가치가 낮은 지루한 작업에서 벗어나 비즈니스의 핵심 부분인 고객과의 관계에 집중할 수 있습니다. 혁신적인 장치를 구입함으로써 현대적인 접근 방식을 전달하고 고객의 호기심을 불러일으킬 수 있습니다.


자동화: 약사의 장애물을 제거하는 방법은 무엇입니까?


자동화가 비즈니스 구조를 마련해 주지만, 자동화 시스템을 갖추는 것은 약국에 대한 주요 투자입니다. 따라서 최종 구매 결정을 내리기 전에 로봇 시스템의 이점을 완전히 확신해야 합니다. 많은 경우, 로봇의 구매는 더 광범위한 프로젝트의 일부를 구성하여 회전율을 높이고 분배 절차를 개선하거나, 저장 공간을 재구성해야 하는 판매 공간을 확장하는 프로젝트의 일부로 구성됩니다.


로봇이 차지하는 공간은 특히 공간이 협소한 동네 약국에서 중요한 부분입니다. 약사는 자신의 필요와 개발하려는 조직의 유형에 대해 미리 생각해야 합니다. 일단 설치되면 로봇을 쉽게 움직일 수 없으므로 설치 위치를 신중하게 결정해야 합니다. 약국 소유주는 또한 직원 교육을 위한 시간을 허용해야 하며 다양한 관계자의 반응을 고려해야 합니다.


가격이 여전히 높기 때문에 유지관리도 걸림돌이 될 수 있습니다. 로봇이 가질 수 있는 즉각적이고 장기적인 이점을 강조하면서 이러한 모든 측면에서 약사를 안심시키고 약국 설계를 지원해야 합니다.


자동화 전문가는 약사의 우려에 어떻게 대응해야 할까요?


약사의 우려에 부응하기 위해 기계 제조업체는 부품을 거의 사용하지 않으면서도 매우 높은 성능을 제공하는 로봇 시스템을 제공해야 합니다. 약사가 작업할 수 있는 공간이 제한되어 있다는 점을 감안할 때, 로봇은 되도록 소형이어야 합니다. 따라서 맥슨의 IDX 모터 제품군과 같이 컴팩트하고 다목적이며 고성능인 모터 시스템을 선택하는 것이 중요합니다. 


무엇보다도 IDX56 모터는 M(200와트) 및 L(300와트) 버전으로 제공되며 최대 크기는 56mm x 170mm입니다. 이 모터는 제한된 공간이라는 과제를 해결하는 데 이상적입니다.


또한 통합형 전자식 제어 장치(CANopen 및 EtherCat를 통한 전원 및 제어)가 장착되어 있으므로, 로봇은 제품의 픽앤플레이스(pick & place) 동작(X,Y,Z), 서랍 여닫기 및 제품 이송을 위한 이상적인 솔루션입니다.

Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutique 2


약국에 로봇이 장착되면 약국은 유지관리의 큰 과제에 직면하게 됩니다. 고장은 상당한 매출 손실을 의미합니다. 약사를 안심시키기 위해 로봇에는 가능한 한 유지관리가 거의 필요없어야 합니다. 유지관리가 여전히 필요한 경우 그 관리는 단순해야 합니다. 맥슨의 IDX 모터를 선택하면 이는 제품의 전체 수명 기간 동안 유지관리가 필요 없는 강력한 브러시리스 모터를 선택했다는 것을 의미합니다.


또한 CAN 또는 EtherCat 네트워크를 통해 온도, 소비 전류, 회전 속도 등과 같은 모터의 실시간 상태 정보에 액세스할 수 있으므로 컴퓨터에서 이러한 매개변수를 원격으로 제어할 수 있습니다. 이는 로봇의 전반적인 제어를 단순화하는 데 크게 기여합니다. 그러면 약국에서 기계를 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

 

에디터: maxon France