maxon Story

로봇보조수술 시스템의 소형화

주제 선택

VIC-PS-6495_cover imageVIC-00271

로봇보조수술(RAS) 시스템의 발전으로 외과 의사는 부피가 크고 번거로운 외부 플랫폼과 도크가 필요없이 소형 로봇을 통해 복강 사분면 전체에 접근할 수 있게 되었습니다.

RAS 시스템 설계는 작은 절개창을 통해 수술을 수행하는 것을 목표로 계속해서 발전하고 있습니다. 이는 외과 의사가 로봇팔과 카메라를 정밀하게 제어할 수 있는 기능을 통해 이루어집니다. RAS의 목표는 최소 침습적 로봇 수술을 수행함으로써 환자에게 통증 감소 및 입원 기간 단축과 같은 이점을 제공할 수 있도록 돕는 것입니다. 

RAS에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 의료기관들은 RAS 프로그램 확장을 가속화하기 위한 방안을 모색하고 있습니다. 미국 네바다주에 위치한 버추얼 인시전(Virtual Incision)은 어떤 수술실에서도 손쉬운 운반 및 설치가 가능하도록 세계 최초의 소형화된 로봇보조수술 시스템인 MIRA를 개발했습니다. 이 시스템은 로봇팔을 완벽하게 제어하고 내시경을 이용해 해부학적 구조를 실시간으로 볼 수 있는 서전 콘솔인 MIRA와 장비를 쉽게 운반할 수 있는 컴패니언 카트로 구성됩니다. 설치 또한 간편합니다. MIRA의 목표는 헌재 RAS 시스템을 이용할 수 없는 90%의 수술실에서 이 시스템을 이용하여 더 많은 환자를 치료할 수 있도록 돕는 것입니다.

MIRA의 세 가지 구성 요소는 빠르게 설치가 가능하여 어떤 수술실에서도 사용할 수 있습니다.

1-light-gray
2-light-gray
3-light-gray
1-light-gray
2-light-gray
1/3

MIRA의 설계 단계에서 버추얼 인시전은 장절제술과 같은 고난도 수술을 수행할 수 있는 강도를 유지하면서 작고 휴대가 가능할 뿐 아니라 사용이 쉬운 제품을 만드는 것이 핵심 과제임을 확인하였습니다. 이 기기는 의료장비 조사 면제(IDE) 연구에서 성공적으로 사용되어 FDA 시판 허가를 받았으며 올해 초 대장암 수술에서 상업적 사용 승인을 받았습니다. 또한 버추얼 인시전은 수술 후 쉽게 세척하고 멸균할 수 있는 방식으로 기기를 설계하고자 했습니다. 이렇게 되면 기존 대부분의 시스템에 요구되는 드레이핑이 필요하지 않습니다. 드레이핑을 실시하면 수술 사이의 시간이 늘어나므로 결과적으로 치료할 수 있는 환자 수가 줄어듭니다.

MIRA는 설치 공간이 크고 휴대성이 떨어지는 붐 또는 페데스탈 기반 시스템(메인프레임)과 차별화됩니다. 넓은 공간의 수술실에서만 사용이 가능하며, 설치가 번거롭고 수술을 보조하는 사람들의 시야와 움직임을 차단하여 수술실의 워크플로를 방해할 수 있습니다.

모션 컴포넌트

버추얼 인시전은 MIRA의 설계 과정에서 맥슨과 협력하여 최초로 통합된 관절형 카메라를 RAS 시스템에 적용하기로 결정했습니다. RAS 시스템은 높은 속도와 토크로 인해 요구 사항이 까다롭습니다. 맥슨은 완벽한 모터 제품 라인업과 세계적으로 인정받는 전문성을 바탕으로 버추얼 인시전의 설계 프로세스를 지원할 수 있었습니다. MIRA 시스템을 구성하는 하위 어셈블리의 신뢰성과 일관성은 테스트 및 검증 활동을 통해 보장되며 맥슨은 MIRA의 개발 과정에서많은 도움을 제공했습니다. 또한 버추얼 인시전은 소형화 및 기기 성능 특성을 최적화하기 위한 모든 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어를 자체 개발했습니다.

이를 통해 시스템의 효율성을 높이고 각 조인트의 출력 전력을 극대화할 수 있었습니다. 이러한 설계 덕분에 MIRA는 1kg 미만의 작은 크기에서 매우 강력한 성능을 발휘하는 동시에 어디에서나 빠른 속도와 민첩성을 유지할 수 있습니다.

특별한 접근법

메인프레임형 RAS 시스템은 본체 외부에 위치한 모터를 붐이나 페데스탈 위에 배치하여 기기에 충분한 강도를 부여합니다. 반면에 MIRA는 모터를 본체 내부에 배치하여 작은 크기로도 충분한 강도를 발휘합니다. 내부에 모터가 장착된 견고한 로봇팔은 필요한 강도를 제공하는 동시에 카메라와 기구의 삼각 측량을 가능하게 합니다. 이 기기는 임상에서 장절제술에 사용되어 왔으며 RAS 기기의 모터가 인체 내에서 실제로 작동한 것은 이번이 처음입니다.

VIC-00271

내부에 모터가 장착된 견고한 팔은 필요한 강도를 제공하는 동시에 카메라와 기구의 삼각 측량을 가능하게 합니다.

수술에는 힘과 속도가 모두 요구됩니다. 최상의 고효율 모터를 사용하는 MIRA는 대장과 같이 크고 무거운 장기를 조작할 수 있도록 특별 설계되었습니다. RAS가 필요할 때 빠르게 반응하기 위해서는 외과 의사의 동작을 실시간으로 모방할 수 있어야 합니다. 

대장 수술에서는 강력한 강도가 요구될 뿐만 아니라 RAS 시스템이 복부의 여러 사분면, 때로는 모든 사분면에 도달해야 하는 경우가 많습니다. 멀티 포트 메인프레임 시스템은 외부 로봇팔의 충돌을 방지하기 위해 신중한 포트 배치와 동작 설계를 필요로 합니다. 반면에 MIRA는 소형화된 독립형 설계로 인해 외부 로봇팔 충돌의 위험 없이 완전한 해부학적 접근이 가능합니다. 또한 관절형 카메라 설계가 모든 수술 시나리오에서 기구와 카메라 간의 적절한 삼각 측량을 보장합니다.

의료기기인 MIRA의 설계에는 멸균, 생체 적합성, 전기 안전, 전기 소작 등 특별한 고려사항이 반영되었습니다.

결론

버추얼 인시전은 혁신에 대한 가장 효과적이고 생산적인 접근 방식은 다름 아닌 실행이라는 신념 아래 개발과 충분한 테스트를 수행한 후 경험에서 배운 모든 것을 반영하여 제품을 설계합니다. 버추얼 인시전은 이러한 '제작 및 개선' 접근 방식을 통해 최소한의 시간 내에 반복 작업을 구현할 수 있었으며 이번 사례에서도 더 소형화된 RAS 기기를 개발하는 등 기술의 한계를 뛰어넘었습니다. 맥슨은 파트너로서 전문적인 기술 지식을 제공했을 뿐만 아니라 혁신을 위한 버추얼 인시전의 다양한 시도에 기꺼이 동참했습니다.

그 결실로 세계 최초의 소형화된 로봇보조수술 시스템인 MIRA가 탄생했습니다. MIRA는 작지만 강력한 힘을 제공하며 어떤 수술실에서도 빠르게 설치할 수 있습니다. 우주 공간에서도 설치가 가능합니다. 실제로 2024년에 국제우주정거장에서 진행된 MIRA 테스트에서는 지상의 외과의들이 콘솔로 기기를 원격 제어하여 시뮬레이션된 조직을 절개하고 작은 물체를 조작하는 등 수술 중 수행되는 활동을 성공적으로 시뮬레이션 하였습니다.

 

자세한 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

버추얼 인시전(Virtual Incision)