maxon Story

드디어 다시 만나는 맥슨과 사이배슬론

주제 선택

IMG_1553IMG_1533_16_9

놀라운 기술과 감동의 순간을 경험 할 수 있는  사이배슬론이 10월 25일부터 27일까지 스위스 취리히 인근에서 개최됩니다.  이곳에서 대회에 대한 모든 정보를 확인할 수 있습니다. 

3일 동안 전 세계에서 모인 팀들이 8개 종목에서 일상적인 장애물 극복하기에  도전합니다.  신체 장애를 가진  파일럿들은  보조 로봇, 시각 보조 장치, 의수, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 엑소스켈레톤 , 근육 자극 자전거, 의족 또는 휠체어와 같은 다양한 기술 보조 장치 를 사용하여 코스를 탐색합니다.

사이배슬론은  ETH Zurich가 주최하며  대회를  통해 연구, 산업 및 사회적 참여를 하나로 결합하는 것이 목표입니다.

2016년 사이배슬론이  시작된 이래로 맥슨은 파트너로 함께하고 있습니다.  "우리는 뛰어나고  호기심 많은 엔지니어들이 더 나은 세상을만들 수 있다고 믿습니다. 이것이 바로 맥슨이 처음부터 사이배슬론 을 지원해 온 이유입니다."라고 맥슨 그룹의 CEO인 Eugen Elmiger는 말합니다.

우리의 목표는 모두의 삶의 질을 향상시키는 것이며 , 2024년에도  골드 파트너로서 지원을 이어갈 것입니다. 

맥슨, 전 세계 팀들을 지원합니다.

올해도 맥슨은 대회에 참가하는 다양한 팀들을 기술 노하우, 드라이브  및 재정적 후원을 통해  지원할 것입니다.

 우리는 실비아 로너가 이끄는 이스턴 스위스 응용과학대학(Eastern Switzerland University of Applied Sciences)의 Enhanced Team을 지원합니다.  이들은 휠체어와 엑소스켈레톤 부문에 도전합니다.  Enhanced Hybrid 팀은 엑소스켈레톤과 휠체어를 결합한 트랜스포메이션으로 새로운 길을 개척할 것입니다. 파일럿 롤프 쇼흐와 토마스 크리그의  우승이 기대됩니다. 

그리고 프랑스의 SmartArM이 있습니다. 이 분야의 선도적 연구자인 나타나엘 자라스의 팀은 팔 의수의 기술적 한계를 뛰어넘고 있습니다. 파일럿 크리스토프 휴셰  는 DCX 모터와 GPX 기어 그리고 EPOS4 제어기로 구성된  하이테크 솔루션을 운영합니다.

독일의 Team RISE와 대만의 EXOPRO UST와 같은 신생팀들은 강력한 도전자들입니다.  두 팀 모두 맥슨과 긴밀한 협력을 통해 경기용 장비를 개발하였습니다.

또한 Anybotix의 개조된 로봇과 같은 맥슨과 협업한 또 다른 혁신도 볼 수 있습니다.  이 로봇은 식기 세척기에 그릇을 적재하거나 옷을 걸고  파일럿을 보조하여  양치를 도울 수도 있습니다.

다양한 볼거리를 가진 올해의 사이배슬론을 놓치지 마세요!

사이배슬론 티켓은 여기에서 구매할 수 있습니다. 

에디터: Urs-Ueli Schorno