Expert Blog

데이터센터 액체 냉각 시스템을 위한 BLDC 모터 선정 가이드

주제 선택

maxon_Centrifugal_pumps_drive_by_BLDC_motors_are_key_to_server_liquid_coolingmaxon_ECX_22mm_diameter_BLDC_motor

영국의 데이터센터 규모가 확대되고 서버 랙의 전력 밀도가 높아지면서 액체 냉각 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 냉각수를 순환시키는 펌프에는 연속 운전에 적합한 고효율, 고신뢰성 모터가 필요합니다. 맥슨 영국·아일랜드의 세일즈 엔지니어 Amir Janjua가 이러한 냉각 시스템에 적합한 브러시리스 DC(BLDC) 모터를 선정할 때 고려해야 할 사항을 소개합니다.

클라우드 컴퓨팅과 디지털화, 최근 AI 기술의 급속한 발전에 힘입어 영국의 데이터센터 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 건설 데이터 전문 기업 Barbour ABI의 최근 보고서에 따르면, 영국의 데이터센터 인프라 투자 규모는 2029년까지 연간 100억 파운드에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 불과 5년 만에 투자 규모가 5배 증가하는 수준입니다.

데이터센터의 증가와 함께 서버 성능도 지속적으로 향상되고 있으며, 서버 랙의 전력 밀도 역시 높아지고 있습니다. 관련 보고서에 따르면 현재 데이터센터의 평균 랙 전력 밀도는 약 17kW 수준이지만 AI 워크로드 증가로 인해 2027년에는 최대 30kW까지 높아질 것으로 예상됩니다.

이러한 변화에 대응하려면 서버의 발열을 효과적으로 관리할 수 있는 냉각 기술이 필수적입니다. 냉각 시스템은 서버의 과열을 방지하고 최적의 성능과 안정적인 가동을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

이 분야에서는 기존 공랭식 방식보다 효율적이고 효과적인 솔루션으로 액체 냉각 기술이 주목받고 있습니다. 액체 냉각은 냉각수를 이용해 열을 효과적으로 제거할 뿐 아니라, 서버 랙을 더욱 높은 밀도로 배치할 수 있어 데이터센터 공간 활용 효율을 높이는 데도 기여합니다.

액체 냉각 기술의 주요 방식

액체 냉각에는 여러 가지 방식이 있으며, 대표적으로 직접 칩 냉각(Direct-to-Chip Cooling)이 있습니다.이 방식은 서버의 마이크로칩 표면에 냉각판을 직접 부착해 열을 전달하는 구조입니다. 냉각수가 각 냉각판 내부를 흐르면서 강제 대류를 통해 열을 흡수하고, 이후 다시 냉각된 뒤 순환하는 방식으로 작동합니다. 이와 유사하게 콜드 아일 냉각(Cold Aisle Cooling)은 칩에 직접 접촉하는 대신 서버 랙과 접하는 냉각판을 통해 냉각수를 순환시킵니다.

또 다른 방식인 침지 냉각(Immersion Cooling)은 서버를 냉각액에 담가 CPU나 GPU뿐 아니라 모든 구성 요소에서 발생하는 열을 직접 제거합니다. 냉각액은 적절한 온도를 유지하도록 지속적으로 순환합니다. 한편, 후면 도어 열교환기(RDHx, Rear-Door Heat Exchanger) 방식은 공랭식과 액체 냉각을 결합한 기술입니다. 서버 랙 후면에 설치된 열교환기로 냉각수를 순환시켜 랙에서 배출되는 공기의 열을 제거합니다.

이처럼 냉각 방식은 다양하지만 액체 냉각 서버 시스템에는 공통적으로 냉각수를 안정적이고 연속적으로 순환시키기 위한 원심 펌프가 사용됩니다. 원심 펌프는 구조가 컴팩트해 서버 랙 내부에 통합하기 적합하며, 유량 맥동이 적어 민감한 전자 부품 주변에서 발생할 수 있는 진동을 최소화하는 데 유리합니다.

maxon_ECX_22mm_diameter_BLDC_motor
maxon_ECX22_BLDC_motor_cross_section
ECX_flat_42S_HTQ_with_fan_Rotor
maxon_ECX_22mm_diameter_BLDC_motor
maxon_ECX22_BLDC_motor_cross_section

ECX BLDC 모터

1/3

연속 냉각 시스템에 BLDC 모터가 적합한 이유

서버 냉각 시스템의 원심 펌프를 구동하는 데에는 주로 브러시리스 DC (BLDC) 모터 가 사용됩니다. 가장 큰 이유는 브러시드 DC 모터 보다 수명이 길기 때문입니다. BLDC 모터는 전자식 정류 방식을 사용하므로 브러시가 필요하지 않습니다. 브러시드 DC 모터에서는 기계적 접촉으로 인해 브러시가 시간이 지남에 따라 마모되지만, BLDC 모터의 전자식 정류 과정에서는 이러한 기계적 접촉이 발생하지 않습니다. 24시간 365일 연속 운전이 요구되는 데이터센터에서는 긴 수명과 높은 내구성이 특히 중요합니다. 브러시 마모로 인한 모터 교체나 고장이 발생하면 서버 성능이 저하되거나 부품이 손상될 수 있기 때문입니다. 

일반적으로 하나의 원심 펌프와 BLDC 모터 조합으로 서버 랙의 냉각을 담당할 수 있으며, 시스템의 안정성을 높이기 위해 예비 펌프를 추가로 설치하기도 합니다. 펌프 구동용 BLDC 모터는 비교적 낮은 속도와 토크에서 연속 운전할 수 있어야 합니다. 냉각수로 사용되는 물과 글리콜 혼합액은 점도가 낮고, 시스템 역시 일반적으로 비교적 낮은 압력에서 작동하기 때문입니다. 냉각수 유량을 조절해야 하는 경우에는 펌프 임펠러의 회전 속도를 높여 대응할 수 있으며, 최대 수요에 대응하는 데 필요한 속도 증가 폭은 10% 미만일 수 있습니다.

장기적인 신뢰성을 고려한 모터 설계

이러한 운전 조건은 겉보기에는 크게 까다롭지 않아 보일 수 있습니다. 하지만 서버의 안정적인 작동은 BLDC 모터의 지속적인 성능에 달려 있으므로 높은 신뢰성이 필수적입니다. 모터가 일반적인 운전 조건에서 허용 온도 범위를 초과하지 않더라도, 장시간 열에 노출되면 내부 부품이 손상되고 시간이 지남에 따라 과열 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 이러한 모터는 냉각수에 잠긴 상태로 사용되는 경우가 많기 때문에, 운전 온도를 낮게 유지할 수 있는 효율적인 설계가 중요합니다.

모터의 기계적 출력부, 특히 베어링 역시 수명 연장을 고려해 설계해야 합니다. 마찰이 적고 고품질 소재로 제작된 베어링을 사용하는 것이 바람직합니다. 또한 냉각수가 모터 내부를 통과하는 구조에서는 베어링을 비롯한 각 구성 요소가 냉각수와 화학적으로 호환되어야 합니다. 이를 통해 부식을 방지하고 제품 수명을 연장할 수 있습니다. 베어링과 로터는 과도한 마모 없이 진동을 견딜 수 있어야 하며, 로터는 정밀하게 밸런싱하여 서버 랙으로 전달되는 진동을 최소화해야 합니다.

애플리케이션에 적합한 모터 선정

24시간 연속 운전 환경에서 긴 수명과 높은 신뢰성을 확보하고 에너지 효율을 최적화 하려면, 실제 부하와 운전 조건에 적합한 모터를 정확하게 선정하는 것이 중요합니다. 예를 들어 크기와 성능이 동일하고 같은 토크로 작동하는 두 개의 BLDC 모터가 있다고 가정해 보겠습니다. 두 모터의 권선 사양이 다르다면, 더 높은 정격 전압에 맞춰 설계된 권선을 사용하는 모터는 동일한 토크를 발생시키는 데 더 적은 전류가 필요합니다. 이는 손실을 줄이고 에너지 효율을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

필요한 토크를 충족하는 범위에서 가능한 작은 모터를 선택하면 구매 비용과 설치 공간을 줄일 수 있습니다. 반면 크기가 더 큰 모터는 상대적으로 낮은 열 부하에서 작동하고 권선 손실도 줄일 수 있어 에너지 소비를 낮추고 수명을 연장하는 데 유리할 수 있습니다. 따라서 모터의 에너지 효율을 최적화 하려면 열 발생과 방열 사이의 균형을 고려해야 합니다. 궁극적으로 모터 사양은 실제 부하와 운전 조건을 바탕으로 크기, 비용, 효율, 열적 특성, 예상 수명 등을 종합적으로 고려해 결정해야 합니다.

BLDC 모터를 사용하는 구동 시스템에서는 제어 요구사항도 함께 검토해야 합니다. 일정한 속도로 작동하는 애플리케이션에는 BLDC 모터에 통합된 홀 센서를 사용할 수 있으며, 펌프 임펠러의 회전 속도를 조절해야 하는 경우에는 별도의 컨트롤러를 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에 가장 적합한 구동 시스템을 정확하고 신속하게 선정하려면, 실제 사용 조건에 맞춰 제품 선정을 지원할 수 있는 전문 엔지니어링 팀과 협력하는 것이 효과적입니다.

펌프 시스템의 모터 적용 방식

펌프 제조업체는 권선, 자석, 샤프트 등 모터 구성 요소를 개별적으로 구매해 자체 설계에 통합할 수도 있습니다. 이 방식은 일반적으로 재료비를 줄일 수 있지만, 설계 및 제조 과정에서 추가적인 비용과 내부 인력이 필요할 수 있습니다. 물론 많은 펌프 제조업체가 모터 구성 요소를 직접 통합해 신뢰성 높은 솔루션을 구현하고 있습니다. 그러나 전문 모터 제조업체에서 사전에 설계하고 검증한 BLDC 모터를 적용하면 펌프 시스템 전체의 성능과 수명을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터센터의 확장과 함께 서버 성능이 더욱 빠르게 발전하면서, 이에 대응할 수 있는 효율적이고 효과적인 액체 냉각 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 원심 펌프 기술의 중요성이 더욱 커지고 있으며, 이를 구동하는 고효율, 고신뢰성 BLDC 모터의 역할 역시 더욱 중요해지고 있습니다.