maxon Story

높은 곳에서 온 청정 에너지

주제 선택

Kitepower_KiteKitepower_Kite

전 세계적으로 지속가능한 에너지를 생산하는 풍력 터빈의 수는 계속 증가하고 있습니다. 그러나 풍력 에너지를 이용하는 또 다른 새로운 방법도 있습니다. 네덜란드 팀이 현재 이 분야의 산업 전체를 변화시키고 있습니다.

요하네스(Johannes)는 연을 좋아합니다. 열정적인 카이트 서퍼이기도 한 그는 업무의 일환으로서 하늘을 날며, 커다란 계획을 가지고 있습니다. 스타트업 회사인 Kitepower의 공동 창립자이자 CEO인 그는 연으로 전기 에너지를 생산함으로써 풍력 에너지 부문을 뒤집어 놓으려 합니다.


원리는 간단해 보입니다: 발전 시스템은 케이블 윈치에 직접 연결된 지상의 발전기로 구성됩니다. 연은 8자 모양을 반복해서 날면서 케이블을 계속 위로 잡아당기고, 이로써 강한 견인력을 만들어냅니다. 이 과정은 500m 높이까지 계속됩니다. 그 후 그 케이블을 되감아 연을 지상으로 내려오게 합니다. 이는 에너지가 극히 적게 필요한 과정이며, 이러한 절차 전체를 반복합니다.


델프트 공과대학(TU Delft)과의 협력


이 아이디어는 새로운 것이 아닙니다. 네덜란드의 델프트 공과대학(TU Delft)은 2004년 초에 연 에너지를 연구하기 위한 팀을 구성했습니다. 이 컨셉트는 수년에 걸쳐 계속 발전하였고 그 그룹은 성장했습니다. 하지만 2016년이 되어서야 그룹에서 스타트업 회사 Kitepower가 탄생했습니다. 이 회사는 TU Delft와 계속 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 10명으로 구성된 핵심 팀 외에도 항상 여러 명의 학생들이 이 프로젝트에 참여하고 있습니다. "그것은 우리가 열린 마음으로 문제를 해결하는 데 도움이 되며 우리가 항상 새로운 관점을 갖게 된다는 것을 의미합니다."라고 요하네스 페셀(Johannes Peschel)은 말합니다.

Kitepower_Principle

연은 반복적으로 케이블을 위로 당겨 발전기를 구동시킵니다.


더 많은 친환경 에너지


Kitepower가 배경으로 둔 오랜 역사는 이 회사가 짧은 시간 내에 많은 발전을 이루는 데 도움이 되었습니다. 올 여름, 이 팀은 첫 번째 시제품을 제작하기 시작했고 이를 철저하게 테스트했습니다. 첫 번째 상용 버전은 2018년 말로 계획되어 있습니다. 이 방식은 디젤 발전기와 풍력 터빈에 대한 매력적인 대안입니다. 100kW 발전기를 포함한 이 새로운 시스템은 이동이 가능하며 풍력 터빈보다 건설 자재가 덜 필요합니다. 또한 Kitepower 시스템은 최대 500m 고도까지 바람을 유연하게 사용할 수 있습니다. 개발자에 따르면 이로 인해 이 시스템은 기존 기술보다 두 배 더 효율적이라고 합니다.

요하네스 페셀은 더 나은 세상이 되도록 기여하는 데 자신의 제품이 사용되기를 바랍니다. “세계 사람들이 이제 마침내 기후 변화를 심각하게 받아들이고 있습니다. 그리고 당사의 솔루션은 석탄 및 디젤 발전기를 대체하여 더 많은 친환경 에너지를 생성하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 섬이나 외딴 지역 사회 또는 군사 캠프에서 말입니다.”

Kitepower_Unit1
Kitepower_Unit
Kitepower_Unit1
Kitepower_Unit

조향 시스템은 독일의 맥슨 모터가 개발했으며 이 시스템에는 드라이브 구성 요소가 여러 개 장착되었습니다.

1/2

“글로벌 기업인 맥슨과 민첩한 스타트업인 당사는 서로 상당한 이익을 줄 수 있습니다.”


양측은 서로로부터 이익을 얻습니다. Kitepower는 맥슨 모터를 비롯한 여러 산업 회사와 협력하여 시스템을 개발하고 있습니다. 이 회사는 조향되는 연의 중요한 제어 장치를 공동 개발하고 공급하여, 시스템 전문 회사가로서의 능력을 한 번 더 입증했습니다. 1000개의 독자적인 부품으로 구성된 이 장치에는 모터와 기어헤드, 그리고 전자 장치 간의 완벽한 상호 작용이 필요합니다. 맥슨의 Sexau 공장(독일)에서 담당 프로젝트 매니저로 근무하는 도미니크 프라이(Dominik Frey)에 따르면 서로 다른 센서, 송신기, 수신기 및 배터리를 통합하는 것은 상당한 도전이었다고 합니다. 또한 극도로 강한 반경 방향 힘이 기어헤드에 작용합니다. 따라서 드라이브의 베어링이 강화되었습니다. 사용된 제품에는 GP 42 UP 유성 기어헤드 및 엔코더와 결합된 새로운 브러시리스 EC-i 52가 포함됩니다. 이 모터는 높은 토크와 컴팩트한 디자인으로 인해 로봇 공학에서 자주 사용됩니다.


Kitepower의 CEO인 요하네스 페셀은 다음과 같이 말합니다. “맥슨이 당사의 요구 사항을 모두 충족시킬 수 있어서 기쁘게 생각합니다.” 그리고 그는 협력의 미래에 대해서도 긍정적으로 생각합니다. “글로벌 기업인 맥슨과 민첩한 스타트업인 당사는 서로 상당한 이익을 줄 수 있습니다.”

Kitepower_Team

요하네스 페셀(회색 자켓)과 그의 팀이 발전기 앞에서 포즈를 취하고 있습니다.


 
에디터: Stefan Roschi