maxon Story
기후변화에 대처하기 위한 그린 월


기후변화, 미세먼지, 도시 생활 공간의 녹색화는 우리 사회의 미래를 위한 핵심 주제입니다. 전 세계의 도시계획가들은 친환경 건축 및 인프라를 위한 솔루션을 찾고 있습니다. 생태학적 문제를 해결하기 위해 가르텐하임 주택협회는 8년 동안 맥슨이 주도하는 고급 수직 녹색화 시스템을 개발하기 위해 연구해 왔습니다.
미래의 트렌드, 녹색 건축과 수직 정원
도시 정원 가꾸기, 공동체 정원 및 녹색 도시 건축: 인간과 환경을 위한 자원으로서 녹색 도시 공간이 유행하고 있습니다. 이러한 현상에 이유가 없는 것은 아닙니다. 어쨌든 도시란 점점 더 많은 사람들을 끌어들이는 미래의 쾌적한 생활 공간으로 여겨집니다. 이와 동시에 사람들은 약속한 듯히 자연과 높은 생활 수준을 점점 더 갈망하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 전 세계의 도시는 내부에서 개선시켜야 하고, 증가하는 대기오염 및 기후변화에 대처하기 위한 솔루션을 찾아야 하는 과제를 안고 있습니다.
전 세계적으로 저명한 도시계획가와 건축가들이 도시를 녹색화하기 위한 컨셉트를 개발하고 있습니다. 그들은 보통 동일한 주요 문제에 직면합니다. 즉 만성적인 공간 부족. 이것이 바로 밀라노, 도쿄 또는 파리와 같은 주요 도시에 건설할 숲과 목조 고층빌딩이 통합된 고층 건물에 대한 비전을 개발하는 이유입니다.
이 계획에는 미기후에 도움이 되고 도시의 소음을 줄이며 자연스러운 그늘을 제공하기 위해, 수평 및 수직 건물에 조성한 무성한 녹지로써 도시의 나쁜 공기를 제거하는 일이 포함됩니다.
건물 벽에 정원을 가꾸는 아이디어는 1938년에 특허를 낸 스탠리 하트 화이트(Stanley Hart White) 교수에게서 비롯되었습니다. 저명한 예술가 프리덴스라이히 훈데르트바서(Friedensreich Hundertwasser)도 자신의 집에 녹색 조경을 사용했지만 그는 수평 평면에 머물러 있었습니다. 스탠리 하트 화이트의 수직 정원 방식을 세계적으로 유명하게 만든 사람은 프랑스 정원 디자이너 패트릭 블랑(Patrick Blanc)이었습니다.
하노버에서 만든 이끼 기계
하노버에 위치한 주택협회인 가르텐하임 주택협회(Wohnungsgenossenschaft Gartenheim)의 최고 경영자인 귄터 헤제(Günter Haese) 박사는 다음과 같이 자문하였습니다: 건축 및 생태학적 가치를 추가하는 방식으로 식물을 협회의 건축 프로젝트에 적용할 수 있는 방법은 무엇일까? 그는 도시의 모습을 향상시키는 녹색 수직 정원이 회색 외관을 대체하고 동시에 생물학적 에어컨 시스템 역할을 하는 하노버를 상상해 봅니다. 생물학자들과 함께 집중적인 연구 및 과학적 교류를 한 후, 이 엔지니어는 이끼 매트용으로 범용 모듈식 수직 관개 시스템을 개발하기 시작했습니다. 가르텐하임은 낮은 유지보수와 산성 환경을 선호하는 무성한 녹색 이끼를 사용하여도시 공간에 완벽한 요소가 되도록 합니다. 또한 회복력이 뛰어난 포자 식물은 놀라울 정도로 인상적인 생태 효과를 보여줍니다. 즉, 이러한 식물은 미세먼지를 결합하고 환경의 산성 오염물질을 흡수하며, 공기 습도를 높이고 물 증발로 인한 냉각 효과도 보여줍니다.
그러나 계속해서 수직 정원을 관리하는 데 있어 큰 과제는 관개였습니다. 이끼는 필요한 물을 끌어올 뿌리가 없습니다. 대신 외측의 스폰지와 같은 구조물에 수분을 저장합니다. 따라서 수직면에서 이끼는 정면에서만 관개할 수 있습니다.
가르텐하임의 “이끼 기계”는 현재 넓은 표면에서 균일한 전면 관개를 가능하게 하고 인공 수직면에서도 이끼에게 최적의 생활 조건을 제공하는 유일한 시스템입니다. 그리하여 영국선태식물협회(British Bryological Society)는 하노버의 혁신을 세계에서 가장 흥미로운 이끼 프로젝트 중 하나로 선정하였습니다.
이끼 매트의 물 공급용 특수 수직 녹색화 시스템
특허를 획득한 수직 녹색화 시스템의 원리가 작동하는 방식: 움직이는 스프링클러 암이 이끼 표면 위에서 고르게 위아래로 움직일 뿐만 아니라 활강 동작에서 조금씩 흔들리면서 1밀리미터마다 물이 공급되도록 합니다. 흘러 넘친 물은 이끼를 둘러싼 강철 트레이로 흘러 재활용됩니다. 이는 주변 지역에 물을 주지 않고 관개가 최적으로 제어됨을 의미합니다. 빗물은 주로 이끼에 물을 주는 데 사용되어 환경의 순환을 효율적으로 차단합니다.
수백 개의 작은 구멍이 있는 진동 제트 파이프가 이끼 표면 위로 고르게 움직입니다. 이렇게 기발한 설계에는 가르텐하임에서 개발하여 만든 180개의 개별 구성품을 사용하지만, 시스템 자체가 녹색 표면 뒤에 가려져 있기 때문에 기술적 세부 사항은 눈에 보이지 않습니다.
관개 시스템에 적합한 구성품을 선택하는 것은 어려운 과제였습니다. 이끼 매트뿐만 아니라 이끼 기계와 그 모든 구성품은 지속적으로 습기에 노출됩니다. 따라서 내부식성은 시스템의 긴 사용 수명을 보장하기 위해 가장 중요한 요소입니다. 귄터 헤제 박사는 많은 구성품을 면밀히 검사하고 수차례에 걸쳐 엄격하게 테스트하였습니다. 결국, 수직 녹색화 시스템에 대한 그의 주력 프로젝트는 신뢰할 수 있고 미래의 과제를 충족시킬 수 있어야 합니다. 내마모성, 긴 사용 수명 및 높은 경도 역시 올바른 부품을 선택하는 중요한 기준이었습니다. 결국, 고정밀 드라이브 시스템의 세계적인 선두 공급업체인 맥슨의 드라이브와 세라믹 축이 높은 요구 사항을 충족시키고 이제 수직 녹색화 시스템의 일부가 되었습니다.
관개 시스템은 다양한 크기로 제작할 수 있습니다. 또한 이끼 벽과 공급 시스템을 신축 건물의 정면에 직접 적용하거나 주거용 주택 앞에 조각품으로서 배치할 수도 있습니다.