maxon Story

거대한 목표를 가진 모험

주제 선택

탐욕스러운 애벌레에서 분수를 아는 나비로: 지속 가능성에 대한 이 강력한 비유를 루이스 팔머(Louis Palmer)는 기후 변화에 주목하도록 하는 자신의 프로젝트 “솔라 버터플라이(Solar Butterfly)”에 사용합니다. 태양열로 작동하는 타이니 하우스(Tiny House)는 약 1년 전부터 탑승자를 바꾸어 이동하며 미래 지향적인 프로젝트를 방문하고 있습니다. 첫 번째 발견은 무엇이며 이 나비의 여행은 어디로 향합니까?

4년 동안 이 솔라 버터플라이는 환경 친화적인 방식으로 전 세계에 산재한 약 천 개의 지속 가능성 프로젝트를 방문합니다.  

이 솔라 버터플라이의 창시자인 루이스 팔머는 다음과 같이 확신합니다. 저희 시대가 직면한 문제에 대한 많은 지능적이고 실용적인 솔루션은 이미 개발되었습니다. 이제 이를 알리고 확장하기만 하면 됩니다. 그리고 이용하기만 하면 됩니다. 2022년, 팔머와 그의 동료들은 태양열로 작동하는 타이니 하우스를 타고 유럽 횡단 여행을 시작하였습니다. 더 많은 지속 가능성을 위한 캠페인을 벌이고 따라서 일반 대중의 주목을 받아야 하는 수많은 프로젝트를 방문하는 것이 목표입니다. 

Louis Palmer

Initiator von Solar Butterfly

기후 보호란 변화해야 한다는 것을 의미하지만, 반드시 포기해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 기후 프로젝트는 즐거움을 줄 수 있습니다. 장기적으로 생각하면, 사전에 설정된 솔루션 중 많은 부분이 이익을 가져다 줍니다.


 

지속 가능한 아이 캐처 

나비 형태의 이 캐러반은 해양 쓰레기의 폐기물로 만든 재료로 제작되었으며, 여기에는 4명이 생활할 수 있는 공간이 있습니다. 펼 수 있는 날개는 태양광 패널로 구성되어 있으며 이 패널은 타이니 하우스를 끄는 테슬라(Tesla)와 솔라 버터플라이에게 필요한 에너지를 공급합니다. 물 처리 시스템과 특수한 샤워 장치 및 거주자의 생분해성 의복 덕분에 솔라 버터플라이와 그 승객의 발자국은 최소한으로 감소됩니다
 

지구를 도는 여행에서 

코로나 팬데믹으로 인해 발생한 공급 병목 현상으로 인해, 솔라 버터플라이는 제때에 고치에서 나와 출발하지 못할 뻔했습니다. 하지만 그 사이 기술이 완벽하게 작동하였고, 마지막 초기 결함을 동계 휴식 기간 중 제거할 수 있었습니다. 하지만 루이스 팔머에게 더 중요한 것은, "어디를 가든 저희는 귀를 열고 새롭고 흥미로운 솔루션을 발견했습니다." 그래서 그 여행은 계속됩니다. 올해에는 이 솔라 버터플라이가 선박으로 리버풀에서 캐나다로 이동하여 거기서 북미와 중미를 여행하게 됩니다. 2024년에는 아시아를 횡단하고 일 년 뒤에는 마지막으로 호주와 남미를 여행합니다. 목적지는 브라질의 벨렝으로서, 2025년 거기에서 세계 기후회의 COP30이 개최될 예정입니다.
 


팩트

  • 이 솔라 버터플라이는 6대주 90개국을 여행하며 200,000km를 이동하였습니다. 
  • 120제곱미터의 태양광 패널에서는 매일 약 120kWh의 전력이 생산됩니다. 따라서 이 솔라 버터플라이는 매일 최대 220km의 거리를 달릴 수 있습니다. 
  • 솔라 버터플라이의 샤워 장치는 기존의 샤워 장치와 비교할 때 60% 미만의 에너지를 소비합니다.
  • 이 캐러반, 가구 및 태양광 패널을 만드는 데 해양에서 나온 800kg의 PET 병을 사용하였습니다.
  • 이 솔라 버터플라이의 태양광 패널은 그 무게가 제곱미터당 16kg 대신 4.3kg입니다. 소재 혁신을 통한 경량화 성공!
  • 이 프로젝트가 진행되는 동안 모두 합하여 100명의 자원봉사자가 참여하였습니다.
  • 이 솔라 버터플라이가 날개를 펼 때까지 1년의 개발 시간과 반 년의 제작 시간이 소요되었습니다.

 

솔라 버터플라이는 2022년부터 유망한 지속 가능한 프로젝트를 찾으며 전 세계를 여행하고 있습니다. 이 여행의 최종 목적지는 브라질의 벨렝에서 개최되는 2025년 세계 기후 회의입니다.

1/3

주창자 

루이스 팔머는 기후 프로젝트에 대한 경험을 보유하고 있습니다. 스위스 중부 출신의 이 환경 전도사는 2008년 솔라 택시로 세계를 일주하였던 최초의 인물로서 UN이 수여하는 “Champion of the Earth” 상을 수상하였습니다. 이 여행을 통해 51세의 이 모험가는 솔라 버터플라이로 다음 모험에 뛰어들 용기를 가지게 되었습니다. 이 전직 교사는 솔라 버터플라이를 타고 학교를 방문하지 않을 때, 강연자로서 기후 변화를 다루는 새로운 솔루션을 찾는 정책 입안자에게 영감을 줍니다.

루이스 팔머의 세 가지 하이라이트

1. 모래를 사용하여 주택 난방 

용기 속에 있는 모래는 여름에 태양 에너지에 의해 500도로 가열됩니다. 추워지면, 모래는 그 열을 다시 천천히 방출하며 주택 전체를 따뜻하게 합니다. 이렇게 하여 여름에 획득한 에너지를 극히 간단한 방법으로 겨울이 올 때까지 저장하게 됩니다.

www.youtube.com/watch?v=EQQDJxwcjao 
www.polarnightenergy.fi

2. 녹색 엄지 손가락이 표시된 검색 엔진 

검색 엔진 에코시아(Ecosia)를 사용하는 사람은 자신의 질문에 대한 답을 얻을 뿐만 아니라 생물 다양성도 동시에 지원하게 됩니다. 왜냐하면 광고로 거둔 수익금은 전액이 환경 보호에 사용되기 때문입니다. 우선 전 세계에 나무를 심는 바, 단일 품종을 재배하는 것이 아니라 현장에 적합한 토착 품종을 심습니다.
 

www.youtube.com/watch?v=Tc0VT3tffU8
www.ecosia.org

3. 지구에서 나오는 전기 

토스카나에서는 지열 발전소에서 원자력 발전소와 거의 같은 양의 전력을 생산합니다. 이때 지구 내부에서 솟아오르는 증기가 증기 터빈을 돌려 이를 전기로 변환시킵니다. 그 다음 이 증기는 냉각탑에서 응결되고, 그 물은 다시 지구 안으로 들어갑니다. 이 기술은 검증된 기술입니다. 이 물은 오염되지 않고 상당히 깨끗합니다. 

www.youtube.com/watch?v=0te15BiJzaE

 

맥슨의 참여

맥슨은 전기 드라이브 시스템으로 수백 가지의 발명을 장려하고 지원합니다. 솔라 버터플라이의 경우, 맥슨은 구체적으로 말하자면 그 나비가 고치에서 나올 수 있도록 모터와 기술적 노하우를 제공하였습니다. 그 대가로 이 회사는 그 프로젝트에서 새로운 인식과 사업과의 연계성을 얻고자 합니다.