맥슨과의 협력
협업을 통한 혁신
당사는 혁신적인 제품을 개발하는 최상의 방법이 훌륭한 사람들과 협력하는 것이라고 확신합니다. 당사 내부와 외부적인 협업. 올바른 파트너와 함께라면 당사 기술의 적용 가능성에 한계란 없습니다.
강력한 파트너십
전 세계의 문제에 대한 솔루션에는 좋은 아이디어가 필요하지만 무엇보다 우수한 협력과 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 당사는 성공적인 파트너십으로 지속 가능한 드라이브 기술의 개발 및 적용을 가속화할 수 있다고 확신합니다. 당사는 신생 기업, 비영리 단체, 대학교 또는 대기업 등 세상을 개선하고 미래의 과제를 해결할 수 있는 잠재력을 지닌 프로젝트에 전념하고 있습니다.
maxon
"이전에 전혀 없었던 무언가를 창출하려면 모든 것을 재고해야 합니다.”
맥슨과의 협력
CYBATHLON - 취리히 ETH와의 파트너십.
로봇 의수로 신발 끈을 묶거나 계단을 휠체어로 오르는 방법은 무엇입니까? 취리히 ETH의 비영리 프로젝트인 CYBATHLON은 전 세계 팀이 장애인과 함께 장애인을 위한 보조 기술을 개발하고 국제 행사에서 다양한 과제에 직면하도록 도전하고 있습니다.
2013년부터 100개 이상의 팀이 참가하고 있습니다. 국제적인 플랫폼으로서 CYBATHLON은 고유한 방식으로 네트워크를 형성하고 기술, 연구 및 개발로써 장벽 없이 세상에 기여하는 방법을 보여줍니다.
맥슨은 처음부터 CYBATHLON을 지원하고 있습니다: 2020년에는 네 팀 중 한 팀은 이미 맥슨 제품을 사용하고 있었습니다. 또한 긴밀한 협력으로 미래의 제품 요구 사항을 더 잘 이해할 수 있습니다.


오이겐 엘미거(Eugen Elmiger)
CEO
맥슨 그룹
«당사는 이렇게 특별한 프로젝트의 골드 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각하고, 호기심 많은 엔지니어와 기술자가 세상을 긍정적으로 변화시킬 것이라 믿습니다. 다년간의 경험으로 적극 지원해드리겠습니다”
맥슨과의 협력
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
이는 세계적으로 유일무이 개념입니다. 환경 운동가 루이스 팔머(Louis Palmer)의 Solar Butterfly는 80m2의 태양 전지가 나비의 날개처럼 버튼을 누르면 펼쳐지는 자급자족식의 작은 집입니다. 태양 전지는 집에 에너지를 공급하고 전기 자동차의 배터리를 충전합니다. 태양 모빌은 스위스 루체른 응용 과학 및 예술 대학에서 제작했습니다. 맥슨은 스폰서의 한 업체이며 설계 및 건설 프로젝트에 기술적으로 지원하고 있습니다. 맥슨의 드라이브는 신축성 있는 벽과 나비의 "눈"에 설치되어 있습니다. Solar Butterfly는 사람들이 미래에 CO2의 배출 없이 어떻게 여행하고 생활하며 일할 수 있는지 보여줍니다.
나비는 4년 동안 90개의 나라와 6개 대륙을 여행하고 기후 변화에 대한 솔루션을 제공하는 1,000개 이상의 선구적인 프로젝트에 주목하게 될 것입니다.

맥슨과의 협력
퇴무스 맥슨 스위스 산악 자전거 레이싱 팀.
맥슨은 스위스 자전거 제조업체인 퇴무스(Thömus)와 수년간 E-바이크 개발에 성공적으로 협력해 왔습니다. 성공적인 "퇴무스 맥슨 스위스 산악 자전거 레이싱 팀"은 2021년부터 활동하고 있습니다. 2022년 여름, 퇴무스는 맥슨의 BIKEDRIVE AIR 드라이브가 장착된 15kg 미만의 세계 최초의 풀 서스펜션 크로스 컨트리 E-산악 자전거를 출시했습니다. 새로운 E-바이크는 월드컵 훈련에서 최적의 심박수와 성능 범위를 초과하지 않은 상태에서 훈련의 빈도를 높일 수 있습니다.
당사는 또한 2023년 이래로 12명의 젊은 선수들이 국내 및 국제 산악 자전거 경주에 참가하고 있는 "퇴무스 Akros - Youngstars Team"을 지원하고 있습니다. 퇴무스와의 지식 전달로 장기간의 파트너십을 유지할 수 있습니다.


마르셀 쿠라틀리(Marcel Kuratli)
팀 매니저, 퇴무스
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
“당사의 젊은 인재들은 기술적, 사회적 또는 전문성 개발과 관련하여 다양한 수준에서 맥슨의 전문 지식의 혜택을 얻고 있습니다. 이러한 조합은 당사에게 완벽합니다.”
맥슨의 엔지니어링 파트너십
애니보틱스의 자율 로봇.
2020년부터 맥슨과 애니보틱스(ANYbotics)는 스위스를 로봇 공학의 중심지로 강화시키기 위해 긴밀한 협력을 유지하고 있습니다. 맥슨은 특히 산업 시스템를 검사하고 모니터링하거나, 위험한 유지 보수 작업을 담당할 수 있는 자율 4족 로봇인 애니말(ANYmal)을 위한 액추에이터의 추가 개발 및 생산을 책임지고 있습니다. 당사의 전문 지식, 글로벌 생산 인프라 및 검증된 프로세스를 통해 당사는 경쟁력 있는 고성능 드라이브 시스템으로 애니말의 상용화를 주도할 수 있습니다.
또한 양사는 지리적으로도 더 가까워졌습니다. 맥슨은 애니보틱스 바로 근처에 있는 취리히-올리콘의 취리히 캠퍼스에서 연구소를 운영하고 있습니다. 여기에서 엔지니어와 기술자가 만나 프로젝트 단계를 상의합니다.

맥슨의 엔지니어링 파티너십
SunX의 장거리 자율 태양광 드론.
XSun의 SolarXOne 자율 드론은 일류 연구소 및 대학교와의 협력으로 수년간 집중적인 연구와 테스트의 결과입니다. XSun과 맥슨 팀은 2019년 파리 에어쇼 이래로 긴밀하게 협력하고 있습니다. SolarXOne에는 두 개의 맞춤형 ECX 87 플랫 모터가 장착되어 있습니다.
SolarXOne 드론은 특허 받은 이중 날개 디자인으로 매우 안정적이고 안전한 비행 경험을 제공하고, 저속으로 이착륙할 수 있습니다. 온보드 전원 시스템은 태양 에너지의 사용을 극대화합니다. 이 시스템은 뛰어넘을 수 없으며 안전하고 매우 견고합니다. 2020년 7월, SolarXOne은 최초의 장거리 비행에 성공했습니다. 그리고 12시간 동안 조용하게 CO2의 배출 없이 작동하며 완전히 자율적입니다.

맥슨의 연락처
여러분의 프로젝트를 제시해주십시오
혁신은 사람들이 협력할 때 발생합니다. 당사는 유럽, 미국 및 아시아 지점의 산업 파트너 및 기술 전문가와 협력하여 새로운 아이디어를 시장성 있는 제품으로 전환합니다.
혁신적인 프로젝트 아이디어가 있는 경우 당사와 상의하십시오.
맥슨의 전략적 파트너십
오터리온의 오픈 소스 소프트웨어 플랫폼.
최첨단 드론 기술과 그 기술 강화가 바로 오터리온과 맥슨의 공동 목표입니다. 전략적 파트너십으로 항공 전자 공학과 드론용 드라이브 시스템의 미래 지향적인 통합이 가능하고, UAV(드론) 함대를 구축하기 위한 길이 열립니다.
양사의 노하우가 한 곳에 모여 드론의 개발과 운용을 효율적으로 구성하고 비용을 획기적으로 절감할 수 있습니다. 고객은 고정밀 맥슨 모터, ESC 및 적절한 프로펠러 사이의 최적의 상호 작용으로 완벽한 플랫폼과 결합하여 더 많은 에너지 효율성, 유연성, 안전성 및 성능의 혜택을 얻을 수 있습니다. 당사는 다음 단계의 강화 및 원활한 워크플로 관리에 중요한 오픈 소스 표준화를 적용하고 있습니다. 그리고 장기적으로 드라이브 시스템, 자동 조종 장치 통신, 데이터 교환 및 실시간 모니터링 분야에서 추가적인 협력의 가능성을 위해 노력하고 있습니다.

맥슨의 전략적 파트너십
보쉬 렉스로스의 ctrlX AUTOMATION
지능형 제품 및 Plug&Produce 솔루션은 기계 및 시스템의 선형 기술 발전의 다음 단계입니다. ctrlX AUTOMATION은 보쉬 렉스로스의 기존 드라이브 포트폴리오를 맥슨의 정밀 드라이브로 보완하기 위한 이상적인 플랫폼입니다. 고객은 맥슨 드라이브를 자신의 시스템에 통합하여 맞춤형 드라이브 솔루션을 제공받을 수 있습니다. ctrlX AUTOMATION은 기계 제어, IT 세계 및 IoT 사이의 고전적인 경계를 뛰어넘습니다. ctrlX AUTOMATION은 리눅스 실시간 운영 체제, 일관된 개방형 표준, 앱 프로그래밍 기술, 웹 기반 엔지니어링 및 포괄적인 IoT 연결로 구성품 및 엔지니어링의 노력을 30~50%까지 감소시킵니다.