Entraînements pour systèmes optiques

Capter la lumière.

Qu’il s'agisse de rendre les bactéries visibles à l'œil humain ou de porter son regard vers l’immensité de l’univers, les systèmes optiques issus de la phonotique comme par ex. la microscopie, la technique laser, la vision industrielle, les capteurs et l'analyse ont besoin d’entraînements fiables avec une précision maximale. 

Systèmes d’entraînement précis

L’optique et la précision vont de pair.

Qu’il s'agisse d'un microscope, d’un appareil de vision nocturne ou d'un énorme télescope spatial, l’intérieur des systèmes optiques est particulièrement sensible. Les entraînements se déplaçant au micromètre près ne suffisent pas ici. Le dégagement de chaleur, les vibrations ou les bruits doivent être quasiment inexistants. Il s’agit là de défis techniques complexes relevés par les entraînements maxon:

  • Précision maximale et fiabilité
  • Haute densité de puissance
  • Structure compacte avec poids réduit au maximum
  • Longue durée de vie
  • Fonctionnement silencieux
  • Positionnement dynamique et ultra-précis, même avec les courbes de mouvement multiaxiales

Solutions pour systèmes optiques.

Il est nécessaire d'avoir des dispositifs mécaniques complexes pour capter la lumière. Grâce à leur précision maximale, les entraînements maxon sont utilisés avec succès dans diverses applications optiques.

Télescope

Afin d'avoir par ex. une vue continue sur un objet dans le ciel, un télescope doit être stable et sans à-coup. À cela s’ajoutent certains aspects pratiques car le succès d'un projet dans une station de recherche sur terre ou dans l’espace dépend d'un fonctionnement continu et sans perturbation puisque les opérations de maintenance peuvent s'avérer très difficiles, voire même impossibles. 

Optique infrarouge et amplificateur de lumière résiduelle

Rendre visible la lumière non visible: les caméras thermiques, les photodétecteurs infrarouges ou les appareils de vision nocturne utilisent des ondes électromagnétiques pour l’imagerie. Pour ce faire, les micro-entraînements doivent positionner avec précision et rapidité les lentilles, diaphragmes, filtres et obturateurs.

Appareils photo

Les systèmes d’entraînement maxon que l’on retrouve dans les appareils photo numériques, les appareils reflex ou les suspensions pour caméras garantissent des prises de vue et des changements de filtre ultra-rapides.

Microscope

Un bon microscope n’a pas seulement besoin d'une optique de précision de pointe, mais il lui faut également une véritable mécanique de précision avec des composants d'une précision élevée, robustes, durables et ne nécessitant pas d’entretien.

Récits

Un micromoteur pour une tension élevée.

Le système Leica S allie la qualité d'image d’un appareil moyen format à la maniabilité, la rapidité et la souplesse d'utilisation d'un appareil petit format. À l’intérieur, un électromoteur développé sur mesure par maxon et doté d'un réducteur à roue libre de haute précision effectue un travail précis, avec une durée de vie dépassant 100 000 déclenchements.

En savoir plus

Corporate Blog

Réussites

Nos composants d’entraînement sont utilisés dans les systèmes optiques, dans la recherche, la science et l’art.
Royal Shakespeare Company/ Ellie Kurttzmaxon Story

Shakespeare sous un tout nouveau jour

Les spectateurs vont désormais assister aux représentations sous une toute autre lumière. Et ce sont les moteurs plats haute précision de maxon motor qui tiennent le premier rôle dans cette véritable révolution de l'éclairage de scène.
En savoir plus
Fotolia_39322202_XLmaxon Story

Posez pour les moteurs maxon.

Les appareils réflex numériques prennent des photos d'une netteté fascinante, que le photo-graphe soit néophyte ou professionnel. Le résultat dépend certes des qualités du photographe, mais aussi de la technique dont l'appareil est équipé. Les…
En savoir plus
LSST at Sunsetmaxon Story

maxon fournit un changeur de filtre automatique pour un super télescope

maxon a été sélectionné pour fournir le système de changement de filtre optique de ce qui va devenir le plus grand télescope grand champ du monde. Le projet, qui mobilise cinq laboratoires de recherche français, demande des moteurs et des…
En savoir plus

Configurateur et boutique

La taille de lot 1 est la norme pour nous.

Le configurateur en ligne maxon permet à nos clients d'assembler moteur, réducteur et codeur afin d’obtenir un entraînement spécifique et d'intégrer directement la commande à la production. Les prix sont affichés en temps réel et les données de conception 2D et 3D peuvent être consultées dès la configuration terminée. Le modèle numérique peut être immédiatement intégré dans l’application en question. Le délai de livraison est généralement de 11 jours.

En savoir plus

Contact

Nous amenons pour vous la lumière là où il fait sombre.

Nos experts en systèmes optiques se tiennent à votre disposition.