Connaissances

Comprendre et mettre en pratique les connaissances en techniques d'entraînement.

De vastes connaissances, les innovations et les compétences dans le domaine de la technique d'entraînement représentent la base des solutions qui séduisent par leur performance, leur fiabilité et leur efficacité. Nous aidons nos clients à choisir les bons composants et mettons à leur disposition de nombreuses informations ainsi que des tutoriels.  

Connaissances maxon

Afin de dépasser les limites et de proposer des solutions inédites pour les voyages dans l'espace, les avancées médicales ou l'avenir de l'industrie, nous avons besoin avant tout d'une chose: tout un univers d'expertise.

Blog

Les derniers témoignages des expert·e·s.

Au bloc opératoire. Dans une voiture. Dans l'espace. Les systèmes d'entraînement maxon font partie des meilleurs au monde. Dans notre blog, vous trouverez non seulement de passionnants rapports d'applications mais également de nombreux articles techniques avec le savoir condensé des expert·e·s maxon. 

Accès au blog

Les réussites

Nos entraînements mettent le monde en mouvement.

Dans l’usine intelligente du futur, sur la route, dans les airs, en salle d’opération ou dans l’espace: les entraînements maxon sont la solution privilégiée lorsque la précision, l’efficacité, la fiabilité et la puissance dans un espace réduit ne peuvent faire l’objet d’aucun compromis.

  • MyoSwiss_Headermaxon Story

    "Un sentiment fantastique"

    La start-up zurichoise MyoSwiss a mis au point un exosquelette léger qui fonctionne comme un vélo électrique pour les jambes. Il assiste les mouvements du porteur grâce à un renfort électronique.
    En savoir plus
  • Clouds_airplanesmaxon Story

    10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer – le moteur tourne

    Dans les avions de passagers, un grand nombre de petits moteurs électriques assurent des tâches mécaniques ou hydrauliques. Et leur nombre augmente rapidement. Bienvenue à bord!
    En savoir plus
  • Template drive agriculturemaxon Story

    Agriculture 4.0 & technologie

    En pleine évolution et soumis à des changements importants, le secteur agricole se modernise. Diminuer la pénibilité, optimiser le temps de travail, développer l’autonomie énergétique des exploitations, augmenter la productivité, utiliser moins de…
    En savoir plus
  • Source: Fotolia- Airplane in the sky © dell #14466058maxon Story

    Au-dessus des nuages avec les moteurs maxon.

    À 11 kilomètres de la terre, l'air est extrêmement raréfié. Les cabines pressurisées modernes et un système climatiseur (système de contrôle de l'environnement, ECS) créent une atmosphère agréable dans les avions de ligne. Le nouveau Boeing 787,…
    En savoir plus
  • Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

    Automatisation des pharmacies et technique d´entraînement

    Production en laboratoire, conditionnement, automates de distribution de médicaments en pharmacie: la filière pharmaceutique a commencé à automatiser l´ensemble de sa chaîne d´approvisionnement dans l'optique d´accroître sa productivité. Comment la…
    En savoir plus
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Story

    Beyond Time

    L'artiste taïwanais Chen Hsiangfu a créé une interprétation poétique de la relativité du temps. Son œuvre "Beyond Time" est exposée dans la boutique phare de Starlux Airlines à Taipei, encadrée par une atmosphère extraterrestre. Les moteurs maxon…
    En savoir plus
  • maxon Story

    Bioréacteurs de culture cellulaire

    Un moteur et un réducteur de haute précision sont utilisés pour contrôler la vitesse de la turbine qui permet de maintenir des niveaux d'oxygène appropriés dans ce bioréacteur très polyvalent.
    En savoir plus
  • EJ5P2749 - Copiemaxon Story

    Ce bras est d'un grand soutien

    Un travail difficile et répétitif affaiblit le corps. Il provoque des douleurs dorsales et d'autres maux qui conduisent à des arrêts de travail fréquents et donc à des coûts importants. Mais tout va changer avec le bras robotisé Cobot. Il maintient…
    En savoir plus
  • Elevatorsmaxon Story

    Ce portier invisible

    Le fabricant d'ascenseurs Schindler transporte plus d'un milliard de personnes, jour après jour. Installés dans des gratte-ciel ou des immeubles résidentiels, ces ascenseurs montent et descendent à longueur de journée. Mais qui pense à ces petits…
    En savoir plus

Academy

Connaissances en technique d'entraînement et contrôle du mouvement (Motion Control).

Pour choisir le bon système d'entraînement, il faut tenir compte d'un grand nombre de facteurs. Nos pages dédiées à la maxon Academy regroupent, outre des connaissances de base importantes et des informations techniques sur les différents groupes de produits maxon, des modules de formations en ligne, des vidéos et des livres.  

Assistance

Profitez du savoir-faire de nos expert·e·s.

Afin de répondre aux exigences complexes dans tous les domaines de la technique d'entraînement, nos clients peuvent compter sur l'expertise de l'équipe maxon. Informez-vous à l'aide des connaissances de base présentées de façon condensée ou prenez directement contact avec nous.  

maxon1743_DL_13cm9cm

Young Engineers Program

Nous encourageons les nouvelles idées.

Pour pouvoir évoluer, la technologie doit rester en mouvement. Le Young Engineers Program (YEP) de maxon aide les jeunes talents à mettre en pratique des idées innovantes. Pour cela, nous mettons notre expertise technique et nos ressources à la disposition des projets les plus prometteurs dans le domaine de la technologie d'entraînement.