Archive du magazine driven
Toute la gamme des technologies d'entraînement.
Davantage d'expertise et de connaissances de fond: Chaque numéro renferme un monde d'innovation, d'histoires et de faits.
Driven
Magazine Driven
Des systèmes de récolte intelligents aux missions martiennes, en passant par des avancées médicales révolutionnaires – chaque numéro de Driven explore un thème clé. Découvrez des histoires inspirantes du monde de la technologie d'entraînement et plongez dans ce qui anime le groupe maxon et ses partenaires.
Vous pouvez télécharger tous les numéros précédents en PDF gratuit.
La dernière édition est également disponible en version imprimée – dans la limite des stocks disponibles.

Driven Numéro 1/2026
Ce qui fait bouger les robots.
Dans cette édition, nous explorons ce qui fait bouger les robots et ce qui fait progresser la robotique. De la peau auto-régénérante et des machines intelligentes à la quête de la main robotique parfaite, nous examinons les idées émergentes, découvrons comment les enfants imaginent l’avenir de la robotique et partageons les enseignements du Tech Summit de Davos. Nous présentons également les technologies d’entraînement qui permettent le mouvement robotique, du HEJ robotic joint et du IDX servo motor au Wheel Drive. Quelle sera la prochaine étape de la robotique et que faudra-t-il pour y parvenir ?

Driven Numéro 1/2025
De l’assistance à l’autonomie.
Dans ce numéro, nous explorons comment les systèmes d’assistance transforment la vie quotidienne – de la chirurgie robotique aux exosquelettes, en passant par la mobilité intelligente et le design inclusif.
Nous rencontrons des personnes dont la vie a changé, des développeurs qui construisent l’avenir, et des ingénieurs convaincus que la bonne technologie commence par l’écoute.
Que se passe-t-il lorsque les machines ne nous remplacent pas – mais nous aident à faire plus ?

driven, édition 1/2024
Questions d'avenir, réponses de la technique
Nous étudions l'avenir avec le soutien d’expert·e·s. Nous allons coloniser Mars, déchiffrer le code cérébral et maîtriser le changement climatique grâce à l’intelligence artificielle. Faisons-nous preuve d’un trop grand optimisme? La technologie est-elle vraiment la solution? Découvrez ce qui nous fera avancer à l'avenir.

driven, édition 2022
Un coup de mains.
Être là pour les autres dans des situations de détresse, c'est un mode de vie. Et depuis longtemps, les techniques de pointe y sont indispensables. Pour des missions de sauvetage réussies, l'homme et la machine forment un binôme efficace. Nous avons accompagné l'équipe du Secours Alpin Suisse, à Engelberg.

driven, édition 2/2021
Des robots sur pattes et des entraînements invisibles.
Ils escaladent, rampent, courent ou volent: les robots d'inspection sont partout et leur nombre devrait considérablement augmenter dans les prochaines années. Le robot rouge sur pattes appelé ANYmal a lui aussi été conçu pour travailler dans des endroits dangereux pour l'homme.

driven, édition 1/2021
Les champs du futur.
De nombreuses étables sont déjà dotées de robots. Ils nourrissent, traient, éliminent le fumier. Et pourtant, nous sommes à l'orée d'une évolution robotique qui impactera l'agriculture dans son ensemble. Des drones seront à l'avenir capables de surveiller les champs, de pulvériser des plantes ciblées ou d'envoyer des informations importantes à leurs collègues robots qui, au sol, arrachent les adventices et récoltent les fruits.

driven, édition 2020
La quatrième planète
Le lancement réussi de la mission martienne de la NASA «Mars 2020», le 30 juillet 2020, a été l'un des temps forts de l'été. maxon a travaillé pendant trois ans avec la NASA sur des entraînements utilisés pour cette mission.

driven, édition 2/2019
L'usine pensante.
Si nos réfrigérateurs communiquent avec nos téléviseurs et nos téléphones portables, alors le numérique s'est bel et bien installé dans nos maisons. Mais quid des entreprises? Comment l'industrie 4.0, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle vont-ils changer la collaboration avec nos clients? Quels services proposerons-nous à l'avenir? Y aura-t-il encore des gens dans les usines? Apprenez ce qui se cache derrière les termes en rapport avec l'usine intelligente et pourquoi certaines technologies se font attendre.

driven, édition 1/2019
Révolution silencieuse.
Qui aurait pensé, voici 50 ans, qu'une famille pouvait partir en vacances avec sa voiture privée sans consommer une goutte d'essence? Que même les cyclistes les moins entraînés pourraient faire des virées à vélo au cœur des montagnes? Que dans les vignobles, ce ne sont pas des travailleurs mais des robots qui éliminent les mauvaises herbes? Ce ne sont que trois exemples parmi tant d'autres qui montrent l'impact des systèmes d'entraînement électriques sur notre quotidien et notre mobilité.

driven, édition 2/2018
Décollage immédiat
Les transports aériens se démocratisent de plus en plus. Les avions gagnent en efficacité, notamment grâce aux systèmes d'entraînement électrique qui remplacent de plus en plus les anciennes installations hydrauliques. Plusieurs centaines de systèmes d'entraînements sont désormais utilisés dans un avion long-courrier moderne: nous vous montrons où.

driven, édition 1/2018
La recherche porte ses fruits
Les ingénieurs s'inspirent souvent de la nature pour développer de nouvelles technologies. Les hommes, les animaux et les plantes ont en effet évolué pendant des millions d'années, pour s'adapter à leur environnement. Nous parvenons malheureusement rarement à copier les modèles à l'identique, mais nous ne cessons de nous améliorer – comme en témoignent deux exemples de prothèses de main et de pied dans ce numéro.

driven, édition 2/2017
Visions d'avenir
Nombreux sont ceux qui choisissent de suivre une formation d'ingénieur ou de technicien et qui ressentent le besoin de rendre le monde meilleur grâce à la technologie. Les idées créatives ne manquent certainement pas, et les start-ups sont souvent des tremplins idéaux pour les mettre en œuvre. Quand les conditions sont réunies, la créativité rencontre la motivation et les efforts dans ces petites entreprises flexibles. Le succès n'est alors qu'une question de temps.

driven, édition 1/2017
Des auxiliaires quotidiens invisibles.
Bien souvent, ils passent inaperçus, et pourtant: nos moteurs DC, nos commandes et nos entraînements vous accompagnent au quotidien. Par exemple, dans les transports publics tels que les trains, les bus ou les avions. Même lorsque vous montez dans un ascenseur, des moteurs fonctionnent pour ouvrir et fermer les portes. Ce sont des auxiliaires invisibles auxquels on prête rarement attention et qui sont pourtant éminemment importants au quotidien.

driven, édition 2/2016
L'homme. La médecine. La technique.
Le mot «innovation» serait-il galvaudé? Tous se veulent innovants, et par là progressistes, intelligents, avant-gardistes. Mais ces attributs ne siéent à aucun autre secteur mieux qu'à celui de la technologie médicale. Rien qu'en 2015, plus de 12 474 nouveaux brevets ont été déposés dans le monde dans ce domaine technologique.

driven, édition 1/2016
Les secrets des profondeurs.
Les véhicules plongent à la recherche d'épaves et explorent le monde sous-marin. On pourrait penser que l'exploration des fonds marins se fait plus facilement que la conquête de Mars. Loin s'en faut: La pression qui règne à cette profondeur et l'eau salée corrosive imposent des exigences élevées aux composants mécatroniques. C'est probablement la raison pour laquelle peu de fournisseurs s'aventurent sur ce marché. Il y aurait pourtant tant de choses à découvrir au fond des océans: des épaves anciennes, des trésors ou des matières premières.

driven, édition 2/2015
Ton ami et...
Les machines utilisées en milieu industriel gagnent en précision et en intelligence. Elles assistent dorénavant les hommes. Parallèlement, des ingénieurs développent des robots capables d'intervenir de manière autonome en cas de catastrophe. En Asie, le robot Pepper met les populations en émoi. La demande est gigantesque.

driven, édition 1/2015
À la découverte de mondes nouveaux.
Mars, la Lune et le Soleil sous la loupe de la science: Nous vivons une époque passionnante où la science soulève de grandes questions. D'où vient l'eau? Comment la vie est-elle apparue? Et comment s'est formé notre système solaire? De nombreux indices se trouvent dans l'espace ou sur d'autres planètes, c'est pourquoi nous envoyons des sondes et des robots techniquement toujours plus sophistiqués pour nous fournir des réponses.

driven, édition 2/2014
Dans la salle d'opération du futur.
Les médecins nous soignent, nous rendent plus beaux et prolongent notre vie, et ce depuis des siècles. Contrairement à autrefois, ils disposent aujourd'hui d'outils de pointe, tels que des robots chirurgicaux ou des outils manuels précis pour les interventions compliquées. Des chercheurs sont même en train de mettre au point une pompe minuscule pour aider la circulation sanguine. La haute technologie investit les salles d'opération et les moteurs maxon en sont un élément important.

driven, édition 1/2014
À plein régime.
Sur le circuit, chaque virage compte. Il en va de même pour la chaussée. C'est pourquoi les ingénieurs développent des systèmes d'assistance de plus en plus intelligents pour les automobilistes. Pour une puissance moteur efficace, un meilleur aérodynamisme ou une sécurité accrue. Pour cela, il faut des entraînements petits et fiables qui génèrent une grande puissance dans un espace réduit. Découvrez dans ce numéro de driven où les moteurs maxon sont utilisés dans le sport automobile et dans les voitures de tourisme. Et aussi: Kenshiro, un robot humanoïde de 158 centimètres reproduit les mouvements de l'homme grâce à des tendons. Et youBot, le robot de recherche de la maison KUKA Robotics, veut révolutionner la production industrielle.

driven Best of 2013
Appareils photo high-tech: légendaires et rapides comme leur flash.
Les systèmes d'entraînement de maxon sont utilisés dans une multitude de secteurs d'application, que ce soit dans la technique médicale, l'aérospatiale ou le secteur de la communication. Ce sont également les thèmes principaux de nos trois éditions 2013. Nous vous présentons les meilleures histoires, interviews et rapports spécialisés sous forme de «best of». Lisez l'interview de l'expert en robotique Rob Knight, découvrez comment les appareils photo high-tech prennent des photos nettes à la vitesse de l'éclair. Émerveillez-vous en voyant comment des personnes marchent à nouveau grâce à des prothèses modernes. Et découvrez ce que serait la vie sur Mars.