Coopérations maxon
La coopération, moteur de l'innovation
La meilleure façon de développer des produits innovants est – nous en sommes convaincus – de travailler avec des personnes hors du commun. En interne, et en externe. Avec les bons partenaires, les possibilités d'application de notre technologie sont illimitées.
Un solide réseau de partenaires
Partout dans le monde, pour résoudre des problèmes, il faut de bonnes idées. Mais surtout, il faut des coopérations et des partenaires fiables. Nous sommes convaincus que des partenariats performants permettront d'accélérer le développement de technologies d'entraînement et des solutions durables. Peu importe qu'il s'agisse d'une start-up, d'une organisation à but non lucratif, d'une université ou d'une grande entreprise, nous nous investissons dans des projets qui ont le potentiel de rendre le monde meilleur et de relever les défis de demain.
maxon
«Pour créer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, il faut tout repenser.»
Coopérations
CYBATHLON – Partenariat avec l'ETH de Zurich
Comment nouer des lacets avec une prothèse de bras robotisée ou comment gravir un escalier en fauteuil roulant? CYBATHLON, un projet à but non lucratif de l'ETH Zurich, met au défi des équipes du monde entier de développer des technologies d'assistance, avec et pour des personnes handicapées, et de participer à différentes épreuves lors d'événements internationaux
Plus de 100 équipes y ont participé depuis 2013. Plateforme internationale, CYBATHLON constitue un réseau unique et montre comment la technique, la recherche et le développement contribuent à un monde accessible à tous.
maxon a soutenu CYBATHLON dès le début: En 2020, une équipe sur quatre utilisait déjà des produits maxon. Cette étroite collaboration nous aide également à mieux comprendre les futures exigences en matière de produits.
Partenariats
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
C'est un concept unique au monde: La Solar Butterfly de l'activiste environnemental Louis Palmer est une tiny house autonome dont les 80 m2 de cellules photovoltaïques se déploient sur simple pression d'un bouton, à la manière des ailes d'un papillon. Ils approvisionnent la maison en énergie et chargent les batteries d'une voiture électrique. La Solarmobil a été construite en Suisse, à l'université de Lucerne. maxon est l'un des sponsors et soutient le projet sur le plan technique pour la conception et la construction. Des entraînements maxon ont été installés dans les parois expansibles et dans les "yeux" du papillon. Solar Butterfly fait la démonstration de la façon dont les gens pourraient voyager, vivre et travailler à l'avenir sans émissions de CO2.
Quatre années durant, le papillon sillonnera 90 pays et six continents pour attirer l'attention sur plus de 1000 projets pionniers qui proposent des solutions au changement climatique.
Coopération
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team.
Depuis plusieurs années déjà, maxon collabore de manière fructueuse avec le fabricant suisse de vélos Thömus pour le développement de vélos électriques. Et depuis 2021, le succès est au rendez-vous pour la «Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team». En été 2022, Thömus a présenté le premier VTT électrique de cross-country à suspension intégrale de moins de 15 kg au monde, doté de l'entraînement maxon BIKEDRIVE AIR. Lors de l'entraînement pour les courses internationales, le nouvel eBike permet d'augmenter les fréquences d'entraînement sans pour autant dépasser les valeurs optimales du pouls et des performances.
Depuis 2023, nous soutenons également le «Thömus Akros - Youngstars Team», pour lequel douze jeunes athlètes prennent part à des compétitions nationales et internationales de VTT. Grâce au transfert de connaissances avec Thömus, c'est un partenariat à long terme qui se met en place.
Marcel Kuratli
Manager de l'équipe
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
«Nos jeunes talents profitent de l'expertise de maxon à différents niveaux – sur le plan technologique, social ou dans leur évolution professionnelle. Cette combinaison est parfaite à nos yeux.»
Partenariat en ingénierie
Les robots autonomes d'Anybotics.
Depuis 2020, maxon et ANYbotics entretiennent une étroite coopération pour renforcer la place de la robotique en Suisse. maxon est notamment chargé du développement et de la production des actionneurs pour ANYmal, un robot autonome à quatre pattes capable d'inspecter et de surveiller des installations industrielles ou d'effectuer des tâches de maintenance dangereuses. Grâce à notre expertise, à notre infrastructure de production mondiale et à nos processus certifiés, nous sommes en mesure d'accélérer la commercialisation d'ANYmal avec des systèmes d'entraînement compétitifs et performants.
Géographiquement aussi. les deux entreprises se sont rapprochées: maxon dispose d'un laboratoire sur le campus de Zurich à Zurich-Oerlikon, à proximité immédiate d'ANYbotics. Ingénieurs et techniciens s'y retrouvent pour discuter des progrès du projet.
Partenariat en ingénierie
Les drones solaires autonomes longue distance de SunX.
Le drone autonome SolarXOne de XSun est le fruit d'années de recherches et de tests intensifs en collaboration avec des laboratoires et des universités de premier rang. Depuis le Paris Air Show de 2019 au salon du Bourget, les équipes de XSun et de maxon travaillent en étroite collaboration. SolarXOne est équipé de deux moteurs ECX 87 flat adaptés.
Grâce à leur design breveté à double aile, les drones SolarXOne permettent un vol extrêmement stable et sûr, tandis que les atterrissages et les décollages peuvent être effectués à faible vitesse. Un système d'énergie embarqué optimise l'utilisation de l'énergie solaire. Il défie toute concurrence, il est sûr et extrêmement robuste. En juillet 2020, SolarXOne a réalisé son premier vol long-courrier: 12 heures de vol silencieux, sans émission de CO2 et totalement autonome.
Contact
Présentez-nous votre projet
L'innovation naît quand les esprits se rencontrent. Nous coopérons avec des partenaires industriels et des spécialistes de la technologie sur nos sites en Europe, en Amérique et en Asie en vue de traduire les nouvelles idées en produits commercialisables.
Vous avez une idée de projet innovante? Parlons-en!
Partenaire stratégique
La plateforme logicielle open source d'Auterion.
La technologie de pointe des drones et sa mise à l'échelle est l'objectif commun d'Auterion et de maxon. Ce partenariat stratégique permet une intégration des systèmes avioniques et de propulsion pour les drones et ouvre la voie à la création de flottes de drones.
Le savoir-faire des deux entreprises sera mis à profit pour faciliter l'exploitation, le développement et la gestion des flottes de drones, et ce à des coûts considérablement réduits. Grâce à une interaction optimale entre les moteurs maxon de haute précision, les ESC et les hélices adaptées, le tout associé à une plateforme complète, les clients bénéficient d'une efficacité énergétique, d'une flexibilité, d'une sécurité et de performances accrues. Nous utilisons une standardisation open source qui est essentielle pour la prochaine phase de mise à l'échelle et la gestion fluide du flux de travail. À long terme, nous envisageons d'autres possibilités de coopération dans le domaine des systèmes d'entraînement, de la communication du pilote automatique, de l'échange de données et de la surveillance en temps réel.
Partenariat stratégique
ctrlX AUTOMATION de Bosch Rexroth
Les produits intelligents et les solutions Plug&Produce sont la prochaine étape de l'évolution de la technologie linéaire dans les machines et les installations. ctrlX AUTOMATION est la plateforme idéale pour compléter le portefeuille d'entraînements existant de Bosch Rexroth avec des entraînements de précision de maxon. Les clients disposent ainsi de la possibilité d'intégrer les entraînements maxon dans leurs systèmes et de bénéficier d'une solution d'entraînement sur mesure. ctrlX AUTOMATION transcende les frontières classiques entre la commande des machines, le monde informatique et l'IoT. Grâce au système d'exploitation en temps réel Linux, à des standards ouverts de bout en bout, à la technologie de programmation d'applications, des outils d'ingénierie web et à une connexion IoT complète, ctrlX AUTOMATION réduit de 30 à 50 % les efforts en matière de composants et d'ingénierie.