maxon Story
Un nouvel ami


Ce robot n'assemble aucune voiture, ne tond pas le gazon et ne peut pas non plus tenir d'inventaire. Pepper a des objectifs très différents : Il veut être un amuseur, un ami et un membre de la famille. Pour ce faire, il lit les émotions des personnes avec lesquelles il interagit.
Les robots sont partout, ils tondent la pelouse, ils traient les vaches et ils assemblent nos voitures. Ils enseignent aux enfants et motivent les résidents des maisons de retraite à faire leurs exercices quotidiens. Les robots sont de plus en plus nombreux et leur nombre ne cesse d'augmenter.
L'année dernière, les entreprises industrielles ont acheté plus de 200 000 robots dans le monde entier - plus que jamais auparavant. D'ici deux ans, ces chiffres vont probablement doubler, en raison de la forte demande de la Chine. Les robots de service sont également de plus en plus populaires, selon certaines estimations, leur potentiel de marché pourrait atteindre 20 milliards de dollars américains d'ici 2020. Les robots existent depuis des décennies, mais les technologies semblent maintenant être prêtes pour une véritable percée. Peut-être que ces machines représentent vraiment la quatrième révolution industrielle, après la voiture, l'ordinateur et le smartphone.
Magali Cubier est certaine que cette révolution va avoir lieu. Elle est directrice du marketing mondial chez Aldebaran, une entreprise française de robotique. Pepper, le prodige de la robotique d'Aldebaran, mesure 120 centimètres de haut et est mince. Il se déplace sur trois roues entraînées par des moteurs à courant continu maxon et possède des caractéristiques humanoïdes comme une tête, un torse et des bras. Avec ses grands yeux ronds, Pepper a l'air mignon. Il est conçu pour être un compagnon et un amuseur. Il est capable de lire les émotions et de réagir en conséquence. Lorsque la personne en face du robot penche la tête ou s'affaisse les épaules, Pepper essaie d'égayer l'ambiance en racontant une blague, en dansant ou en jouant de la musique. Cubier dit : "Nos robots sont destinés à aider les gens et à les assister dans leur vie quotidienne".
Brushless DC-motor EC 45
Six moteurs plats EC 45 sans balais (70 W) sont installés dans la base de Pepper. Ce moteur à courant continu fournit un couple élevé pour sa taille, a une longue durée de vie et est robuste.
Pepper est équipé de plusieurs capteurs et caméras, ainsi que d'un logiciel très complexe qui lui permet d'apprendre. Avec le temps, il apprend à associer des voix et des visages à différentes personnes et à connaître les préférences de ses utilisateurs. Si vous lui demandez le temps qu'il fait, il vous répond avec les prévisions actuelles. Il peut accéder aux mises à jour sur Internet et, avec le temps, il acquerra de plus en plus de capacités. Les clients semblent apprécier l'idée et en 2015, SoftBank, la société mère d'Aldebaran, a vendu 1 000 robots Pepper par mois, et ce chiffre devrait augmenter considérablement.
Les utilisations potentielles sont presque infinies : Les familles l'achètent pour se divertir ; pour les patients atteints de démence, le robot sert de majordome qui les réveille, et leur rappelle de prendre leurs médicaments, ou joue à des jeux de mémoire avec eux. Actuellement, Pepper accueille les clients dans les téléboutiques japonaises. Comme partout en Asie, il y a un véritable engouement pour les robots au Japon. Le temps nous dira si Pepper sera également présent dans les pays européens moins "robotisés". Commentaire de Magali Cubier : "Certaines personnes sont un peu timides lorsqu'elles rencontrent nos robots. C'est pourquoi nous avons programmé Pepper pour qu'il s'approche des gens et leur parle. Lorsqu'ils réalisent à quel point il est facile d'interagir avec le robot, ils se détendent et commencent à s'amuser".