maxon Story

Technologie & repousse des cheveux

Thématiques

Joe Before drivetechJoe Before drivetech

Comment maxon a aidé une clinique de Dublin à faire face à l'augmentation étonnante du nombre de greffes de cheveux pendant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Ailesbury Hair Clinic, située à Dublin, en Irlande, a vu le nombre de personnes demandant un traitement de remplacement capillaire augmenter de 50 %. Lorsque la clinique n'a pas trouvé d'outil chirurgical de pointe pour prélever les follicules pileux en vue des traitements, elle a décidé d'en concevoir un elle-même et s'est adressée au spécialiste des entraînements et des moteurs de précision, maxon, pour obtenir de l'aide.

La perte de cheveux touche des millions d'hommes et de femmes dans le monde et nombre d'entre eux ont vu dans la possibilité de se faire soigner et de récupérer tout en travaillant à domicile une opportunité pratique. La clinique capillaire d'Ailesbury, spécialisée dans la procédure d'extraction d'unités folliculaires par intégration capillaire (AHI FUE), peu invasive et esthétique, et qui a remporté de nombreux prix pour sa technique avancée, a vu une augmentation considérable de la demande de traitement.

La plupart des appareils d'extraction de follicules existants sont lourds et encombrants. Les experts de la clinique ont donc décidé de faire appel à leurs 20 ans d'expérience dans le secteur pour concevoir un nouvel appareil. Ayant participé au développement de divers dispositifs médicaux et outils chirurgicaux au fil des ans, les experts de la clinique étaient convaincus de pouvoir concevoir un dispositif d'extraction folliculaire portatif plus rationnel et plus efficace, léger, robuste, rapide et doté de capacités sans fil.

Ioannis Ypatidis, programmeur et roboticien, est le chef de projet qui a développé le nouveau dispositif. Il a choisi les produits maxon pour la conception finale en raison de leur petite taille et de leur couple relativement élevé par rapport aux options similaires disponibles chez d'autres fabricants. Après avoir initialement décidé d'opter pour un motoréducteur pour leur dispositif, l'équipe a contacté Martin Leahy, ingénieur commercial de maxon en Irlande, pour discuter des préoccupations relatives au bruit et aux vibrations.

Joe After Results drivetech

«Le moteur maxon de l'appareil est puissant et extrêmement efficace»

"Martin nous a orientés vers le choix d'un moteur à entraînement direct sans engrenages, car cela éliminerait les problèmes de bruit et de vibrations tout en augmentant la durée de vie du produit", explique Ioannis. "Ses conseils ont été extrêmement précieux et nous ont fait gagner beaucoup de temps sur ce projet.

"Nous allions dans la mauvaise direction avec notre choix de moteur et la consultation de Martin nous a permis de nous adapter sans perdre beaucoup de temps et de ressources inutiles à tester les mauvaises solutions."

Cette nouvelle perceuse innovante est précise, fiable et extrêmement petite, le nez ne mesurant que 0,8 mm. Le moteur fait partie de la gamme configurable DCX à entraînement direct de maxon, qui facilite la conception des appareils portatifs en offrant une densité de puissance et un couple élevés dans un petit modèle. L'utilisation d'une solution à entraînement direct a permis d'augmenter la durée de vie de l'appareil et de réduire le poids et les vibrations par rapport aux solutions à moteur réducteur. L'utilisation d'un système de batterie rechargeable a rendu le nouvel outil portable et transférable d'une clinique à l'autre et d'un pays à l'autre sans avoir à tenir compte des différentes sources d'alimentation.

"Les gens sont maintenant plus à l'aise avec ce type de traitement de restauration capillaire. Il est considéré comme tout à fait ordinaire et constitue une procédure assez simple et acceptable. En fonction du nombre de cheveux greffés, il faut compter environ 3 à 4 heures de traitement, avec des pauses. Le moteur maxon de l'appareil est puissant et extrêmement efficace, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une plus grande précision, d'une plus grande puissance et d'une plus grande perfection dans les résultats obtenus par le client", ajoute Ioannis.

La Ailesbury Hair Clinic est spécialisée dans le traitement de la perte de cheveux chez les hommes et les femmes. Sa méthode AHI, peu invasive, a été utilisée pour traiter des milliers de personnes et a été primée au cours de ses deux décennies d'existence. La qualité était donc la principale préoccupation de son équipe pour ce projet.

"Nous savions que les moteurs maxon avaient été déployés sur le rover Persévérance qui s'est posé sur Mars au début de cette année. Nous avons vu cela comme une énorme validation de la qualité de maxon et nous avons pensé que si c'était assez bon pour Mars, ce serait assez bon pour nous", a conclu Ioannis.

Auteur: maxon HQ