maxon Story
maxon prend son envol


Véhicules aériens sans équipage (UAV), drones, mini-hélicoptères: quel que soit le nom qu´on leur donne, ils sont très utiles, et pas seulement en photographie amateur. Ils offrent un énorme potentiel pour des applications futures en matière d´inspection, d´agriculture, de sécurité et de transport sur de courtes distances.
Le marché jeune et très dynamique compte de nombreuses jeunes pousses. Et maxon joue un rôle actif dans ce biotope. Après les premières expériences et quelques accidents très médiatisés, les exigences imposées aux drones et à leurs composants ont été revues à la hausse. maxon dispose des entraînements de haute qualité nécessaires et des connaissances pour développer des moteurs spécialisés pour les drones.
En 2019, un certain nombre de prototypes ont été construits pour des projets particuliers, ainsi que leurs contrôleurs. De nombreux tests ont été effectués depuis en laboratoire, et les designs ont été revus et corrigés. De nouveaux entraînements destinés à des projets de clients sont en cours de développement. Dans le même temps, l´objectif est d´apprendre le plus possible des experts. Voici pourquoi les spécialistes en aéronautique de maxon ont travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes des drones et des écoles supérieures suisses telles que l´EPFL à Lausanne, ainsi qu´avec des fabricants d´hélices et des clients.
Sur le marché des drones, le moteur n´est pas le seul composant déterminant. L´interaction parfaite entre les moteurs BLDC, les contrôleurs de moteur et les hélices est un facteur bien plus important. Seule cette interaction permet de maximiser le rendement du système en termes de poussée et d´efficacité énergétique. Cette conception système gagne en importance dans d´autres marchés. C´est l´une des raisons pour lesquelles maxon a créé des unités commerciales spécifiquement axées sur l´aérospatiale, l´automatisation industrielle, le génie médical et les solutions de mobilité. Le personnel spécialisé comprend les exigences auxquelles les systèmes doivent répondre dans ces domaines.
Et soit dit en passant, le drone le plus évoqué en ce moment est contrôlé par six moteurs DC maxon. En savoir plus sur «Ingenuity» sur Mars.
Pour plus d´informations: aerospace.maxongroup.com