maxon Story

La technologie du jet d´eau pour améliorer la cicatrisation

Thématiques

medaxis_debritom_quer_webmedaxis_debritom_quer_web

Dans le monde entier, des personnes souffrent de plaies chroniques, provoquées par le diabète ou autres. Une nouvelle technologie de micro-jet d´eau promet un traitement amélioré. Un moteur plat puissant fournit la pression d´eau nécessaire.

On peut imaginer qu´un liquide stérile est le premier choix d´un professionnel pour nettoyer une plaie. Mais les médecins ont souvent utilisé d'autres méthodes par le passé. Ils ont notamment tranché les tissus morts au scalpel, pansé les plaies avec des tissus absorbants ou même utilisé l´asticothérapie, avec des larves de mouches. Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients. Avec le scalpel, il existe un risque important d'inciser trop ou trop peu. Ces dernières années, les ingénieurs en génie médical ont mis au point de nouvelles méthodes pour nettoyer efficacement des plaies avec le plus grand soin, méthode qui implique d'éliminer les tissus morts. «Débridement» est le terme technique de ce type de traitement.

Le principe de fonctionnement d´un nettoyeur haute pression

Le nettoyage des plaies utilisant la technologie des micro-jets d´eau constitue une nouvelle approche prometteuse. La pompe génère une pression élevée et dirige le fluide stérile vers la plaie au moyen de la buse. Le principe est similaire à celui d´un nettoyeur à haute pression avec lequel les gens éliminent la mousse de leurs dalles de jardin – c´est en tout cas la comparaison que la société suisse Medaxis a choisie pour expliquer le fonctionnement de son produit. Après plusieurs années de développement et de tests, le système debritom+ de l´entreprise est sur le marché depuis début 2018 et il sera bientôt utilisé dans les centres de soins des plaies et les services d´urgence du monde entier. Les perspectives semblent bonnes: Medaxis a déjà reçu un prix régional d´innovation pour son dispositif.

Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web
Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web

L´intérieur du debritom+ avec le moteur maxon EC 90 flat.

1/2

Relancer le processus de guérison

Le système de nettoyage debritom+ est surtout destiné aux patients qui souffrent de plaies chroniques ou à cicatrisation lente. Ce genre de plaies altère fortement la qualité de vie du patient et demande des soins réguliers. Un nettoyage prudent et approfondi est indispensable pour relancer le processus de cicatrisation. La technologie du micro-jet d´eau permet d'éliminer les tissus infectés et lésés entièrement et avec précision. Dans le même temps, le jet d´eau focalisé provoque des micro-saignements, ce qui permet d'améliorer encore la cicatrisation. Cela a été confirmé par une étude dans laquelle 90 patients ont été traités avec la technologie du micro-jet d´eau sur une période de trois ans. Le temps de guérison de leurs blessures a été réduit d´environ 30 % par rapport aux patients traités avec d'autres méthodes.

Design compact et couple élevé

Jeune pousse de sept employés, Medaxis a fait appel à la société d´ingénierie médicale voisine Carag pour développer son système de nettoyage des plaies debritom+. Les spécialistes de Carag ont relevé le défi de moderniser le modèle précédent en respectant toutes les normes médicales en vigueur. Les ingénieurs ont notamment remplacé l´entraînement pneumatique du système de pompe par un moteur électrique: le maxon EC 90 flat. Ce moteur plat sans balais fournit un couple élevé à partir d'un format compact. Par l´intermédiaire d´une courroie crantée, il entraîne un vilebrequin avec deux cylindres. Cela permet d´obtenir une légère pulsation du jet d´eau. Les pompes à usage unique isolent le système d´entraînement du circuit d´eau afin de respecter les exigences en vigueur en matière d´hygiène.

Les premiers retours émis par les hôpitaux au sujet du debritom+ sont déjà là – et ils sont positifs, selon Melanie Süss, responsable de la communication chez Medaxis: «Il y a toujours quelques réserves au début, mais dès que les spécialistes commencent à utiliser la technologie du micro-jet d´eau, ils sont très enthousiastes.»

Copyright des images
Medaxis

Auteur: Stefan Roschi

© by © maxon motor ag