Precision electric drives医疗技术

更多信息
maxon_Katalog_Visual_2021

精密驱动系统

我们精心为您打造个性化驱动系统

DC和BLDC电机、齿轮箱、传感器、控制电子装置、机电驱动系统以及更多创新产品。全部出自同一家公司。全部拥有独一无二的高品质。从单件原型到大批量产品。

前往产品世界

maxon在线商店

选择。配置。购买。在maxon在线商店中,您可以找到最完美的驱动装置解决方案。

前往商店

成功故事

我们的驱动装置推动世界发展.

在未来的智能工厂中、在街道上、在空中、在手术室中,甚至在太空中,maxon驱动装置总有用武之地。毕竟,即使是在极小的空间内,maxon驱动装置在精度、效率、可靠性和高性能方面都绝不妥协。

  • Kenshiromaxon Story

    Kenshiro:拥有160块肌肉的强大机器人

    经过多年的研究开发,日本东京大学研究出一台拥有160块人造肌肉、并通过肌腱进行控制的人形机器人。在身高仅为1.58米的机器人中,一共使用了大约100台maxon无刷电机,从而能作出近似真人的动作。
    更多信息
  • maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

    适用于更高温度的有刷DC电机

    对于maxon来说,电机在较高的环境温度运行并非新鲜事。HD (Heavy Duty) 无刷DC电机系列便是专为在高达200°C的环境温度下运行而设计,这款电机已进入市场超过十年。截至目前,高温环境还只是无刷电机发挥所长的领域;但随着最新款HT (High Temperature) 有刷DC电机的推出,maxon一举改变这种状况。
    更多信息
  • Beyond time 1500x1000 dt2maxon Inside

    时间之外

    台湾艺术家陈湘馥的一件艺术作品对时间的相对性做出一种极富诗意的诠释。这件名为《Beyond Time》(时间之外)的作品在位于台北的星宇航空主题店内展出,这里充满着太空的奇幻氛围。maxon电机让她的艺术作品生动了起来。
    更多信息

产品新闻 2025

我们的最新创新

在年度产品新闻视频中,maxon展示了其产品组合的最新新增内容。我们推出无法兰的无刷电机EC frameless DT 50;结合性能与安全的紧凑型控制器EPOS4 Module Compact 60/20 STO;适用于机器人、协作机器人和AGV的完美解决方案IDX70;带有Profinet接口的最新MiniMACS控制器;以及现已提供新尺寸的谐波减速器Strain Wave Gear。

新闻

最新媒体发布。

  • 媒体发布

    销售下滑背景下,maxon加大研发投资

    瑞郎走强、经济xiao萧条以及Covid-19大流行的后期影响都反映在maxon集团2023年的业绩中;去年的销售额为6.644亿瑞士法郎。重要的支柱是工业自动化业务领域(2.86亿瑞士法郎)和医疗技术领域(近2亿瑞士法郎)。上一财年的一大亮点是印度登月任务,其中使用了maxon电机。 
    更多信息
  • Websiteindd_4_3_01Media Release

    maxon迎来新任董事会主席,财年业绩稳健

    maxon集团的所有者布劳恩家族完成了世代交替。卡尔-沃尔特·布劳恩博士将继续留任董事会,但将卸任董事长职务。其女儿比安卡·布劳恩博士将接任该职位。
    更多信息
  • Eugen Elmiger (left) und Karl-Walter Braun (rechts)Media Release

    maxon在艰难的环境中取得了可喜的成绩,销售额达到5.947亿瑞士法郎

    maxon 集团连续二年销售额下降。由于在早期阶段采取了一些措施,公司对2024年5.947亿瑞士法郎的销售业绩感到满意。研发投资略有下降,但基本稳定在8%。
    更多信息

招聘

欢迎您加入我们的团队。

我们致力于推动领先技术的长足发展,为我们的合作伙伴以及我们所生活的世界不断创造可持续的价值。maxon集团在全球范围内提供各种前途看好的入职机会以及职业发展前景。 

maxon0679_DL_13cm9cm

企业

品质和创新热情源于1961年。

我们相信,技术可以让所有人的世界变得更美好。正因如此,maxon自1961年以来一直代表着最高品质和创新。作为精密电动驱动系统的领先制造商,我们在全世界范围内广泛开展业务,在41个国家拥有3,200名员工。在这里,您可以进一步了解更多关于我们的价值观、质量要求以及企业历史的信息。 

maxon1118_DL_13cm9cm

创新驱动 – 发送到您的收件箱

立即注册我们的新闻通讯

Hands holding a tablet displaying the maxon mail interface

率先发现新的maxon驱动解决方案、产品创新、精彩应用、技术趋势、活动公告以及树立全球标准的项目。

点击这里注册