我们的工作

我们致力于推动世界进步

我们专注研发和生产世界上最优秀的驱动装置。我们推动技术进展,通过技术在地球上拯救生命、使行车和飞行更安全,或是在太空中驱动机械手臂。为此,我们持续改进和发展我们的驱动装置。

找到完美的解决方案

我们利用有刷和无刷DC电机、齿轮箱、传感器和控制器组合出高精度机电一体化驱动系统。我们是一家活跃于全球的高科技公司,致力于在医疗技术、航空航天、机器人技术、移动解决方案或自动化工业应用领域做出贡献。

  • 1729

    台电机可在每小时内生产完成。相当于每年5,690,609台。

  • 4,690

    万

    瑞士法郎在2021年作为研究和开发经费投入

  • 125

    光分之远的火星上,我们的电机仍能正常运行

我们的定位

  • 任务

    我们的目标是持续开发更好的驱动系统,成为客户定制驱动技术和服务的市场领导者。为了达到这个目标,我们竭尽全力,让我们的产品、系统和服务符合当今和未来工业的要求。

  • 行为

    我们勇于挑战非传统路径,也鼓励各种新颖创意。但我们时时刻刻谨记我们肩负的责任:我们尽可能减少对于环境和资源的影响、回收高品质原材料,并开发能为所有人带来可持续进步的解决方案。

  • 客户承诺

    毫无妥协的品质、开创性创新和经济效益。通过与客户的密切合作,我们以具有竞争力的价格开发出高精度驱动系统。只有当我们为每项应用找到完美的驱动解决方案时,我们才会感到满意。 

托马斯·阿尔瓦·爱迪生

“一定有更好的方式,找到它!”

研究

研究和开发

追求进步是我们的动力来源。我们的团队不断努力克服驱动技术中最复杂的挑战。我们坚信,我们能够将看似已臻完美的事物做得更好,因为我们总是一遍又一遍不断探究新的事物。我们每年都会投资大约8%的营业收入,目的是将最新研究成果转化为具有经济效益的解决方案。

更多信息

品质

千锤百炼

我们拥有自己的测试实验室,maxon的驱动系统必须在此接受最严格的检验。我们对组件进行各种测试,例如强烈振动、极端温度和压力负载、猛烈的g力和强力冲击负载。

合作关系

共同找到完美驱动解决方案

在我们所做的每一件事中,我们都遵循合作原则行事。我们与全球市场领导企业、世界各地的高校和创新的初创公司合作,并将重点放在公开透明和持续交流上。通过这些合作关系,maxon的驱动系统得以跟上潮流发展,并符合最新的技术要求。我们始终以客户和市场需求为导向。如果标准组件的组合无法达到期望的结果,我们便会开发特殊机型、调整我们的产品或是研发新的驱动系统。 

专业技术知识

我们的项目管理

通过我们的项目管理,我们得以将60年来积累的丰富经验用于解决各种复杂应用所带来的挑战。

maxon的研发团队中包括经验丰富的工程师和技术人员,他们在从规格制定阶段到生产启动的整个过程中为客户提供帮助,甚至提供后续的技术支持。我们保证信息随时公开透明,并保持灵活、主动的信息交流。 
 

maxon团队与客户共同开发出一个完善的解决方案廊道。根据研究结果和技术需求,在最短时间内衡量决定最有效、最符合经济效益的选项,然后再搭建项目组织。

110_maxon_keynote23_6144x3456_3

主题演讲

创新是进步的跳动心脏

沉浸在三个精彩有趣的创新主题中,它们将向您全方位展示我们的高精度驱动装置和系统的多样性。电动汽车、实验室自动化和机器人技术——这些领域对于精度、可靠性和效率的要求比以往任何时候都更高;同样,maxon也正致力于积极推动这些领域内的技术创新和发展。

Clearaudio_2400x1600maxon Innovation

黑胶唱片卷土重来

对许多人来说,享受美妙音乐带来的声音体验可以追溯到播放唱片的时代。Clearaudio等高端专业公司推出的创新黑胶唱机可以提供极高的播放质量,黑胶唱片随之重新流行起来。同时,在maxon陶瓷轴的帮助下,唱针循轨问题也得到完美解决。
更多信息
maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

适用于更高温度的有刷DC电机

对于maxon来说,电机在较高的环境温度运行并非新鲜事。HD (Heavy Duty) 无刷DC电机系列便是专为在高达200°C的环境温度下运行而设计,这款电机已进入市场超过十年。截至目前,高温环境还只是无刷电机发挥所长的领域;但随着最新款HT (High Temperature) 有刷DC电机的推出,maxon一举改变这种状况。
更多信息
paravalux1maxon Innovation

“我们从一开始就设定的目标:净零”

将三个生产基地和办公场所合并到一个地点,并将所有员工齐聚成一个Parvalux大家庭——这就是maxon集团在2018年收购Parvalux之后为新总部的设立所定下的目标。但这座新建筑物具有更为重大的意义:可持续发展的承诺。Parvalux公司总经理Doug Sheppard谈论节能材料、可再生能源以及拥有自家花园的价值。.
更多信息