无人驾驶飞行器和无人机驱动系统

飞行时间更长并且更加安全。

maxon保证供应给无人机市场的产品、过程和认证都具有最高品质。maxon无人驾驶飞行器 (UAV) 的驱动系统由无刷DC电机、电子速度控制系统 (ESC) 和螺旋桨构成,专为实现最高的安全性和效率所打造。 我们拥有超过60年的丰富经验以及高度先进的、在地球上和太空中都已成功应用的驱动技术,必能让我们的客户受益。

尖端科技助您飞行

瑞士制造的无人机技术。

在无人机行业中,最重要的便是准确理解无刷DC电机、控制器与合适的螺旋桨如何在系统层面上完美协作。

我们的UAV驱动系统具有强大的推动力、高功率密度、最佳的效率以及较长的使用寿命,并且对于外界环境影响具有极强的抵抗力。
 

  • 最优的磁体排列布局和绕组设计
  • 最佳的换向算法
  • 重量轻,负载性能极高
  • 已经过最佳调校的螺旋桨
  • 持续一致的配置管理
  • 丰富的运动控制项目经验

故事

无人机首次在火星上完成飞行任务。

2021年4月,美国国家航空航天局 (NASA) 的“机智号” (Ingenuity) 直升机在火星上成功完成首次试飞任务。六台经过专门调整的maxon微型电机用于控制直升机的飞行方向。这种轻型且可靠性极高的设计是保证直升机能在火星上飞行的前提条件,毕竟,那里的大气层极为稀薄。

经过数百万次测试。

每一个新的UAV组件在许用之前都会经过一系列品质鉴定测试。这套严格的质量体系可以最大程度地确保安全性。

值得您信赖的高品质

无人飞行器需要可靠的组件,最重要的是需要能源效率极高的驱动装置,如此才能确保尽可能长的飞行时间。maxon的无刷DC电机和电子速度控制系统 (ESC) 可以轻松满足这些要求。在无人机行业中,maxon可以保证其高效可靠的高性能驱动系统具有独一无二的绝佳品质。 2012年,maxon公司正式通过EN 9100(相当于AS 9100)标准认证。此标准专为研发和生产航空航天专用零部件的公司制定。maxon不仅可以提供可持续性和稳定性,而且还能提供持续一致的配置管理和零件可追溯性。maxon的所有产品都基于标准化的工程设计、生产过程和测试方法,以确保各个零件之间达到最大的重复精度。

应用最高品质的产品

60多年来,maxon一直致力于根据客户需要提供个性化的驱动系统技术。每当遇到要求极高并且以可靠性为重中之重的应用时,我们的有刷和无刷DC电机总是能获得客户的青睐。maxon的驱动技术驱动火星探测车在红色的火星上运行已有20多年的时间。我们的工程师利用从各类航空航天项目中获得的知识,持续不断地改进各种可批量生产的组件。maxon的UAV驱动系统同样受益于在为严苛环境应用研发各种定制驱动解决方案的过程中所积累的丰富经验。

已根据航空航天标准进行检验

现在,由于UAV应用以及应用实例也正在趋于成熟,UAV及其所属组件的运行安全性也越来越受到关注。maxon可以提供符合航空航天工业内极其严格的各种既定环境测试标准要求的证明,支持无人机制造商取得运行许可。除了在研发过程中进行的maxon标准品质鉴定测试之外,整个无人机驱动装置产品组合也根据DO-160G标准进行了环境测试。该系列测试极为严格,包括根据标准中的相应章节进行的温度、振动、碰撞安全/冲击和湿度测试。maxon驱动装置必须完成的测试类似于直升机组件品质鉴定测试。


 

受益于我们的UAV专业知识

maxon这个名字不仅是客户特定精度的代名词,而且也代表着遍布世界各地的广范围支持网络,通过这个由3000多名员工构成的网络,可在全球范围内确保我们的产品和服务达到最高的瑞士标准。一支由航空航天以及无人机技术专家组成的专业团队致力于为广大客户提供支持,从规格的技术评估到原型再到测试和制造,全程陪伴每一项应用的开发过程,即使是持续多年的复杂研发项目也不例外。maxon凭借在航空航天领域内所拥有的广泛知识,研发出内部专用的质量控制和检验方法。这也包括用于分析驱动系统中每一个独立组件的专用检验工具。 

UAV专业知识

锦上添花

GettyImages-1449084299

maxon的定制化组件、质量体系和从航空航天领域的运动控制项目中获得的丰富经验使得众多UAV制造商从中受益。

更多信息

您可以通过3D和AR视图模式观赏我们的电机技术。

我们将最高的性能纳入最小的结构空间中。 
点击图片并在按住鼠标按键的同时移动鼠标指针,就可以从所有角度观察我们的UAV电机。只需要扫描二维码,就可以打开AR视图。 

在AR视图中打开:

无人驾驶飞行器和无人机驱动系统

下载maxon UAV产品手册。

maxon UAV产品组合可提供完美适配的电机、ESC控制器和螺旋桨组合。欢迎下载我们的手册,了解我们的产品范围并获得所有可供应组件的详细信息。

专家

定制组件。

我们的工程师在驱动技术方面拥有多年的跨行业经验。如果maxon标准产品组合无法满足特定应用的需求,maxon也能专门针对客户具体需要,定制研发制造现代化无人机所需的驱动装置。

无论是小批量或是大批量生产,我们的客户都可以受益于我们灵活应变的快速制造过程。 

我们的产品推荐。

maxon的无刷DC UAV盘式电机产品组合中包括配备分段式磁体结构和高温绕组的外转子电机。优化的气流冷却系统和航空级轻质铝部件专为这些专业UAV电机开发,旨在实现最长的使用寿命和最高的可靠性,不仅性能优异,还具有优秀的防护效果,可防止环境气候影响,并且非常坚固耐用。

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • 推力:最大290 g
  • 重量(含导线):23 g
  • 螺旋桨范围:5” – 6” 

ECX 32 flat UAV

 

  • 推力:最大1.5 kg
  • 重量(含导线):55 g
  • 螺旋桨范围:9” – 11”
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • 推力:最大2.4 kg
  • 重量(含导线):105 g
  • 螺旋桨范围:14” – 16” 

EC 69 flat UAV

 

  • 推力:最大8.1 kg
  • 重量(含导线):269 g
  • 螺旋桨范围:20” – 24” 

EC 87 flat UAV

 

  • 推力:最大9 kg
  • 重量(含导线):310 g
  • 螺旋桨范围:26” – 30”

我们与领先的螺旋桨制造商合作,致力于提供所有元件都能完美适配的系统。因此,maxon的UAV产品全都配备高品质螺旋桨,并经过严格的测试。

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

螺旋桨 14x4.5”

 

  • 直径: 14" (356 mm)
  • 桨距:4.5”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • 直径: 20” (508 mm)
  • 桨距:6.7”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • 直径:22” (559 mm)
  • 桨距:7.4”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • 直径:24” (610 mm)
  • 桨距:8.1”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • 直径:26” (660 mm)
  • 桨距:8.7”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • 直径:28” (711 mm)
  • 桨距:9.4”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • 直径:30” (762 mm)
  • 桨距:10”,在螺旋桨叶片的75%处测得
  • 重量:96 g

maxon的ESC控制器采用无传感器的控制算法,在UAV市场中独树一帜。单独校准和先进的参数设置可以确保每一台电机都能获得最佳的磁场定向控制,并且几乎不会有功率损失,从而保证达到最高的性能。Studio软件可以保证硬件实现直观的操作方式。这样,运营方就可以对相关参数和数据进行最佳设置和监控。

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • 重量(含导线,含外壳):102 g
  • 锂聚合物电池: 3S - 12 S
  • 输出电流:30A持续 / 90A峰值
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • 重量(含导线,含外壳):102 g
  • 锂聚合物电池:3S - 12 S
  • 输出电流:30A持续 / 90A峰值
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV-ESC套件

 

UAV-ESC套件包含完整的软件和资料,有助于您快速上手maxon UAV产品组合。其中包括用于调试的EPOS Studio软件、各类文档资料及预定义参数文件。

Auterion

开启无人机的全新境界。

在这个战略性的合作伙伴关系中,我们的共同目标是有效运用双方的专业知识,简化无人机的运行、研发和机队管理,并尽可能降低成本。

在无人机行业中,这种适用于航空电子设备和电机集成的高度现代化的开放式生态系统会为广大UAV客户带来巨大益处:这套系统将Auterion的Skynode模块与maxon的BLDC电机和ESC控制器相结合。

更多信息

公司博客

成功故事

不仅知道要做“什么”,更要深究“如何”做到。从初创企业到国际集团,我们为众多行业提供定制的解决方案。成果不言自明。
GettyImages-1449084299Expert Blog

UAV制造商全心信赖maxon的15个原因

在无人机行业中,最重要的一点便是需要全面了解各种无刷DC电机、电子速度控制器以及适配的螺旋桨在系统层面上是否能完美地相互配合。同时,还需要理解客户的特定需求。我们在这里为您总结了广大初创企业以及全球航空公司信赖maxon产品和专业技术的15个原因。 
更多信息
xSun 6drive.techmaxon Story

太阳能驱动的无人机

XSun设计和制造了一种既不依赖能源又可以自主做出决定的无人机,旨在执行全自动任务。这家公司需要可靠且高性能的子组件来设计它的SolarXOne。因此,这家初创公司向maxon寻求推进系统方面的支持。
更多信息
Drivetech 1500x1000 drone view on maxon francemaxon Story

无人机的未来:在可靠性和连通性之间

越来越多专业人士使用配备maxon驱动装置的无人机。这家瑞士制造商的电机有助于提高无人机的安全性和可靠性。与此同时,复杂无人机系统的所有部件都有系统性优化的需求。maxon航空航天业务研发工程师Marco Sicher说:“主要发展领域可能在于系统的联网、通讯和智能方面”。
更多信息

UAV和无人机推进系统

下载白皮书

拥有可靠、专业且强大的电动解决方案是成功开发无人机的关键。下载我们的白皮书获得更多内容。

常见问题

  • 在maxon目录中找不到合适的产品。该怎么办?

    请与您所在国家/地区的maxon经销商联系,并提供以下信息,以便我们能为您提供最优质的服务:

    • 最小/最大电池/供电电压以及电池类型
    • 螺旋桨的尺寸限制。如果螺旋桨的尺寸已定,请提供螺旋桨的特性/特征
    • 最大推进力/转矩/转速(以及每个工作点必须维持多长时间)
    • 额定推进力/转矩/转速(持续)
    • 环境要求 
  • 采用封闭式控制回路的ESC控制器有哪些优势?

    这种控制器可以持续控制和保持电机转速;与之相反,如果是采用开放式控制回路的ESC控制器,则电池电压会降低并且电机温度会上升,从而导致一段时间后转速会减小。 

  • 是否也可以将maxon UAV ESC控制器与第三方制造商的电机和螺旋桨搭配使用?

    尽管在理论上是可行的,但我们的ESC控制器的参数是专为maxon产品组合定制的,因此可能无法与所有第三方供应商的组件搭配使用。包含在UAV ESC控制器套件中的用户说明可提供入门指南。为了实现最理想的性能,必须由maxon对各项参数进行评估。

  • 系统必须多久保养一次?

    ESC控制器和UAV电机都无需保养。maxon电机的设计理念是:轴承可以经受整个电机使用寿命期间的需求。在实验室条件下和实验室测试中,同样的maxon电机(和螺旋桨)完成了超过2000小时的连续运行和额外1000小时的循环负载。

  • 系统设计是否适用于严苛的环境条件?

    是的。电机设计为具有较高的保护等级,免于受到外界环境的影响。采用最小的开口尺寸设计,以达到预期的性能水平。由此可以将沙尘的影响降至最低。盐雾是一项巨大的挑战,但maxon的合作伙伴仍然成功通过测试。
    ESC控制器具有类似于IP54的防护等级(不适用于产品样品)。目前正在进行相关认证。

  • maxon UAV产品组合拥有哪些IP防护等级?

    我们的电机还没有进行IP标准测试。因此不宜标注任何IP防护等级。电机整体设计采用封闭式设计,并针对空气循环进行了优化。经过多次迭代,以在散热进而提高功率与防止环境影响的封闭式设计之间取得最佳的平衡。

联系方式

您还有其他问题?

我们的UAV专家竭诚为您服务。