最后更新于2023年12月

法律声明

maxon公司为“maxon全球”栏目下所列国家/地区的用户提供相关网站。网站的使用受以下条款约束。

一般说明
设立网站的目的是为了提供关于maxon的一般信息。除了需要注册的附加服务之外,无需提供个人数据即可免费访问这些服务。另外,maxon有权根据需要随时补充、限制或中断网站的使用,恕不另行通知。在此方面适用瑞士法律。

责任
maxon对于所发布的内容一直秉承小心谨慎的态度。但我们无法保证所有内容的完整性、正确性、实时性并且无法确保没有任何有害的组成部分。因此,使用这些内容的风险由您自行承担。
在法律允许范围内,maxon不承担任何相关责任。
网站上链接的不由maxon管理的第三方网站的内容并没有经过审核。使用这些链接的风险由您自行承担。特别是,maxon无法保证第三方提供的所有信息都内容正确且符合法律规定。

知识产权
这里所提供的内容受版权保护,并且只能在下述范围内使用。

原则上允许和鼓励使用这里提供的内容以获得所需的信息。也允许将可用的PDF和CAD文件用于研发和规划目的,但仅限于集成maxon产品的情况。在任何情况下都必须保留所有版权声明、标志等。

禁止将网站用于其他任何用途,尤其是将在线目录等内容用于商业用途,并且必须事先取得maxon的书面同意。保留任何进一步的第三方专利保护权。

允许使用指向本网站主页的第三方链接。其他任何形式的链接都需要事先取得maxon的同意。

如果用户因使用本网站而产生专利保护权,则应在法律允许范围内以不可撤销的方式免费将所有相关权利转让给maxon,或者在不允许转让的情况下授予maxon不可撤销的、免费的并且是专有的使用权并完全放弃行使这些专利保护权。

数据保护
在处理网站上的个人和公司相关数据时,maxon严格遵守瑞士和欧洲数据保护法的准则。我们根据隐私政策的规定处理个人数据。

您有权随时查看、纠正或完全删除所存储的关于您的数据。

使用本网站即表明您同意上述使用条款。


© 2024 maxon。版权所有。