移动物流机器人的驱动系统

用于AMR的模块化Wheel Drive平台。

自主移动机器人对现代物流至关重要。其性能取决于紧凑、高效的Wheel Drive,这些驱动装置将BLDC电机、齿轮箱、制动器、编码器和控制器集成到一个子系统中。maxon提供一站式完整Wheel Drive解决方案,凭借稳定、性能一致的驱动表现,助力AMR制造商快速完成从方案设计到规模化量产落地的全流程。

为什么集成车轮驱动装置解决方案很重要。

当电机、齿轮箱、制动器、电子设备、传感器和控制器分开设计时,AMR的集成会变得更加复杂。运动行为更难调试,安全验证耗时更长,并且原型测试和车队部署之间的性能可能存在差异。

maxon的模块化Wheel Drive平台可降低整体系统的复杂性,并最大限度地减少供货商接口的数量。由于需要指定、采购、组装和鉴定的组件更少,OEM可以简化其供应链,降低集成风险,并更快地将新平台变体推向市场。

  • 可预测的系统行为
  • 更快的验证和批准
  • 可靠的热性能
  • 从原型到生产的平稳扩展

需要帮助设计您的车轮驱动装置吗?

1

手册

无限可能。

从AMR到ASRS(自动化仓储系统),maxon的模块化车轮驱动装置平台和产品范围为OEM提供灵活性,使其能够利用一个经过验证的系统创建出广泛的车辆架构。 
 

手册下载
Subsytem maxon AGv-2

驱动装置解决方案

找到完美的模块化Wheel Drive平台。

每个AMR平台对其驱动系统都有独特的要求。maxon的模块化车轮驱动装置使工程师能够根据车辆的运行需求精准配置解决方案。最终形成一套可靠的驱动装置解决方案,既能降低工程设计复杂性,又能支持从原型到生产的平稳扩展。

联系我们

我们的产品推荐。

maxon的车轮驱动装置结构紧凑、效率高,适用于内部物流和户外应用中的AGV及自动驾驶车辆。精准的控制和速度可保证系统的稳定性。

Wheel Drive 250

  • 每台驱动装置的有效载荷≤250 kg
  • 可选:集成功能安全和制动器
  • IP65认证

Wheel Drive 500

  • 每台驱动装置的有效载荷≤500 kg
  • 集成制动器
  • IP65认证
IDX56S_ParvaluxGB28

定制车轮驱动装置

  • 完美匹配的系统部件
  • 优化的安装空间
  • 成本效率高
render_compact drive_cutaway

紧凑型驱动装置

  • 比传统驱动单元小50%
  • 驱动效率提高20%
  • 低噪音和平稳运动
IDX70_L_C-Flansch

IDX 70带认证安全控制器

  • 安全完整性等级SIL3 - PLe-Cat.3
  • 安全功能STO和SBC
  • 功率900W
  • IP65防护等级

AMR驱动装置选型技术指南

掌握AMR车轮驱动装置选型和功能安全的6个关键步骤。

这本技术指南专为AMR开发者打造,融合maxon在驱动系统方面的专业知识、功能安全的实用指导以及经过验证的六步选型流程。欢迎下载这本技术指南,以降低工程设计风险,并从一开始就做出正确的驱动装置决策。

驱动系统如何影响AMR的运营性能。

了解模块化驱动轮解决方案的六大关键运营优势:

在AMR中,电机、齿轮箱、控制器、编码器、制动器、安全逻辑和软件接口都会影响平台在负载下的表现。若分开单独选配各类组件,工程设计团队往往需要额外耗费工时处理兼容故障、调试难题以及安全验证不足问题。

从一开始就将子系统设计为协同工作,有助于降低集成风险,并使运动行为更可预测。这也为工程设计团队提供了一条从原型测试到规模化生产的更清晰路径。

示例

在一个“货到人”的AMR车队中,某个平台在原型测试时可能表现良好,但一旦有效载荷、占空比和部署条件发生变化,其表现就可能大不相同。如果电机、控制器和反馈系统匹配不佳,工程师可能需要在机器人可靠部署之前进行额外的调试。集成的子系统能在开发早期协调机械、电气和控制行为,从而有助于减少这种不确定性。

运营影响

  • 减少集成工作量
  • 减少兼容性问题
  • 提高运动行为的可预测性
  • 加快调试
  • 缩短验证周期
  • 更轻松地从原型过渡到生产

常见问题解答。

maxon集成车轮驱动装置是用于自主移动机器人 (AMR) 的模块化驱动装置子系统。它将车轮、电机、齿轮箱和制动器组合在一个紧凑、协调的单元中。根据配置,它可以与兼容的maxon运动控制和功能安全组件结合,集成到更广泛的车辆架构中。

该车轮驱动装置提供紧凑型高扭矩输出,满足有效载荷移动和灵活机动需求,而制动器则支持在负载下受控停止并稳定锁止。模块化设计为工程师提供标准化接口,用于将驱动系统适配到不同的AMR平台和应用需求。

安全选项可包括例如安全扭矩关断 (STO)、安全制动控制 (SBC)、安全限速 (SLS) 和安全停止1 (SS1) 等功能。STO切断电机转矩;SBC控制制动器;SLS将驱动装置限制在规定的速度范围内;SS1则使驱动系统受控停止。将这些功能集成到驱动系统概念中,可以简化车辆架构,并支持更可重复的设计方法。
 

工程师所需的驱动系统,需在紧凑可靠的一体化结构内,同时满足车轮转矩、有效载荷能力、运行速度及制动性能各项指标要求。关键要求包括正确的额定电压范围、车轮直径、持续和峰值车轮转矩、径向负载能力、工作周期能力以及预期使用寿命。系统还应包括或支持关键组件,如用于闭环运动控制的编码器、用于在负载下安全停止的保持制动器,以及与车辆架构集成的控制器。例如CANopen和EtherCAT等通讯选项对于将驱动装置连接到AMR控制系统非常重要,而简化的混合布线可以减少安装工作量并提高可靠性。对于安全关键型应用场景,工程师还需要例如安全扭矩关断和安全制动控制等功能,以在停止期间切断电机转矩并安全可靠锁止车辆。集成的驱动轮通过将电机、齿轮箱、车轮、制动器和反馈系统组合成一个经过验证的子系统,有助于满足这些要求,从而降低设计复杂性、调试时间和集成风险。这些都是maxon所能提供的。

功能安全至关重要,因为AMR驱动系统远不只移动机器人。它还必须在变化的有效载荷、运行条件和车辆配置下,安全地减速、停止并保持位置/速度。

在一个集成的驱动系统中,车轮、电机、齿轮箱、制动器设计为一个完整的子系统,协同工作。这样一来,安全相关特性就更容易集成到更广泛的车辆架构中,并能适应不同的AMR平台。

例如安全扭矩关断 (STO)、安全制动控制 (SBC)、安全限速 (SLS) 和安全停止1 (SS1) 等功能均保障设备具备可预判的安全运行特性。STO切断电机转矩;SBC控制制动器;SLS将驱动装置限制在规定的速度范围内;SS1则使驱动系统受控停止。 将这些功能集成到驱动系统设计中,可以简化车辆架构,并支持更可重复的设计方法。

模块化集成驱动系统,有助于研发团队在不同车型变体中复用成熟可靠的运动控制与安全功能。这可减少集成工作量,简化验证过程,并为在动态物流环境中运行的AMR提供更可重复的研发流程。

集成式驱动系统通过将核心安全功能、电机控制逻辑与制动性能整合为一套标准化、有完整文档支撑的子系统,降低安全验证的复杂程度。这为工程设计团队提供了更清晰的接口,并减少需要在车辆层面评估的独立交互数量。

在适用的情况下,经过预认证的驱动装置解决方案可以为AMR制造商的整机验证工作提供标准化基础依据。它不能替代车辆层面的风险评估或验证,但在向认证机构展示整体车辆的安全相关行为时,有助于减少与接口相关的测试和文档记录工作。

紧凑、高度集成的驱动系统占用的空间更少,并可降低整车重量,为电池、传感器、有效载荷和其他关键部件留出更多空间。通过将精确匹配的高功率密度组件结合在一起,驱动轮可在更小的体积内提供更高的效率和性能。

这可提高能源效率,延长充电间隔的运行时间,并简化整体系统架构。

maxon驱动系统是模块化且高度可配置的。标准修改可以加快上市时间,而定制的变体则可满足每个AMR特定的机械、电气和功能要求。

maxon工程设计团队支持从概念到生产的整个过程,使车轮驱动装置适应车辆架构,并提供用于集成、验证和确认的数字设计数据。
 

联系方式

您面临哪些挑战?

我们的物流解决方案专家很乐意为您提供帮助。