用于航空航天的驱动系统

您值得信赖的空中伙伴。

毫无妥协的品质、创新技术和数千个飞行小时:我们的目标是成为您在空中最值得信赖的伙伴。maxon的航空航天电动驱动系统除了能为驾驶舱内的飞行员提供帮助之外,还可以推动无人机、卫星和火星上的探测车。

 

  • 从

    2010

    开始,maxon建立了专属的航空航天业务部门。

  • 自

    20年

    来,

    maxon的驱动技术驱动火星探测车在红色的火星上运行。

  • 超过

    7000

    专为航空航天领域开发的配置可能性。

用于航空航天的驱动系统。

maxon技术驱动火星探测车在红色火星上运行已有20多年的时间。如今,在一架现代化的长途飞机中也会用到数百套驱动系统。在地球表面,我们与客户携手合作,研发适合民航客机、直升机、航天器甚至是无人机的驱动解决方案,其中包括各式各样的单独元件或是复杂的技术系统。

maxon保证其高效可靠的航空航天高性能驱动系统具有独一无二的绝佳品质。2012年,maxon公司正式通过EN 9100(相当于AS 9100)标准认证。此标准专为研发和生产航空航天专用零部件的公司制定。在公司内部的实验室中,驱动装置经过振动、冲击、低温、高温或真空等测试。

maxon这个名字是客户特定精度的代名词,代表着遍布世界各地的广范围支持网络,通过这个网络可在全球范围内确保我们的产品和服务达到最高的瑞士标准。无论是简单应用,还是复杂的长年研发项目,我们的专业航空航天团队都能为客户提供专业支持。

maxon航空航天团队的工程师们将通过众多特殊项目(例如火星探测任务中的驱动装置)积累的丰富知识转移到其他航空航天项目中,并为大批量生产而进行更深层次的研发。通过最先进的高科技和密集的实验室测试可以实现我们的上述承诺。我们从不停滞不前。无论是在客机、直升机还是航天器等方面,我们给航空航天技术领域带来全新的可能性。

 

长远的合作关系。

maxon是一间活跃全球的瑞士家族企业,是您值得信赖的长期合作伙伴。我们的业务范围遍及全球,并拥有高度专业化的生产基地。结合本地的工程设计支持,我们能快速灵活地应对来自航空航天工业的任何挑战,并能稳定供应产品长达数十年。

我们的产品推荐。

maxon航空航天产品全部根据DO-160G标准环境条件进行了测试,例如温度波动、湿度、冲击和振动,因此也适合用于最严苛的应用。通过采用标准化基本系列产品,可以加速研发周期,因此客户能更快地获得成熟的航空航天产品。  欲了解更多信息,请联系您当地的maxon专家

DCX Aero

 

  • 性能强大的紧凑型有刷电机
  • 可提供不同的尺寸:直径10–35 mm
  • 火星探测应用

EC-4pole Aero

 

  • 功率与重量和尺寸之间可达到最高比率
  • 高温绕组
  • 适用于严苛的环境条件

EC-i Aero

 

  • 动态、高转矩电机
  • 采用铁芯绕组
  • 紧凑的尺寸和重量

GPX Aero

 

  • 最新的行星齿轮箱技术
  • 最高效率
  • 良好的可反向驱动性能

航空航天编码器

 

  • ENX旋转编码器产品系列   
  • XT = 极端温度   
  • 防湿气保护 
Hook_actuator_EC_4-pole_30_GP42_custom_gear_front

Experts

客户定制驱动系统。

对于标准组件无法满足的要求,我们也可以为利基解决方案以及大批量生产项目研发全新的驱动系统。这可以是电机、齿轮箱、传感器或控制器等独立组件,也可以是组合上述多个组件的完整执行器。在此领域内,我们的项目团队在制定技术规格阶段便可以为客户提供支持,并伴随整个认证过程,以可靠的瑞士品质实现要求最严格的应用。由于使用基本组件,即使是客户定制的驱动装置也能以极具吸引力的购买条件并在极具吸引力的供货时间内供应。 

客户应用特定的驱动解决方案。

每一个航空航天市场领域都有其特殊的要求和挑战。maxon凭借专门针对各个利基市场(例如无人机市场)的产品和解决方案来满足各种要求。对于超出纯组件水平的高要求项目、高度系统整合和供货范围,我们将通过独立的研发项目来帮助航空航天工业的客户。通过这种方法,我们可以提供完全符合要求的定制结构设计。这些产品相互之间能够完美匹配,并具有最佳的高效率和可靠性,能在运行过程中达到最高的安全性和盈利能力。 

配置

每个项目需要新的创意。

我们的驱动装置产品目录全面而广泛,为每一个项目提供良好的基础。利用在线配置器,可以简单快速地调整各种解决方案,例如在结构尺寸、传动级数、电机轴承、轴或编码器等方面进行修改。  

maxon的航空航天产品能够满足航空航天工业的各种高要求,因此能以高效且成本优化的方式研发合适的产品并快速投入使用。
 

认证

maxon已通过EN 9100认证。

在航空航天领域内,安全、稳定的质量和绝对可靠是决定性因素。maxon的目标是协助载人和无人航空航天工业变得更可靠、更高效和更舒适。我们全程陪伴我们的客户完成高难度的研发和认证过程。

作为领先供应商:

  • 早在2012年,maxon就已正式通过EN 9100(相当于AS 9100)标准认证。
  • maxon非常熟悉工业标准RTCA DO-160/178/254和MIL-810。
  • maxon能在公司内部的实验室中对所有驱动装置进行振动、冲击、低温、高温或真空等测试。
  • maxon遵守严格的法规要求,例如国际出口管制制度。
  • 我们遵守最新的航空规定(例如FAA/EASA),由此可以简化核准程序和风险评估(例如 SORA)。
  • maxon每年都接受审查,并坚持不懈地进行评估和改进过程。

用于航空航天的驱动系统

立即下载宣传单。

初步认识以及进一步了解我们最重要的航空航天产品系列。

项目管理

我们的项目管理团队:专注于目标,满怀热忱

我们的航空航天团队热爱极具挑战性的项目以及与客户密切交流。我们协助我们的客户在考虑技术、成本和时间的情况下,定义出项目范围。研发项目会由来自航空航天部门的项目经理进行管理,从制定技术规格到投产,全程陪伴支持客户。 
我们保持高度灵活并主动进行信息交流。

信息邀请书/建议邀请书 (RFI/RFP):在这个阶段中,maxon的销售和项目管理团队与客户密切合作,以便理解并详尽阐述其要求,如此我们就能提供最符合客户需求的产品。

Gabriel Ybarra

项目经理/首席工程师

SENER group

“maxon团队理解我们的要求,并且非常快速地修改了设计。能够全程参与从开发、生产到测试阶段的整个过程,是一件很棒的事。”

公司博客

成功故事

量身定制的精确性、完善的支持网络以工程设计服务,保证在全球各地都能获得瑞士标准品质——我们不断为航空航天领域开辟全新的可能性。
Drone_newYoung Engineers Program

为飞行机器人开辟道路

作为苏黎世联邦理工 (ETH) 学院一个重点项目的一部分,八名本科学生制造出一个可以在任何方向悬停并抓取物体的飞行机械手。这款无人机比四旋翼直升机具有更高的机动性,其设计旨在将飞行机器人技术推向全新的高度。
更多信息
GettyImages-1449084299Expert Blog

UAV制造商全心信赖maxon的15个原因

在无人机行业中,最重要的一点便是需要全面了解各种无刷DC电机、电子速度控制器以及适配的螺旋桨在系统层面上是否能完美地相互配合。同时,还需要理解客户的特定需求。我们在这里为您总结了广大初创企业以及全球航空公司信赖maxon产品和专业技术的15个原因。 
更多信息
template drivetech 1500x1000 Auterionmaxon Inside

maxon和Auterion

这一战略合作伙伴关系将为软体定义无人机的航空电子技术和推进系统整合带来全面的产业革新,进一步扩大无人机的未来发展规模。
更多信息

常见问题

  • 目录产品符合哪些标准?

    maxon目录产品根据ISO 9001标准研发和制造。但由于maxon广泛涉足不同行业,因此必要时也可以采用行业专用的质量管理体系。要完全符合EN 9100标准,就必须进行客户特定的研发项目,以检测是否符合要求或进行风险分析。但在产品层面上,由于已经达到极高的质量水平,各种标准之间的差异反而较小。

  • 质量控制体系如何运作?

    我们采用多级质控体系,涵盖生产中从进料检验直到100%电气最终检验的整个过程。其中也包括配置和变更管理,以及生产批次的透明化可追溯性和详尽文档记录。

  • 配置和变更管理如何运作?

    根据客户特定的要求,有不同的配置和变更管理级别。无论是涉及产品型式、配合度还是功能方面的变更,都会进行详细分析。根据合约内容以及采用的级别,在变更之前需要通知或核准。为此,我们提供完善的过时管理,会及时与客户沟通。

  • 是否符合法律规定,例如联邦采购条例(FAR)、联邦采购条例补充 (DFAR) 和网络安全要求?

    maxon保证遵守所有现行法规和出口条例。但这些均属于需要格外注意的敏感议题。我们的目标是:让我们的客户了解,我们的合规原则如何影响我们能够管理的项目和产品。网络安全是重中之重。maxon根据NIST800-171对其网络安全进行评估,并根据美国政府的供应商绩效风险系统 (SPRS) 记录自我评估结果(“基本”型)。

  • 遵守哪些出口管制政策(军民两用、国际武器贸易条例 (ITAR))?

    maxon可用于几乎所有采用商业标准产品的项目,且不需要许可证。然而,出口法规非常复杂,尤其对我们这种拥有多个生产基地的国际性企业而言。我们密切关注这些法规,如果您有任何疑问,您的maxon联络人将很乐意为您提供帮助。

    maxon成功为受到EAR 99至EAR 600出口管理条例监管的航空航天应用提供各种客户特定的工业驱动解决方案。受到EAR 600管理条例监管的合作项目,可能需要maxon及其客户额外申请许可证,但maxon具备参与项目的能力。

    但在目前,maxon无法参与那些maxon研发或供货的产品或组件本身受到ITAR监管的项目。欲了解更多信息,请联系maxon销售人员。  

联系方式

您需要支持吗?

我们的航空航天解决方案专家竭诚为您服务。