《driven》杂志档案馆
整个驱动技术范围
更多技术干货和背景知识:每一期杂志都是一个饱含创新技术、新奇轶事和数据事实的世界。
Driven
Driven 杂志
从智能收割系统和火星任务,到突破性的医疗进展 —— 每一期 Driven 都聚焦一个关键主题。探索来自驱动技术世界的鼓舞人心的故事,深入了解是什么推动了 maxon 集团及其合作伙伴的发展。
所有过往期刊均可免费下载 PDF。
最新一期也可订购纸质版 —— 数量有限,售完即止。

Driven 第1期 / 2026年
是什么驱动驱动机器人的源动力人。
本期,我们将一同探寻:是什么赋予机器人行动力,又是什么推动机器人技术持续迭代演进。从可自修复仿生表皮、智能设备,到人类对理想机器人灵巧手的不懈求索,我们聚焦前沿创新理念,聆听少年一代对机器人未来的奇思畅想,同时分享达沃斯科技峰会的深度洞见。我们还将拆解机器人运动背后的核心驱动技术,涵盖 HEJ 机器人关节、IDX 伺服电机与轮组驱动单元。机器人技术未来将迈向何处?抵达下一个里程碑,又需要依仗哪些关键力量?

Driven 第1期 / 2025年
从辅助到自主。
本期我们探讨辅助系统如何改变日常生活 —— 从机器人手术和外骨骼,到智能出行和包容性设计。
我们采访了生活发生改变的人们、构建未来的开发者,以及相信“好技术始于倾听”的工程师。
当机器不再取代我们,而是帮助我们做得更多时,会发生什么?

《driven》杂志2024年1月版
关于未来的问题,技术能提供答案
让我们与专家们共同展望未来。在人工智能的帮助下,我们殖民火星、破解大脑密码并应对气候变化。我们是否过于乐观?技术真的是正确的解决方法吗?欢迎您与我们一起探索推动未来发展的动力。

《driven》杂志2022年1月版
援助之手
在紧急情况下,有救援人员在场提供帮助确实性命攸关,最先进的技术也可以发挥极其关键的作用。为能成功完成救援行动,人与机器组成了强大的二人组。我们与瑞士阿尔卑斯山救援队英格堡救援站的队员一起展开救援行动。

《driven》杂志2021年2月版
从行走机器人到隐形驱动装置
攀登、爬行、行走或飞行:不同运动方式的工业检测机器人随处可见,并且其数量预计在未来几年还会急剧上升。这台名为ANYmal的红色行走机器人,其设计伊始正是为了代替人类在危险的地点展开工作。

未来的田野
《driven》杂志2021年1年版
如今,机器人已经广泛应用在饲养场中。它们可以轻松完成饲喂、挤奶等任务并清扫排泄物。但这还只是机器人革命的开端:随着技术的不断进步,机器人必将渗透到农业的方方面面。在不久的将来,无人机将可以监测田地、有针对性地喷洒农药并向正在地面进行除草和采收作业的协同工作的机器人发送重要信息。

《driven》杂志2020年1月版
第四颗行星
美国国家航空航天局 (NASA) 的“火星2020”探测计划于2020年7月30日完成探测器发射,为炎热的盛夏再添一把火。为了保证这项探测任务的顺利进展,maxon与NASA已经在驱动装置方面合作了三年。

《driven》杂志2019年2月版
思维工厂
当冰箱可以与电视和手机交流时,表明数字化肯定已经普及到了我们的家中。那么对公司又是怎样一种情况呢?工业4.0、物联网和人工智能将如何影响我们与客户的合作?未来我们会提供哪些服务?工厂里还会需要工人吗?阅读本期杂志,您将了解智能工厂背后所代表的意义,以及某些技术所耗费的时间长于预期的原因。

《driven》杂志2019年1月版
悄无声息的革命
50年前,有谁能够想到一个家庭可以在不用一滴汽油的情况下,驾车出门度假?未经训练的平常人也能骑着自行车登山旅行?或是在葡萄园里机器人取代了人力劳动,执行割除杂草的工作?上述只是无数情况中的三个例子,却清楚展示了电力驱动系统对我们的日常生活和出行有哪些影响。

《driven》杂志2018年2月版
万米高空
越来越多人有机会搭乘客机从A地前往B地。客机效率不断提高——这些都要归功于电动驱动系统的应用,老旧的液压系统也因此逐渐退出历史舞台。如今,在一架现代化的长途客机中会用到数百套驱动系统——让我们来为您介绍在哪些位置用到了这些驱动系统。

《driven》杂志2018年1月版
研究成果丰硕
工程师在开发新技术时经常将自然界视为取经的对象。由于人类、动植物已经演化了数百万年,各自也都能够完全适应其环境。可惜的是,我们鲜少能将这个取经对象进行一对一的复制,但这样的情况却在不断进步改善,从本期杂志中两个令人印象深刻的仿生手脚例子便知一二。

《driven》杂志2017年2月版
未来之路!
许多选择成为工程师或技术人员的人,都希望通过科技让世界变得更加美好。世界上从来就不缺乏创意,初创公司常常是将创意变为现实的最理想平台。如果一切顺利,小而灵活的初创公司,与动力和勤奋相结合,就能迸发出令人惊叹不已的力量。取得成功仅仅是时间问题。

《driven》杂志2017年1月版
日常生活中的隐形助手
我们极少会意识到它的存在,但是您每天都会遇到我们的DC电机、齿轮箱和控制器。在火车、巴士或飞机等公共交通工具中,都是它们的藏身之处。即使是乘坐电梯,为您开关电梯门的也是相应的驱动装置。这些无形的助手往往很少获得关注,但在日常生活中极其重要。

《driven》杂志2016年2月版
人类医疗技术
创新是一个常用的词语。所有人都想要创新,因为它代表着进步、智慧以及未来的发展趋势。但没有哪一个行业能比医疗技术行业更适合这个词。仅2015年一年的时间,医疗技术行业在全球范围内就提交了超过12,474份新的专利申请。

《driven》杂志2016年1月版
深海的秘密
探测车在海底搜寻沉船残骸并探索海底世界。或许有人会说,与火星探险相比,深海研究实在是小儿科。但实际上,这种看法并不正确:海洋中巨大的环境压力以及腐蚀性的盐水对机电部件有着极高的要求。这可能也是为何该细分市场上只有寥寥可数几家供应商的原因。但在广袤的海洋中,还有很多珍宝等待我们发掘:具有历史意义的沉船残骸、各类宝藏或原材料。

《driven》杂志2015年2月版
您的好友和……
工业企业中的机器正变得越来越精确和智能化,它们甚至可以为工作人员提供直接的支持。与此同时,工程师们也在开发可自主执行抢险救灾任务的机器人。在亚洲,一台名叫Pepper的机器人让所有人为之疯狂。这台机器人其实现在就已供不应求。

《driven》杂志2015年1月版
探索新世界
火星、月球和太阳都已成为科学研究的焦点:我们生活在一个激动人心的时代,科学界正在努力探索和尝试解答各种重大问题。水从何而来?生命又从何而来?我们的太阳系是如何形成的?在太空中或者在其他星球上,有许多线索可以帮助我们回答这些问题,因此我们不断派出技术越来越成熟的探测器和机器人来帮助我们找到答案。

《driven》杂志2014年2月版
未来的手术
从古至今,医生的职责都是努力让我们更健康、更美丽,甚至延长我们的生命。与过去不同的是,今天的医务工作者拥有最先进的工具供他们使用,例如外科手术机器人或各种适合复杂手术的精密手持式工具。研究人员甚至正在致力于研发一种可以支持血液循环的微型泵。高科技逐步进驻手术室——maxon电机正是其中的一个重要部分。

《driven》杂志2014年1月版
全速前进
在赛道上,每一个弯道都至关重要。街道也是如此。这也正是工程师们致力于为汽车驾驶员研发各种更智能的辅助系统的原因之一。其他研发目标还包括获得更高效的发动机性能、更优异的空气动力学或者更高的安全性。为此,就需要能在最小的空间内生成大量动力的体积小巧、运行可靠的驱动装置。在本期《driven》杂志中,您可以了解maxon电机在赛车运动和汽车领域的应用情况。除此之外:Kenshiro是一台身高1.58米的仿真机器人,它希望通过肌腱进行控制的动作,逼真地模仿真人动作。来自KUKA Robotics公司的研究用机器人youBot,则想要彻底改变工业生产。

《driven》杂志2013年精选
高科技摄像头——超快速并且前所未有
maxon的驱动系统已广泛应用于无数应用领域,其中包括医疗技术、航空航天或者通讯行业。这三个应用领域也是我们在《driven》杂志2013年精选版本中讨论的三个焦点主题。在这本《精选集》中,我们为您呈现多篇精彩的故事、访谈和专业报道。欢迎阅读机器人技术专家Rob Knight的采访,您可以了解高科技摄像头如何以超快的速度拍摄到清晰锐利的图像。其他的精彩内容也定会让您惊叹,比如技术先进的义肢如何帮助人重新站立行走,以及“火星居民”的生活将会是什么样子。