用于测量和检测技术的驱动系统

无与伦比的测量性能

maxon驱动装置能在测量技术的许多领域中执行最精确的工作:从半导体行业或表面处理技术领域内的高精度测量作业,直到在雨雪和寒冷环境条件下的建筑工地和土地测量,我们都能提供最合适的解决方案。 

技术

全球领先的驱动技术。

利用自动化检测仪器可取得绝对准确的测量结果,这不仅在科学领域、建筑工程中,甚至在工业质量管理领域内也愈来愈重要。maxon驱动装置在全球各大市场领先者的测量技术中发挥着重要作用。 

  • 精确
  • 使用寿命长
  • 尺寸结构小
  • 高功率密度
  • 能源效率
  • 可靠性

技术

精确到微米

在测量和检测仪器中,驱动装置经常必须以达到微米级的精度来执行动作。除此之外,如今的测量仪器还必须能自动、可重现地执行一系列测试。配备位置控制器的maxon电机能在下列设备中绝对可靠地执行这类任务:

  • 3D测量机
  • 光学雷达系统
  • 表面检测仪器
  • 扫描仪
  • 全站仪
  • 精密天平

Robert Höll

公司总经理兼技术总监

Qness

“maxon的驱动装置必须非常精确。毕竟,它们必须以微米级的精确度来移动滑座。在这一方面,我们绝对不能做出任何妥协。现在,我们可以达到的精确度甚至比标准要求要高出许多”

应用报告

成功故事

maxon的驱动装置解决方案能满足测量和检测技术中各种应用对于精确性、准备的动作流程以及可重现性等方面的严格要求。
Versatrax 100 Pipe Inspection Crawlermaxon Story

这些机器人可以钻进任何犄角旮旯

这是由两位即将退休的工程师发起的项目。如今,加拿大Inuktun公司的模块式检测机器人已在全球各地成功应用——可以克服最恶劣的条件。
更多信息
1_ipek_supervisionmaxon Story

超高功率密度管道检测系统

假设发生下列情况:排水管阻塞,积水完全无法流出-日常生活中我们经常遇到这样的问题 – 很有可能是排水系统中的最尾端的弯角堵塞住了;这时后,就必须派出检测机器人来找出问题的来源。maxon motor制造的电机能够为自行式机器人提供精准的传动力。
更多信息
2022 Parvalux equipement de manutention2maxon Story

物料搬运设备

如果您的业务涉及制造、仓储或配送,那么物料搬运可能是您每天都要处理的任务。任何仓库或工厂作业是否能平稳运行,全都取决于原材料、部件和成品材料是否能得到高效、安全的处理。如果能做到这一点,就可以帮助企业获得真正的竞争优势。
更多信息

联系方式

您遇到了哪些挑战?

我们的测量和检测技术专家竭诚为您服务。