maxon Inside

maxon和Auterion

主题

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

这一战略合作伙伴关系将为软体定义无人机的航空电子技术和推进系统整合带来全面的产业革新,进一步扩大无人机的未来发展规模。

新闻稿,2021年5月21日

驱动装置专业公司maxon今天宣布与Auterion公司建立合作伙伴关系:maxon公司的精密电机帮助自主式“机智号”(Ingenuity) 火星直升机及“毅力号”(Perseverance) 探测车探索火星,而Auterion公司则致力于为企业无人机队打造开放的软体定义的未来。

随着这两家公司结成合作伙伴关系,将为客户带来无人机产业中最先进的开放式电机生态系统和航空电子系统集成技术,其中也包括Auterion公司的Skynode模块和maxon的顶尖BLDC电机。这项技术合作采用开源标准化,这对于无人机产业下一阶段的企业扩展极为重要,并且有助于实现顺畅的工作流程管理。在所有商业、政府和非营利的应用案例中,开放式生态系统集成技术都能支持部件升级以及混合使用中小型和重载型无人机,以运载各种特殊有效载荷或货物。

合作伙伴双方致力在maxon高精度电机、电子速度控制器 (ESC) 和适配的螺旋桨之间寻求最理想的系统相互作用,并连接到完整的Auterion平台,从而为客户提供最大的能源效率、灵活性、安全性和性能。双方的共同目标是善加利用两家公司的专业知识,为客户提供更简单的无人机运营、开发和机队管理,并同时大幅降低成本。这两家公司将围绕推进系统和自动驾驶通讯、数据共享和实时监控等方面展开长期合作。

利用突破性的系统应对监管现实

为了满足在开源方面的需要,许多公司正转向采用西方制造的选项,因为这些选项不仅已获得广泛使用,而且非常可靠。“Auterion与maxon之间结成合作关系之后,不仅可以提供最好的无人机技术,同时也解决了美国联邦迫切的立法问题”,Auterion的联合创办人Kevin Sartori说,“我们看到公用事业机构以及其他许多公司都特别要求无人机服务提供商提供符合监管行政措施要求的系统。最终,我们与像maxon这样的优秀合作伙伴共同创建的开源、软件定义的生态体系,将能使人们更加信任无人机部件和自主式技术。”

“Auterion与maxon之间结成合作关系之后,可以提供最好的无人机技术”

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

maxon的测试无人机原型

1/2

汇集合作伙伴的专业知识

建立一个强大的合作伙伴网络、推动最先进的无人机技术以解决客户的问题,这是Auterion与maxon的共同目标。maxon集团首席执行官Eugen Elmiger说:“我们的电机已跟随NASA的‘机智号’火星直升机飞上火星。现在,我们转过头来关注在地球上飞行的无人机,它们将在自动化的未来发挥重要作用。我非常高兴能与Auterion公司达成合作、分享我们的知识和经验,以便我们能联手为充满活力的无人机市场提供更优秀的客户服务。他们在无人机软件方面的专业知识,结合我们在全球电机和驱动装置专业领域累积60年的经验,将为未来创造出大有可为的解决方案。”

“现在,我们转过头来关注在地球上飞行的无人机,它们将在自动化的未来发挥重要作用”

凭借独一无二的技术能力、无与伦比的专业知识,以及悠久成熟的高精密电机和运动控制模块设计和开发历史,maxon期待能为无人机市场和未来自主式飞行器行业做出革新贡献。

Auterion在开发完整无人机软件堆栈方面的专业知识来自于其构建Pixhawk和参与塑造PX4自动驾驶仪软件的独特经验;这套软件已成为世界上使用最广泛的自主飞行器开源飞行控制系统。Auterion的Skynode模块在美国制造,标志着下一代Pixhawk标准的进步,它可以支持所有类型的机身、SDK控制的多功能有效载荷、LTE云连接以及先进机载计算和应用程序。

Sartori补充说:“这种伙伴关系标志着进入了软件定义无人机和开放式标准的新阶段。我们将与maxon共同提供一套完整的部件,以建造可根据企业需要扩展的最先进的无人机。”

“我们将与maxon共同提供一套完整的部件,以建造可根据企业需要扩展的最先进的无人机”

作者: maxon HQ