maxon Innovation

适用于更高温度的有刷DC电机

主题

maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000

对于maxon来说,电机在较高的环境温度运行并非新鲜事。HD (Heavy Duty) 无刷DC电机系列便是专为在高达200°C的环境温度下运行而设计,这款电机已进入市场超过十年。截至目前,高温环境还只是无刷电机发挥所长的领域;但随着最新款HT (High Temperature) 有刷DC电机的推出,maxon一举改变这种状况。

一家大型石油和天然气公司请求maxon研发一款能在高达180°C的环境温度下运行的有刷DC电机。他们原先一直使用的管道检测多模成像工具采用的是高温有刷DC电机。但在添加了具有更高地震冲击级别的新工具之后,目前的驱动系统便因为不够坚固耐用而失效。毫无疑问,这家公司并不想重新设计整套系统,因为这样做不仅成本极高,而且非常耗时;相反,他们转而向maxon寻求解决方案。maxon的工程师们开始着手研发一套适用于井下应用的客制化驱动系统,他们选择在标准DCX 22mm有刷DC电机产品系列的基础上进行研发。

更换磁体

他们首先仔细研究了电机的主要基本部件,也就是绕组和磁体。与使用钐钴 (SmCo) 磁体的耐高温HD无刷DC电机不同,工程师们这次选用新型耐高温钕 (NdFeB) 磁体,原因当然在于这是一种耐高温的强磁体。具有耐高温性能的钐钴磁铁虽然已面世数年,但它们的强度却比不上钕磁铁。除了磁力稍弱之外,使用钐钴磁体意味着必须增加电机的尺寸才能达到转矩要求。

更换绕组

耐高温绕组对于maxon并不陌生。maxon的可配置DCX电机系列使用的是标准绕组,建议的最高工作温度达到125度。如果温度升高到这个水平以上,绕组中的绝缘便会变软而且不稳定,并可能塌陷并粘附在磁体上。为此,maxon的工程师们制造了一个定制的绕组并生产出一些样品。在通过相应的验证之后,电磁电路的设计便宣告完成。

更换盖板

电机当然不仅仅只是磁体和绕组,因此在完成磁体和绕组的设计之后,工程师们便开始研究电机的其余部分,以确保其他所有元件都能承受高温。比如,需要采用耐高温材料重新设计标准聚合物刷盖。

maxon生产出第一批样品,然后进行验证测试。maxon的实验室测试有助于进行全面的环境测试。在测试室中将温度升高到180°C,然后运行电机。另外还在180°C和200°C的温度下测试了转子的稳定性。在maxon的工程师们对于解决方案感到满意并确信能满足应用需求之后,他们便为客户提供样品以进行测试。所有样品都顺利通过测试并达到生产标准。

dcx22 1500x1000

现在,这些DCX22S HT电机可以应用在更广阔的市场内。

DCX22S HT适用于GPX22GPX26齿轮箱产品范围,包括高效的GPX22UP。它们可以配备扩展温度润滑,以适合电机的环境温度性能。您的maxon销售工程师可帮助您针对您的具体应用需要找到合适的电机和齿轮箱组合。

如果需要更多信息,请联系maxon的海底应用销售工程师Andrew Gibson:andrew.gibson@maxongroup.com

作者: maxon HQ