maxon Innovation

“我们从一开始就设定的目标:净零”

主题

paravalux1

将三个生产基地和办公场所合并到一个地点,并将所有员工齐聚成一个Parvalux大家庭——这就是maxon集团在2018年收购Parvalux之后为新总部的设立所定下的目标。但这座新建筑物具有更为重大的意义:可持续发展的承诺。Parvalux公司总经理Doug Sheppard谈论节能材料、可再生能源以及拥有自家花园的价值。.

Doug Sheppard

Managing Director

Parvalux

这栋新建筑是朝正确方向迈出的一大步。到2030年,它将不仅仅只是气候中性。

Parvalux的新大楼有何特别之处? 

从一开始,我们就专注于尽可能降低环境负担。我们的目标:让运营期间的二氧化碳排放量降至净零。在材料方面,我们完全根据能源效率来进行选择。而为了实现可持续的热水供应以及建筑物供暖,我们采用了空气能热泵。在准备地基结构时,我们从现场的旧建筑物中回收了大约7000吨砖块和混凝土。最为重要的是,在工厂的屋顶上安装了该地区有史以来单栋建筑物上最大的太阳能光伏设备之一。我曾经爬上屋顶参观——这套系统真的非常庞大!

产生的太阳能将被用在何处? 

我们不仅能够供应整栋大楼的用电,包括照明系统、电梯和办公室设备,每年甚至还会有超过23,000 kWh电量的盈余。这些电量会被馈入产品制作过程中,这样就可以降低从电网购买可再生能源的比例。此外,剩余的电量还会流入电动汽车充电站。我们希望借此鼓励员工改用可持续的环保交通工具。 


Parvalux为什么如此重视可持续发展? 
 

我们希望,从供应源头到产品的整个生命周期,公司的运营都不会对环境和社会带来任何负面影响。为此,正如我们英国人所说:我们必须先管好自己的事。这栋新建筑是朝正确方向迈出的一大步。由于我们生产的电量有盈余,因此到2030年,它将不仅仅只是气候中性。我们为此感到骄傲。

最大的挑战是什么?  

老实说:能源效率是有代价的。为了在我们对可持续发展的要求和成本考虑之间取得平衡,我们需要找到合适的合作伙伴。

新大楼就快要盖好了。员工们是否很期待搬迁,还是也会有些依依不舍? 

我们的旧总部大楼建造于1961年。从那时起,我们的公司就一直不断地成长,而这栋建筑物也开始显现出岁月的痕迹。员工们很期待宽敞的员工餐厅、最新的机器和现代化的工作环境。与之前不同的是,在新的大楼中有足够的会议室和会面区域,有助于促进同事之间的好奇心与合作。新的大楼当然采用无障碍设计,并提供无性别设施。此外,我们也为个人和宗教用途提供多功能空间;我们积极确保所有员工的福祉,当然也包括所有具有移民背景的员工。

 

您个人最期待什么? 

当然是花园!员工们甚至可以在花园里自己栽种水果和蔬菜,这是我觉得最棒的一点!对于那些家中没有专属户外空间的员工,这是在高通胀时代的一点小小帮助,并且也是对个人福祉的贡献。屋顶露台也将是一个很棒的休闲场所,你可以在那里静静地享受一杯咖啡,或是举办一场欢乐的烧烤会。但我本身是实际派的;对我来说,最令人兴奋的是,我们可以在一个世界级的制造中心,与积极向上的专业员工一起努力开发各种优异的驱动解决方案。同时,我们也让所有员工齐聚一堂,组成一个Parvalux大家庭。 

关于Parvalux

这家英国驱动电机制造商扩展了maxon的产品范围,例如用于医疗技术和工业自动化等领域的机型。Parvalux成立于1947年,从1957年开始,公司总部就一直位于英格兰西南部的多塞特郡。随着总部位址的迁移,这家在2018年被maxon收购的企业将其位于该地区的三个生产基地合并,以满足多年来市场对于其产品持续增长的需求。新的总部大楼位于伯恩茅斯附近的普尔,座落在科技大道(Technology Road)上,不仅提供可提高生产效率的机会,还可以依需加倍扩大有效使用面积。


maxon大力支持参与

追求可持续发展以及符合未来潮流的工作形式,也是maxon的特点。因此,maxon在伯恩茅斯的生产基地投资了将近2,980万英镑,用于开发和建造新的Parvalux总部,其中也包含购买土地的成本;另外又投资3百万英镑,用于购置最先进的生产机械。