maxon Story
맥슨, 가볍고 눈에 띄지 않는 전기자전거 시스템 출시
보도 자료, 2021년 6월 29일
최초의 맥슨 드라이브가 NASA 헬리콥터를 타고 화성에서 비행했습니다. 이제는 지구상의 사이클리스트들에게 활력을 주고 있습니다. 회사는 수년간의 개발 후 미드 마운트 모터, 통합 배터리 및 제어 요소로 구성된 가볍고 눈에 띄지 않는 e-바이크 시스템인 BIKEDRIVE Air를 출시합니다. 초경량 레이싱, 그래블, 도시형 및 산악 자전거 제작용으로 사용할 수 있습니다. 맥슨의 고객이 제작한 최초의 자전거가 올해 출시될 예정입니다.
E-바이크는 도시, 시골 지역 및 산을 정복하고 있습니다. 기존의 많은 시스템은 강력한 어시스트를 제공하지만 무겁고 다루기가 힘듭니다. 맥슨은 BIKEDRIVE Air로 이를 바꾸고자 합니다. 바로 배터리를 포함한 무게가 단지 3.5kg이고 자전거 제조업체가 우아한 프레임에 탑재할 수 있는 눈에 띄지 않는 e-바이크 시스템입니다. 이 시스템은 매우 컴팩트하여 레이싱, 그래블, 도시형, 아동용 및 산악 자전거와 같이 광범위한 프레임의 디자인에 적합합니다. 그리고 11kg 미만의 전기 경주용 자전거와 16kg 미만의 풀 서스펜션 e-MTB를 제작할 수 있습니다.
BIKEDRIVE Air 시스템은 60년 간의 전기 모터, 기어헤드 및 전자 장치의 개발 및 생산 경험을 보여줍니다. 중심은 바로 라이더에게 자연스러운 사이클링 경험과 민첩한 핸들링을 제공하는 미드 마운트 e-바이크 모터입니다. 그 비밀은 특유의 프리휠 기술입니다. 어시스트는 꼭 필요한 경우에만 제공되므로 순풍을 맞으며 타는 듯한 느낌을 받을 수 있습니다.
추가 배터리로 두 배로 사용 가능
E-바이크 드라이브는 거의 보이지 않게 숨겨져 있습니다. 탑 튜브에 눈에 띄지 않게 탑재된 제어 요소만이 바이크 안에 숨어 있는 추가적인 힘을 암시합니다. 250 Wh의 배터리도 다운 튜브에 우아하게 숨겨져 있습니다. 라이더는 e-바이크에서 제공하는 어시스트 수준을 조정하고 언제든지 중요한 데이터에 접근할 수 있습니다. 맥슨은 이를 위해 맥슨 커넥트(maxon Connect) 앱을 개발했습니다. ANT+나 블루투스(BLE)를 이용하면 Garmin, Sigma, o-synce 등의 다른 장치 역시 쉽게 연결할 수 있습니다. 딜러를 위한 사용자 친화적인 서비스 앱도 있습니다.
맥슨은 올 여름부터 전 세계 자전거 제조업체에게 BIKEDRIVE Air 시스템을 독점적으로 제공할 예정입니다. 지금 맥슨에서 이에 대한 상담이 가능합니다. 초기 파트너는 이미 드라이브를 새로운 자전거 제품 라인에 탑재하고 있고 올해 말 시장에 출시할 예정입니다. 더 자세한 사항은 다음 사이트를 방문하여 확인할 수 있습니다: www.maxonbikedrive.com