Media Release 14.04.2021

Neue maxon Publikationen sind jetzt erhältlich

driven_0121_Cover_D
Die aktuelle Ausgabe des driven Magazins

Das driven Magazin von maxon ist da und liefert spannende Inhalte über Agrarrobotik, Drohnen-technologie und Reinräume. Gleichzeitig veröffentlicht der Antriebsspezialist maxon den neuen Produktkatalog 2021/2022 mit 560 Seiten und Produktneuheiten wie der EPOS4 Disk Positioniersteuerung.  

driven_0121_Cover_D
Katalog_Cover 21-22_DE
driven_0121_Cover_D
Katalog_Cover 21-22_DE

Die aktuelle Ausgabe des driven Magazins

1/2


Wir stehen am Beginn einer robotischen Evolution, welche die gesamte Landwirtschaft erfasst. Dazu gehören Drohnen, die Felder überwachen, gezielt Pflanzen besprühen oder wichtige Informationen an Roboterkollegen am Boden senden, die dort Unkraut ausrupfen und Früchte ernten. Die aktuelle Ausgabe des maxon driven Magazins widmet sich diesem spannenden Thema und liefert Antworten auf die Frage, wo wir heute in der au-tomatisierten Landwirtschaft stehen und wohin es künftig geht. 

Darüber hinaus stellt das Magazin eine inspirierende Anwendung für gehbehinderte Kinder vor, die ein kanadisches Unternehmen entwickelt hat. Zudem schildern maxon Mitarbeitende die herausfordernde Zeit während der Covid-19-Pandemie, als die Nachfrage für Motoren in medizinischen Geräten rasant angestiegen ist. Das driven Magazin liefert Berichte, Interviews und Neuigkeiten rund um Antriebstechnik und wird in drei Sprachen publiziert. Die aktuelle Ausgabe kann online gelesen sowie kostenlos als Printausgabe bestellt werden: magazin.maxongroup.ch

 

Katalog bietet Übersicht und Hilfestellung


maxon bietet ein grosses Spektrum an Komponenten: von DC- und BLDC-Motoren über Getriebe, Encoder, Positioniersteuerungen, Master-Steuerungen bis zum Batteriemanagementsystem. Einen guten Überblick bietet der druckfrische Katalog 2021/2022. Auf 560 Seiten finden Leserinnen und Leser das maxon Baukastensystem, Datenblätter, technische Hilfestellungen sowie den praktischen maxon Selection Guide. Der neue Katalog kann hier als Druckexemplar bestellt oder als E-Paper gelesen werden. Alle Informationen sind auch online auffindbar unter shop.maxongroup.com.

Unter den Neuheiten im Katalog fällt besonders die Positioniersteuerung EPOS4 Disk auf, welche eine runde Bauform mit einem Zentrumsloch besitzt und sich somit besonders eignet für Robotikanwendungen (etwa die Integration in Gelenke). Die Steuerung ist in den Grössen 60 respektive 90 Millimeter erhältlich – sowohl als CANopen- als auch als EtherCAT-Ausführung.

© by © maxon motor ag