maxon Story
Oui, c'est lui. Bionicman!


Bionicman est un super héros d'un nouveau genre. Sa prothèse de main futuriste lui confère des super pouvoirs qu'il utilise pour redonner confiance à des enfants souffrant de handicaps physiques et leur donner des mains cool imprimées en 3D.
Quand Michel Fornasier revêt sa cape bleue scintillante, ce n'est plus un être humain ordinaire, qui plus est atteint d'un handicap. Il devient son alter ego, Bionicman, avec des pouvoirs illimités, capable de voler et même de remonter le temps.
Oui, c'est vraiment lui. Bionicman! «Le costume crée cette magie particulière. Lorsque je suis face à une classe, les enfants croient vraiment voir le vrai Bionicman. C'est un sentiment incroyable.» Michel Fornasier, cependant, n'enfile pas seulement son costume de super héros pour se sentir bien. Il a une mission: il s'efforce de consolider la confiance des enfants et leur montre qu'un handicap physique ne les rend pas si différents – ni meilleurs, ni pires que les autres enfants. Bionicman se bat pour la tolérance et contre le harcèlement. Fornasier est né sans main droite et sait de quoi il parle. Cela ne l'a jamais freiné, il a appris très tôt à lacer ses chaussures et il a même couru un marathon. Après tout, pourquoi pas?
De Spiderman à Bionicman
Fornasier utilise une prothèse myoéletrique de main fabriquée par Touch Bionics, dispositif high tech à six moteurs maxon intégrés qui permet 25 mouvements différents. «Cette prothèse me facilite la vie de bien des manières, même si elle ne remplace que 15 % des fonctions de la main. Elle me sert à faire du vélo, à conduire un scooter et à taper sur un clavier en utilisant les deux mains. Et tenir un smartphone dans la main droite est un véritable plaisir, tout simplement.»
Les enfants demandent souvent: c'est ta main qui te donne les super pouvoirs? S'il a dans un premier temps éludé la question, la réponse lui est venue progressivement. Qui sait? Voilà comment est née l'idée de Bionicman. Fornasier a contacté David Boller, un artiste qui avait travaillé pour Marvel et DC aux États-Unis et même dessiné des albums de Spiderman. Ils ont élaboré ensemble les premières histoires de Bionicman, un super héros qui aide les personnes dans différentes situations. Le handicap physique est présent dans de nombreuses histoires. «Je souhaite souligner de manière ludique qu'il existe des personnes handicapées et qu'elles souhaitent être considérées comme toutes les autres personnes.» La première anthologie de cette bande dessinée est déjà parue, un second volume est prévu en 2019.
Prothèses pour enfant imprimées en 3D
Alors que Bionicman assure l'aide psychologique, Fornasier aide en utilisant la technologie dernier cri. En 2016, il a lancé l'organisation «Give Children a Hand» dans laquelle il est très investi. Une coopération avec l'ETH Zurich et le Wyss Institute a été mise sur pied pour développer des mains prothétiques abordables dont les composants sortent d'une imprimante 3D. À la rédaction de ce texte, 25 enfants portent des prototypes et donnent des retours en permanence à des fins d'améliorations. «Pour les enfants, l'apparence est souvent plus importante que la fonctionnalité, déclare Michel Fornasier en riant. La prothèse doit d'abord avoir l'air cool.»
Ambassadeur du Cybathlon
Il reste beaucoup à faire: les ingénieurs doivent progresser dans le développement des prothèses et la société doit traiter les personnes handicapées comme des égales. Voici ce pourquoi Bionicman s'engage. Ces objectifs sont aussi ceux du Cybathlon, dont la première édition a eu lieu en 2016 et qui a été organisé à nouveau en 2020 (voir ci-dessous). Personne n'a été surpris de voir Michel Fornasier devenir ambassadeur du Cybathlon. «En premier lieu, je teste de nouvelles tâches pour la compétition de mains prothétiques et donne un feedback aux organisateurs: quelles sont les difficultés et que pouvons-nous améliorer?» Il fait aussi beaucoup de publicité autour du Cybathlon. «C'est un événement important car il se concentre sur les personnes et non sur les handicaps.» Fornasier est impressionné par l'ambition dont font preuve à la fois les ingénieurs et les pilotes. «Les avancées ainsi réalisées profitent en fin de compte aux utilisateurs.»
Michel Fornasier regardera le Cybathlon 2020 à coup sûr. Cybathlon et Bionicman forment une équipe unique qui dépasse les tabous sociaux et établit des liens entre les personnes handicapées et les personnes valides.
Extrait du premier volume de la bande dessinée Bionicman. Informations complémentaires:: bionicman-official.com
maxon supporte le Cybathlon 2020 - Global Edition
Lors du Cybathlon, des personnes handicapées physiques se mesurent dans des courses d'obstacles — aidées par des systèmes d'assistance technique dernier cri. La deuxième édition de l'événement s'est déroulée les 13 et 14 novembre 2020 dans le monde entier, en un nouveau format, depuis la base de chaque équipe. Les équipes ont mis leur infrastructure à disposition pour la compétition et ont filmé leurs courses. Depuis Zurich, les compétitions ont été retransmises par une nouvelle plateforme, dans le cadre d'un programme en direct unique. Lors du CYBATHLON 2020 Global Edition, les pilotes et leurs équipes de développement ont présenté les résultats obtenus les années précédentes et ont offert aux spectateurs une compétition inoubliable.
Les équipes et les pilotes se sont affrontés dans six disciplines: Course virtuelle utilisant le contrôle par la pensée, course cycliste avec stimulation musculaire électrique (FES), concours de dextérité avec des bras prothétiques, course d'obstacles avec jambes prothétiques, course d'obstacles avec des exosquelettes robotiques et course d'obstacles pour fauteuils roulants motorisés.
Le Cybathlon se déroule à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). L'université offre ainsi une plateforme d'échange entre les développeurs technologiques, les personnes en situation de handicap et le public.
maxon est l'un des principaux partenaires de cette manifestation.
Informations complémentaires: cybathlon.com
Copyright des images
maxon motor / Philipp Schmidli