maxon Inside

Livres blancs dispositifs médicaux motorisés

Thématiques

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

Concepteur et fabricant de systèmes motorisés dédiés aux dispositifs médicaux, maxon France poursuit une démarche proactive pour accompagner les innovations à venir dans ce secteur en pleine mutation technologique et sociétale. L’entreprise publie trois livres blancs pour dresser un panorama complet des challenges des dispositifs médicaux motorisés en France pour la période 2020-2030 et expliquer comment la mécatronique évoluera en conséquence.

DM motorisés : trois livres blancs téléchargeables gratuitement


Les dispositifs médicaux (DM) motorisés occupent une place centrale dans les progrès d'envergure qui ont cours dans le domaine de l'amélioration de l'observance des traitements et du confort des personnes. Afin d’aider les fabricants à faire face aux enjeux des années à venir, qu'il s'agisse de l'évolution de la règlementation ou des nouvelles habitudes de soins, maxon France propose une analyse complète pour comprendre les évolutions attendues du marché. Des exemples concrets d’applications et d’innovations technologiques, ainsi que des clés pour appréhender les défis mécatroniques de la prochaine décennie viennent compléter l’étude.


Un premier Livre Blanc publié en octobre 2018 est consacré aux défis spécifiques des implants actifs et prothèses bioniques. Il y est notamment question des problématiques très délicates de la miniaturisation et de la biocompatibilité, ainsi que de l’intelligence artificielle, qui va devenir incontournable.


Un second Livre Blanc publié en mars 2019, se concentre sur la mécatronique pour les instruments de laboratoire et pour les dispositifs d’administration de médicaments.


Le secteur du diagnostic in vitro, maillon essentiel de la chaîne de soin, est en effet en pleine évolution, notamment avec l’émergence des machines au chevet du patient. La mécatronique accompagne ce changement en proposant sur le marché des motorisations et systèmes plus modulaires, avec un niveau de fiabilité élevé, tout en restant dans des prix raisonnables. Les évolutions des systèmes d’injection de médicaments et les dernières innovations en dispositifs compacts et connectés font également l'objet d'un focus particulier.


Un troisième Livre Blanc publié en septembre 2019, aborde les challenges futurs à relever pour la robotique chirurgicale et l’imagerie médicale au travers de la mécatronique.


Ces domaines connaissent actuellement une grande révolution avec pour enjeu majeur la capacité à assister le corps médical dans le diagnostic et les interventions avec une extrême précision. Porté par les dernières innovations technologiques en motorisation, le marché ouvre de nouvelles perspectives de soin pour les patients et apporte des équipements de pointe pour les professionnels de santé.

Auteur: maxon France

© by © maxon motor ag