maxon Inside

White Papers über motorbetriebene Medizingeräte

Themen

Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020Template drivetech 1500x1000 mockup 3 LB 2020

Als Entwickler und Hersteller von Antriebssystemen für medizinische Geräte verfolgt maxon France einen proaktiven Ansatz bei der Förderung zukünftiger Innovationen in einer Branche, die einen rasanten technologischen sowie gesellschaftlichen Wandel erfährt. Das Unternehmen hat drei White Papers veröffentlicht, die die Herausforderungen, denen sich Medizingeräte in Frankreich in der Zeit von 2020 bis 2030 stellen müssen, umfassend darstellen und erklären, wie sich die Mechatronik dadurch verändern wird.

Motorbetriebene Medizingeräte: drei White Papers zum kostenlosen Download


Motorbetriebene Medizingeräte nehmen eine zentrale Stellung hinsichtlich der erheblichen Fortschritte ein, die im Bereich der Therapietreue und des Patientenkomforts gemacht wurden. Um Hersteller dabei zu unterstützen, die Herausforderungen in den kommenden Jahren zu meistern, ob nun in Bezug auf regulatorische Änderungen oder neue Pflegeroutinen, hat maxon France eine umfassende Analyse bereitgestellt, die die zu erwartenden Veränderungen am Markt erklärt. Spezielle Anwendungsbeispiele und technologische Innovationen sowie ein Leitfaden zum Verständnis der Herausforderungen im Bereich Mechatronik der nächsten zehn Jahre vervollständigen die Studie.


Das erste White Paper, das 2018 veröffentlicht wurde, widmet sich den spezifischen Anforderungen an aktive Implantate und bionische Prothesen. Dazu gehören die komplexen Themen Miniaturisierung und Biokompatibilität sowie künstliche Intelligenz, die künftig unverzichtbar sein wird.


Das zweite White Paper, das im März 2019 veröffentlicht wurde, befasst sich mit der Mechatronik für Laborinstrumente und Medikamentenapplikationsgeräte.


Vor allem die In-Vitro-Diagnostik-Branche, die eine entscheidende Komponente im Gesundheitswesen darstellt, unterliegt einem rasanten Wandel, insbesondere, weil immer mehr Maschinen am Krankenbett eingesetzt werden. Die Mechatronik unterstützt diesen Wandel, indem sie den Markt mit modularen Antrieben und Systemen versorgt, die eine höhere Ausfallsicherheit zu einem annehmbaren Preis aufweisen. Auch die Entwicklungen bei Medikamentenapplikationssystemen sowie die neuesten Innovationen bezüglich kompakter und vernetzter Geräte kommen nicht zu kurz.


Das dritte White Paper, das im September 2019 veröffentlicht wurde, greift die zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Operationsroboter und medizinischen Bildgebung auf, die mithilfe der Mechatronik gemeistert werden können.


Diese Felder erfahren aktuell eine regelrechte Revolution. Ein zentrales Thema ist dabei die Fähigkeit, das medizinische Personal bei der Diagnose und bei Eingriffen mit extremer Präzision zu unterstützen. Vor dem Hintergrund der neuesten, technologischen Antriebsinnovationen eröffnet der Markt neue Möglichkeiten für die Patientenversorgung und bietet modernste Geräte für medizinische Fachkräfte.

Autor/in: maxon France

© by © maxon motor ag