maxon Inside

Motoren im Härtetest

Themen

Antriebssysteme von maxon motor müssen jede Menge aushalten: starke Vibrationen, extreme Temperaturen und hohe Schocklasten – etwa wenn sie bei der kommenden ExoMars-Mission zum Einsatz kommen. Deshalb hat maxon motor ein eigenes Entwicklungslabor, in dem sich die Motoren und Getriebe harten Prüfungen stellen müssen.

Bis zu 2500 g – kaum vorstellbar, welche enormen Kräfte bei dieser Beschleunigung auf einen Gegenstand wirken. In diesem Fall auf Antriebssysteme von maxon motor. Zum Vergleich: Ein Astronaut erfährt beim Start einer Rakete Erdbeschleunigungen von rund 3 g bis 4 g, und bei Kunstflugmanövern werden durchschnittliche Maximalwerte von 8 g erreicht.


Doch zurück zur Erde: Im Entwicklungslabor von maxon motor in Obwalden (Schweiz) werden Motoren und Getriebe auf Herz und Nieren geprüft. Vor Ort findet man jede Menge technisches Equipment – wie Vakuumkammern, verschiedene Klima-Temperatur-Systeme und einen mechanischen Schocktester. Im zuletzt genannten Prüfgerät werden die eingangs erwähnten extremen g-Werte erreicht und die Motoren auf ihre Schockresistenz hin geprüft. Das Gerät wurde speziell für maxon HD-Motoren (Heavy Duty) beschafft. Aktuell befinden sich Antriebssysteme für die ExoMars-Mission, konkret Motor-Getriebe-Kombinationen für die Radantriebe des Rovers, auf dem Prüfstand.

Nico Steinert, Development Engineer bei maxon motor, installiert einen HD-Motor mit speziellem ExoMars-Getriebe in der Vakuumkammer.

maxon_labor_0049_web
maxon_labor_0041_web
maxon_labor_0057_web
maxon_labor_0049_web
maxon_labor_0041_web
1/3

Zwei Jahre Laufzeit – und mehr


Das Labor allein ist schon beeindruckend und wird nur vom Raum für die Lebensdauertests übertroffen mit seinen endlosen Reihen von Regalen, die alle mit unterschiedlichen Motoren und Steuerungen bestückt sind. Hier werden mehr als tausend Motoren auf ihre Lebensdauer getestet. Manche Antriebe laufen hier mehr als 20000 Stunden lang. Die Tests werden nahezu täglich von den Development Engineers des Labors überprüft.


Ein Ölbad für Motoren


Besonders harten Testbedingungen müssen sich die Motoren stellen, die in bis zu 200 °C heisse Ölbäder getaucht werden. Dabei handelt es sich um maxon HD-Antriebe, die speziell für Anwendungen in Öl entwickelt wurden, wobei auch durch leichte Modifikation ein Betrieb bei 200 °C Luft möglich ist. Einsatzgebiete liegen zum Beispiel im Bereich der Tiefenbohrung – dort herrschen hohe Temperaturen, extreme Druckverhältnisse und starke Vibrationen, die nur die HD-Antriebssysteme problemlos aushalten können. Um sicherzustellen, dass diese Antriebe einwandfrei in der Tiefe funktionieren, sind kontinuierliche Tests unerlässlich.

maxon_labor_0035_web

Martin Odermatt, Entwicklungsingenieur bei maxon, überprüft einen Motor.

Die robusten maxon Motoren sind ebenso für die Luft- und Raumfahrt geeignet. Im Labor findet man deshalb auch eine Vakuumkammer, mit der nicht nur Hochvakuum erzeugt, sondern auch die dünne Marsatmosphäre simuliert wird. «Die Motoren werden in der Kammer genau den Umweltbedingungen ausgesetzt, wie sie auf der Marsoberfläche herrschen – nur so können wir dem Kunden garantieren, dass unsere Antriebe einwandfrei an diesem fernen Ort funktionieren», erklärt Nico Steinert, Entwicklungsingenieur bei maxon motor. Die futuristisch wirkende Hochvakuumanlage wurde speziell für die ExoMars-Mission aufgebaut. Dort laufen Tests für die Motoren und Getriebe, die im Jahr 2018 auf dem Mars zum Einsatz kommen. Mit der Kammer kann ein Druck von <10-6 mbar und Temperaturen von -150 bis +200 °C erreicht werden.


Durch das hauseigene Entwicklungslabor ist maxon motor in der Lage, seine Antriebssysteme auf Herz und Nieren zu prüfen und eventuell auftretende Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Die Entwicklung der Antriebssysteme wird somit stetig vorangetrieben, und die Qualität bleibt ständig gewährleistet.  

Autor/in: Philipp Schmidli