maxon Inside

maxon und Auterion

Themen

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

Die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen ermöglicht zukunftsweisende Integration von Avionik- und Antriebssystemen für Drohnen und soll den Weg ebnen für den Aufbau ganzer Flotten autonom fliegender Fahrzeuge.

Medienmitteilung, 21. Mai 2021

Antriebsspezialist maxon, dessen Präzisionsmotoren dem autonomen Helikopter Ingenuity und dem Rover Perseverance die Erkundung des Mars ermöglicht haben, hat heute seine Partnerschaft mit Auterion verkündet – dem Unternehmen, das an einer Open-Source-Zukunft für unternehmensbetriebene Drohnenflotten arbeitet.

Kunden werden von diesem offenen Ökosystem zur Avionik- und Motorenintegration in der Drohnenbranche profitieren, bei dem das Skynode-Modul von Auterion und die branchenführenden BLDC-Motoren von maxon kombiniert werden. Die Implementierung erfolgt mithilfe einer Open-Source-Standardisierung, die für die nächste Phase der Drohnenbranche hinsichtlich Skalierung und reibungslosem Workflow-Management von grosser Bedeutung ist. Egal ob für gewerbliche, öffentliche oder Non-Profit-Anwendungen: Ein offenes Ökosystem vereinfacht Komponenten-Upgrades und den Betrieb einer gemischten Flotte mit kleinen, mittleren und Schwerlast-Drohnen zum Transport von Spezial-Nutzlasten oder Fracht.

Die Partnerschaft bietet Kunden maximale Energieeffizienz, Flexibilität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit durch das optimale Zusammenspiel von maxon Präzisionsmotoren, ESC-Steuerung (Electronic Speed Controller) und passenden Propellern, die in die Plattform von Auterion eingebunden werden. Das Know-how beider Unternehmen soll wirkungsvoll eingesetzt werden, um den Betrieb, die Entwicklung und das Flottenmanagement von Drohnen einfach zu gestalten – und dies zu drastisch reduzierten Kosten. Die beiden Unternehmen wollen in den Bereichen Antriebssysteme sowie Autopilot-Kommunikation, gemeinsame Datennutzung und Echtzeit-Überwachung das volle Potenzial ausschöpfen.

Reaktion auf Regulatorien durch Einsatz bahnbrechender Systeme

Unternehmen wenden sich für ihre Open-Source-Bedürfnisse vermehrt an westliche Anbieter, die bekannt und zuverlässig sind. «Die Partnerschaft zwischen Auterion und maxon bietet Zugang zur absolut besten Drohnentechnologie und reagiert bereits im Vorfeld auf die bevorstehende Bundesgesetzgebung in den Vereinigten Staaten», sagt Kevin Sartori, Mitgründer von Auterion. «Wir erwarten beispielsweise, dass Versorgungsunternehmen und andere Kunden von Drohnen-Dienstleistern Systeme fordern werden, die die gesetzlichen Verordnungen erfüllen. Unser Ökosystem auf Open-Source-Basis, das wir zusammen mit hervorragenden Partnern wie maxon aufbauen, wird letztendlich grösseres Vertrauen in Drohnenbauteile und autonome Technologien schaffen.»

«Die Partnerschaft zwischen Auterion und maxon bietet Zugang zur absolut besten Drohnentechnologie»

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

maxons Prototyp Testdrohne

1/2

Zusammenspiel von Partnern mit herausragender Kompetenz

Ein starkes Partnernetzwerk, das modernste Drohnentechnologie zur Lösung von Problemen bei Kunden vorantreibt, ist das gemeinsame Ziel von Auterion und maxon. Eugen Elmiger, CEO der maxon Group, erklärt: «Mit unseren Motoren im NASA-Helikopter Ingenuity sind wir bereits auf dem Mars geflogen. Nun richten wir den Fokus auf Drohnen hier auf unserem Planeten, die eine bedeutende Rolle in der automatisierten Zukunft spielen werden. Es ist mir eine besondere Freude, eine Kooperation mit Auterion eingehen und unser Wissen und unsere Erfahrung mit diesem Unternehmen teilen zu dürfen, sodass wir gemeinsam den Kunden im dynamischen Drohnenmarkt zur Seite stehen können. Das Fachwissen von Auterion hinsichtlich Drohnensoftware in Verbindung mit unseren 60 Jahren an Erfahrung als global agierender Motor- und Antriebsspezialist wird viel versprechende Lösungen für die Zukunft hervorbringen.“

«Nun richten wir den Fokus auf Drohnen hier auf unserem Planeten, die eine bedeutende Rolle in der automatisierten Zukunft spielen werden»

Mit einzigartigen Fähigkeiten, beispielloser Expertise und langjähriger Kompetenz in der Gestaltung und Entwicklung von hochpräzisen Elektromotoren und Bewegungssteuerungsmodulen wird maxon innovative Beiträge für den Drohnenmarkt und die Zukunft autonomer Fahrzeuge leisten.

Auterions Know-how in der Entwicklung kompletter Drohnen-Softwaremodule ist das Ergebnis einzigartiger Erfahrung in der Erstellung von Pixhawk und der Modellierung der Autopilot-Software PX4, die sich zum weltweit beliebtesten Open-Source-Flugsteuerungssystem für autonome Luftfahrzeuge entwickelt hat. Skynode von Auterion – in den USA gefertigt und ein Quantensprung in der Entwicklung des Pixhawk-Standards – unterstützt die unterschiedlichsten Arten von Fluggeräten, vielfältige Nutzlasten mit Steuerung über SDK, LTE-Cloud-Konnektivität und fortschrittliche, bordgestützte Berechnung und Apps.

Sartori ergänzt: «Diese Partnerschaft steht für eine neue Phase softwarebasierter Drohnen und offener Standardisierung. Zusammen mit maxon werden wir einen Komplettsatz an Bauteilen zum Bau modernster Drohnen anbieten, die individuell an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden.»

«Zusammen mit maxon werden wir einen Komplettsatz an Bauteilen zum Bau modernster Drohnen anbieten, die individuell an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden»

Autor/in: maxon HQ

© by © maxon motor ag