maxon Story

Lüftungs- und Futtersysteme

Themen

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

Auch in der modernen Landwirtschaft muss die Produktion stetig optimiert und rationalisiert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In den Schlüsselbranchen der Geflügel- und Schweineaufzucht stellt sich der Erfolg nur innerhalb eines spezifischen Temperaturbereichs und unter den richtigen Umgebungsbedingungen ein.

Beispielsweise sind Schweine nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur durch Schweiss zu regulieren, da sie – ausser an der Schnauze – keine Schweissdrüsen besitzen. Dies macht sie besonders empfindlich gegenüber Temperaturanstiegen. Selbst kleine Veränderungen können zu Verhaltensänderungen führen, die sich auf die Qualität des Fleisches auswirken.

In der Geflügelproduktion ist die Geschichte ähnlich: Futteraufnahme, Eigewicht und Schalenqualität können bei jungen und sehr produktiven Vögeln durch Faktoren wie Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Licht beeinflusst werden. Um eine konsequente Nahrungsmittelproduktion zu erreichen, ist es also wichtig, angemessene Umweltbedingungen aufrechtzuerhalten.

Lüftungssysteme für die passende Klimatisierung

Der dänische Elektronikhersteller SKOV A/S ist internationaler Marktführer für Lüftungs- und Managementsysteme für die Tierproduktion. Die Lösungen des Unternehmens optimieren tagtäglich die Produktivität von Millionen von Tieren auf der ganzen Welt.

Seit 1978 verkauft SKOV Lüftungslösungen für Geflügel- sowie Schweinehäuser und beschäftigt heute 390 Mitarbeitende mit Vertretungen in mehr als 25 Ländern. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in Thailand, Russland, den USA sowie China und ist in mehr als 70 Märkten auf allen Kontinenten präsent. Mit Räumlichkeiten von mehr als 16000 m² am Hauptsitz in Glyngøre, Dänemark, hat SKOV in modernste Test- und Entwicklungseinrichtungen investiert, darunter ein Luftphysiklabor und ein simuliertes Vieh-Haus.

Massgeschneiderte Lüftungs- und Managementsysteme ermöglichen es Herstellern, das Klima in mehreren Produktionshäusern zu überwachen sowie zu regulieren und so Effizienz über den gesamten Betrieb zu erzielen. Die Lüftungssysteme von SKOV sind für einen geringen Energieverbrauch ausgelegt und auch unter extremen Wetterbedingungen, bei denen grosse Temperaturschwankungen die Norm sind, ausserordentlich effizient.

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

Hochleistungsantriebe für anspruchsvolle Umgebungen

Um die Leistung in rauer Umgebung effizient zu steuern, ist eine besondere Art von Getriebemotor erforderlich. Seit mehr als 30 Jahren vertraut SKOV dabei auf die ausfallsicheren und leistungsfähigen Produkte von Parvalux. Das Unternehmen der maxon Group aus Bournemouth, Dorset, ist seit 1947 im Geschäft und der grösste britische Hersteller von Kleinmotor-Getriebe-Lösungen.

Die Getriebemotoren von Parvalux öffnen bei SKOV die Frischlufteinlässe in einer Reihe ihrer Belüftungsprodukte. Da sie mit allem fertig werden müssen, was die Natur für sie bereithält, müssen die Belüftungsprodukte von SKOV unter den unterschiedlichsten Temperaturbedingungen einsetzbar sein, von extremer Kälte bis hin zu feuchter tropischer Hitze. Kleinmotor-Getriebe-Lösungen von Parvalux meistern diese Herausforderung, indem sie ausfallsichere und robuste Antriebe bereitstellen, denen die Kunden von SKOV vertrauen können.

«Parvalux Getriebemotoren liefern die regelbare Leistung, Ausfallsicherheit und hohe Qualität, die unsere Kunden erwarten»

Beispielsweise liefern die Getriebemotoren auch die Leistung für die 20-Kilogramm-Trockenfutter-Wägesysteme von SKOV. Das voll automatisierte 360°-Drehtrommelsystem bietet eine hohe Genauigkeit für die Lieferung von Trockenfutter während des Schweinefleisch-Produktionsprozesses. Wie alle Produkte von SKOV hält auch dieses der Dauernutzung unter höchst anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand.

Lars Ramsdahl, strategischer Einkäufer von SKOV, sagt: «Wir arbeiten seit mehr als 30 Jahren mit Parvalux zusammen und haben in dieser Zeit mit den Technik- und Account-Management-Teams eine enge Beziehung aufgebaut. Die Getriebemotoren liefern die regelbare Leistung, Ausfallsicherheit und hohe Qualität, die unsere Kunden von jeder SKOV-Lösung erwarten.»

Autor/in: maxon France

© by © maxon motor ag