maxon Story
Eine Revolution in der Erkennung versteckter Bedrohungen


Radio Physics Solutions (RPS) ist ein kleines Technologieunternehmen am Rande von Cambridge, Grossbritannien. Dieses kleine, bescheidene Unternehmen arbeitet an modernster Überwachungstechnologie und hat bereits mehrere Preise gewonnen.
Die Erkennung von Bedrohungen an öffentlichen Orten ist ein ernstes Thema. Die derzeitige Technologie basiert auf Scannern, die Menschen an stark frequentierten Orten durchleuchtet. Doch hierfür müssen diese Personen durch abgegrenzte Scanbereiche geleitet werden, wodurch Engpässe entstehen. Neu auf dem Markt ist nun Optracon™, das neueste vollautomatische Produkt von RPS, das mehrere abgesetzt montierte Sensoren verwendet, versteckte Waffen, Sprengstoffe und andere gefährliche Gegenstände aus einer Entfernung von bis zu 30 m erkennen können und so helfen können, Anschläge zu verhindern. Als echte Sensorfusionslösung sammelt Optracon™ Daten aus Radar, Videoanalyse, LiDAR, maschinellen Lernalgorithmen und künstlicher Intelligenz, um ein digitales Verständnis dafür zu schaffen, wie sich Menschen gruppieren und bewegen. Die platzsparende Technologie scannt nicht nur begrenzte Gebiete oder einzelne Gebäude, sondern auch unkontrollierte, überfüllte öffentliche Plätze. Der erweiterte Perimeter schafft mehr Zeit zum Handeln für Einsatzkräfte.
Mit Motoren von maxon konnte RPS die Überwachungstechnologie auf eine ganz neue Ebene bringen. Das Motorgehäuse des Optracon™ ist speziell auf die Technologie abgestimmt. Ein bürsten- und rahmenloser maxon EC-Flachmotor mit 45 mm Durchmesser treibt den Zylinder und die mit einem Spiegel verbundene Welle an. Ein bürstenloser EC-Flachmotor mit 32 mm Durchmesser und Hall-Sensoren dreht den Spiegel. Der Zylinder ist für das grundlegende Abtastmuster verantwortlich. Der rahmenlose Motor ermöglicht die Spiralbewegung des Spiegels mit unterschiedlichen Durchmessern, ohne dass dafür ein spezielles Produkt benötigt wird.
David Leonard, Leiter der Konstruktionsabteilung bei Radio Physics Solutions, erklärte: «maxon war der einzige Anbieter rahmenloser Motoren, der es einem kleinen Unternehmen wie RPS, das wirklich von Grund auf entwickelt, direkt mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten. Das ist von unschätzbarem Wert. Und maxon Produkte werden mit allen erforderlichen Unterlagen geliefert, was aussergewöhnlich ist. Man erhält hervorragende technische Unterstützung bei der Montage – sogar die Fallstricke werden aufzeigt. maxon war wirklich daran gelegen, dass wir das richtige Produkt für unsere Zielsetzung hatten. Zusammen mit der Leistungsfähigkeit und Genauigkeit des Produkts, war dieser ausserordentliche Kundensupport genau das, wonach wir suchten.»
Optracon™ ist eine einzigartige Infrastrukturtechnologie für Sicherheitskontrollen und stellt einen Umbruch im Verständnis und in der Reaktion auf die Erkennung versteckter Bedrohungen dar.
Die Radio Physics Solutions Lösung wird global beispielsweise in Anwendungen der Grenzkontrolle oder der Sicherheit in staatlichen oder königlichen Einrichtungen eingesetzt.