Expert Blog
Delta- vs. Y-Wicklungsanordnungen


Obwohl die Wicklungsanordnung bei der Wahl des Motors keine entscheidende Rolle spielt, ist es doch hilfreich, damit vertraut zu sein.
Die Rautenwicklung von maxon ist in drei um je 120° versetzte Teilwicklungen unterteilt. Diese Teilwicklungen können auf zwei unterschiedliche Arten verbunden sein: «Y» oder «Δ».
Bei einer Δ-Schaltung erhalten Sie die Gesamtspannung, die an W1, W2 und W3 anliegt. Δ-Schaltungen sind daher typischerweise in Motoren mit hohen Geschwindigkeiten zu finden.
Bei Y-Schaltungen erhalten Sie entsprechend nicht die gesamte angelegte Spannung, sondern es kommt, aufgrund des Sternpunkts, zu einem Spannungsteilungseffekt zwischen zwei Wicklungen. Motoren mit diesem Schaltungstyp haben üblicherweise niedrige Drehzahlkonstanten aber höhere Drehmomentkonstanten. Solche Wicklungen finden Sie typischerweise in den EC Flat und EC-i Motoren von maxon.
Wenn Sie wissen möchten, ob ihr Motor eine «Y» oder «Δ»-Wicklungsanordnung enthält, stehen unsere Sales Engineers rund um den Globus gerne für Ihren Anruf bereit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, an wen Sie sich wenden sollen, besuchen Sie bitte unsere Website, um Ihren Ansprechpartner vor Ort zu finden.