maxon Story

Cybathlon 2024: Endlich wieder vor Ort!

Themen

IMG_1553IMG_1533_16_9

Eindrückliche Wettkämpfe, spannende Technik und ganz viele Emotionen: All das ist der Cybathlon, der vom 25. bis zum 27. Oktober in der Region Zürich stattfinden wird. Alles Wissenswerte rund um den Anlass gibt es in diesem Beitrag.

Während drei Tagen werden die Teams aus aller Welt versuchen, in acht Disziplinen typische Alltagshindernisse zu überwinden. Die Piloten, Menschen mit einer körperlichen Behinderung, bedienen dabei auf einem Parcours technische Hilfsmittel, meist Prototypen: Assistenzroboter, Sehassistenzen, Armprothesen, Gedankensteuerung, Exoskelette, Fahrräder mit Muskelstimulation, Beinprothesen oder Rollstühle.

Initiiert wurde der Wettbewerb von der ETH Zürich. Sie will mit dem Cybathlon Forschung, Industrie und gesellschaftliches Engagement zusammenbringen. 

Seit dem Start des Grossanlasses 2016 ist maxon als Partner mit dabei. «Wir glauben daran, dass hervorragende und neugierige Ingenieure die Welt besser machen können. Deshalb hat maxon den Cybathlon von Beginn an unterstützt», sagt Eugen Elmiger, CEO der maxon Group. 

Die Lebensqualität von uns allen aber insbesondere von Menschen mit einer körperlichen Behinderung zu verbessern ist also das Ziel von maxon. Bei der Ausgabe 2024 unterstützen wir den Cybathlon als Goldpartner. 

maxon unterstützt Teams aus aller Welt

Darüber hinaus engagiert sich maxon in verschiedenen Cybathlon-Teams: Mit Know-how, Antrieben und finanziellem Zustupf. 

So unterstützt maxon die Enhanced Teams der Ostschweizer Fachhochschule von Leiterin Silvia Rohner. Das Team will mit einem Rollstuhl und einem Exoskelett am Cybathlon teilnehmen. Zudem bringt das Team den «Enhanced Hybrid» an den Start: Er kombiniert Exoskelett und Rollstuhl und transformiert sich vom einen ins andere. Die Piloten Rolf Schoch und Thomas Krieg haben gute Chancen auf einen Sieg am Cybathlon.

Oder da wäre der SmartArM aus Frankreich. Das Team von Nathanaël Jarassé, einem führenden Forscher in diesem Gebiet, reizt im Bereich der Armprothesen das technisch Machbare aus. Pilot Christophe Huchet bedient eine High-Tech-Lösung. Diese wird von maxons DCX Motoren angetrieben, die mit GPX-Getrieben ausgestattet sind. Angesteuert werden sie von einem EPOS4.

Die Favoriten herausfordern wollen die Newcomer von Team RISE aus Deutschland und EXOPRO UST aus Taiwan. Beide Teams haben ihre Wettkampfgeräte in engem Kontakt mit maxon entwickelt.

Zu sehen gibt es auch weiteres aus dem Umfeld von maxon: Etwa einen modifizierten Roboter von Anybotix, der als Assistent Geschirrspüler einräumen, Kleider aufhängen oder sogar die Zähne seines Piloten putzen kann. 

Es gibt also einiges zu entdecken am diesjährigen Cybathlon - ein Besuch lohnt sich!

Tickets: Der Vorverkauf für den Cybathlon ist eröffnet, Tickets können hier erworben werden.

Autor/in: Urs-Ueli Schorno

© by © maxon motor ag