maxon Story
Bitte Lächeln mit maxon Motoren.


Digitale Spiegelreflexkameras liefern faszinierend scharfe Fotos – egal ob vom Profi oder Hobbyfotografen. Dabei ist nicht nur die Fähigkeit des Fotografen gefragt, auch die Technik im Inneren der Kamera spielt eine wichtige Rolle. Maxon Antriebssysteme sorgen dabei für blitzschnelle Bilder.
Der Kamerahersteller Leica bietet mit seinem Leica S-System eine einzigartige Kombination von Leistungsmerkmalen für die digitale Fotografie. Es vereint die Bildqualität einer Mittelformatkamera mit der Handlichkeit, Schnelligkeit und Flexibilität einer Kleinbildkamera. Die für das Leica S-System verwendeten Objektive enthalten einen eigenen Prozessor für die vollständige Steuerung des Autofokus. Zudem sind die Objektive des Leica S-Systems auch als Version mit Zentralverschluss für die maximale Freiheit bei der Blitzfotografie erhältlich. Der Zentralverschluss ist neben dem in der Kamera integrierten Schlitzverschluss eines der zwei gebräuchlichen Konstruktionsprinzipien. Der Zentralverschluss befindet sich typischerweise „zentral“ im Objektiv zwischen den Linsen. Er besteht aus mehreren konzentrisch um die optische Achse gruppierten Lamellen, die nach dem Auslösen der Kamera synchron aus dieser Achse zurückschnellen und den Weg des Lichts auf den Sensor freigeben.
Bei Spiegelreflexkameras schliesst sich zunächst der Zentralverschluss nach dem Auslösen, da alle Bildeinstellungen zuvor bei Offenblende vorgenommen wurden. Dann klappt der Spiegel hoch, und der Zentralverschluss öffnet sich erneut für die Dauer der Belichtung und schliesst sich anschliessend wieder. Danach schwenkt der Spiegel zurück in den Strahlengang und öffnet sich der Verschluss wieder. Der Zentralverschluss ist ein Hightechprodukt, obwohl er ganz klassisch mechanische Federn als effizienten Energiespeicher nutzt. Das Federaufzugsprinzip ermöglicht zudem eine extrem kompakte Bauweise.
Kleiner Motor für viel Spannung
Die Federn werden von einem kundenspezifisch entwickelten Elektromotor von maxon motor mit Präzisions-Freilaufgetriebe gespannt und geben beim Auslösen ihre Energie an die Verschlusssektoren ab. Eine besondere Konstruktion sorgt dafür, dass die Sektoren beim Öffnen und Schliessen am Zurückschlagen gehindert werden. Ein per Mikroprozessor gesteuertes Klinkenschaltwerk steuert über zwei durch Elektromagnete betätigte Stössel den Verschlussablauf.
Die Motor-Getriebeinheit von maxon motor ist verantwortlich für das Aufziehen von drei Zugfedern, die den Energiespeicher für den Zentralverschluss darstellen. Dafür kommt als Basismotor ein maxon A-max 12 Motor zum Einsatz. Das verwendete Getriebe ist eine komplette Neuentwicklung und ist dem verfügbaren Raum angepasst. Dies war eine besondere Herausforderung an die Motor-Getriebeeinheit im Zentralverschluss des Leica-Objektivs: Die Entwicklung einer sehr kompakten, geschlossenen und dichten Sonderausführung des Getriebes mit rechtwinkliger Kraftübertragung mittels Kronenrad auf das Zahnrad des Zentralverschlusses für eine Lebensdauer von mehr als 100.000 Auslösungen.