Expert Blog
15 Gründe, warum Drohnenhersteller auf maxon setzen


Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von bürstenlosen DC-Motoren, ESC-Steuerungen (Electronic Speed Controller) und den passenden Propellern auf Systemebene zu meistern. Gleichermassen müssen die spezifischen Kundenbedürfnisse verstanden werden. Wir haben 15 Gründe zusammengetragen, warum Start-ups und globale Luftfahrtunternehmen auf die Produkte und das Know-how von maxon vertrauen.
Qualität
Hersteller von Drohnen oder «UAV» (Unmanned Aerial Vehicle) profitieren vom maxon Qualitätssystem und der tiefgreifenden Erfahrung des Unternehmens bei Projekten zur Bewegungssteuerung in der Luft- und Raumfahrtindustrie.
1. Speziell entwickelte Komponenten
Es wurden über 1 Million Testzyklen erreicht, was auf dem Markt einmalig ist. maxon verfügt über spezielle Ausrüstungen zur Prüfung von UAV-Produkten unter realistischen Bedingungen.
2. EN 9100
maxon ist nach der ISO-Norm 9100 für die Luft- und Raumfahrt zertifiziert und verfügt über viel Erfahrung mit den Industrienormen RTCA DO-160/178/254 und MIL-810. Darüber hinaus erfüllen wir komplexe regulatorische Anforderungen wie z. B. internationale Ausfuhrkontrollvorschriften.
3. Lange und sichere Flüge
Wir gewährleisten Höchstwerte bei Wirkungsgrad und Ausfallsicherheit unserer UAV-Antriebssysteme durch das strikte Qualitätssystem, eine optimale Magnet- und Wicklungskonstruktion, die besten Kommutationsalgorithmen, ein minimales Gewicht bei maximaler Belastbarkeit und hervorragende aerodynamische Propellereigenschaften.
4. Allgemein anerkannte Luft- und Raumfahrtnormen
maxon arbeitet an der Etablierung eines ausgereiften Qualitätssystems, das in den Bereichen Medizintechnik (ISO 13485) und Luft- und Raumfahrt (EN 9100) bewährt und zertifiziert ist. Neue UAV-spezifische Vorschriften werden berücksichtigt und überwacht (z. B. FAA / EASA), wodurch Genehmigungsverfahren und Risikobewertungen (SORA) erleichtert werden.
Geprüft nach DO-160G
Die Drohnenantriebssysteme von maxon wurden erfolgreich nach der Umweltnorm DO-160G für die Luft- und Raumfahrt geprüft.
5. Temperatur und Temperaturschwankungen
Zudem sind sie in einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C geprüft. Dies entspricht den Bedingungen, denen die Produkte während Flügen und über ihre Lebensdauer ausgesetzt sein können.
6. Raue Umgebungsbedingungen
Die maxon Tests bezüglich der Umgebungsbedingungen umfassten Prüfungen bei Feuchtigkeit in Kombination mit wechselnden Temperaturen. Partner von maxon haben die Produkte auch in sandigen und staubigen Umgebungen sowie in Salzsprühnebel erfolgreich getestet.
7. Vibrationen, Schock und Crashsicherheit
Die maxon Drohnenprodukte, einschliesslich der Propeller, wurden strengen Prüfungen unterzogen, mit Vibrationen und hoher Schockbeanspruchung, die den rauen Flug- und Landebedingungen entsprechen.
8. Statische Schub- und Neigungsprüfung
Um verlässliche Leistungsdaten zu erhalten, hat maxon alle Produkte sorgfältig mit verschiedenen Propellervarianten geprüft. Die Prüfbedingungen werden in den Datenblättern transparent zur Verfügung gestellt. Eine flugsimulierende Neigungsprüfung entspricht einer Lebensdauerprüfung (über eine Million Zyklen).
Erfahrung
Die Drohnentechnologie entwickelt sich rasant und wenn Erfahrung und Fachwissen gefragt sind, kann maxon beides auf weltweit führendem Niveau anbieten.
9. 60 Jahre Erfahrung
Wir stellen seit 1961 Elektromotoren her. Unsere Antriebstechnologie treibt seit mehr als 20 Jahren die Marsrover auf dem Roten Planeten an. Heute sind Hunderte von Antriebssystemen in Flugzeugen, Hubschraubern, Raumfahrzeugen und unbemannten Luftfahrzeugen zu finden.
10. UAV-Spezialteam
Ein erfahrenes Team von Ingenieur:innen und Techniker:innen unterstützt Kund:innen von der Spezifizierungsphase über die Prototypentests bis hin zum Produktionsstart und darüber hinaus. Solide Partnerschaften stellen sicher, dass maxon Produkte keine Insellösungen sind, sondern sich nahtlos in Drohnensysteme einpassen.
11. Stark in Forschung und Entwicklung
Über 8% des Umsatzes von maxon fliessen in die Forschung und Entwicklung: Mehr als 200 Entwicklungsingenieur:innen in den USA, Europa und Asien arbeiten daran, die Grenzen des technisch Machbaren immer weiter zu verschieben.
Expertise
maxon ist ein zuverlässiger Konstruktionspartner mit einem tiefgreifenden Verständnis für die Projektanforderungen und Kundenbedürfnisse im UAV- und Drohnenmarkt.
12. Ganzheitlicher Blick auf unbemannte Luftfahrzeuge
Allem voran gilt es in der Drohnenbranche, das perfekte Zusammenspiel von BLDC-Motoren, Steuerungen und den passenden Propellern auf Systemebene zu meistern. Wir verstehen und können dies.
13. Schnell und flexibel
maxon has production facilities in the EU, Asia, and the USA.
maxon besitzt Produktionsstätten in der EU, in Asien und den USA.
Unsere Kunden profitieren von der schnellen Fertigung von Klein- und Grossserien. Unsere hohe Flexibilität macht es einfach, auf besondere Anforderungen einzugehen.
14. Von der Stange oder massgeschneidert
Wenn die Produktspezifikationen oder Antriebskombinationen unserer Standardprodukte nicht ausreichen, entwickeln wir für den Bau hochmoderner Drohnen massgeschneiderte Antriebe mit vollständigen Komponentensätzen, die entsprechend den Kundenanforderungen skalierbar sind.
15. Dokumentation und Rückverfolgbarkeit
Für jedes Produkt ist eine erstklassige Dokumentation sowie die Rückverfolgbarkeit der Bauteile verfügbar. Da jedes Produkt in unserem internen Prüfzentrum ausgiebig getestet wird, verfügen wir über zuverlässige und nachgewiesene Leistungsdaten.