maxon Kooperationen
Innovation durch Zusammenarbeit
Wir sind überzeugt, dass der beste Weg zur Entwicklung innovativer Produkte in der Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Menschen liegt. Intern. Und extern. Mit den richtigen Partnern sind die Anwendungsmöglichkeiten unserer Technologie grenzenlos.
Ein starkes Partnernetzwerk
Die Lösung von Problemen auf der ganzen Welt erfordert gute Ideen, vor allem aber gute Zusammenarbeit und zuverlässige Partner. Wir sind überzeugt, dass wir durch erfolgreiche Partnerschaften die Entwicklung und Anwendung von zukunftsfähiger Antriebstechnik beschleunigen können. Egal ob Start-up, Non-Profit, Universität oder Großunternehmen - wir engagieren uns für Projekte, die das Potenzial haben, die Welt zu verbessern und Herausforderungen von morgen zu lösen.
maxon
«Um etwas zu schaffen, was noch nie zuvor gemacht wurde, müssen wir alles neu denken.»
Kooperation
CYBATHLON – Partnerschaft mit der ETH Zürich.
Wie bindet man mit einer robotischen Armprothese Schnürsenkel oder wie lässt sich eine Treppe mit einem Rollstuhl überwinden? CYBATHLON, ein Non-Profit-Projekt der ETH Zürich, fordert Teams auf der ganzen Welt heraus, Assistenztechnologien mit und für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln und sich in internationalen Events verschiedenen Aufgaben zu stellen 
Seit 2013 haben über 100 Teams teilgenommen. Als internationale Plattform vernetzt CYBATHLON auf einzigartige Weise und zeigt so, wie Technik, Forschung und Entwicklung zu einer Welt ohne Barrieren beitragen.
maxon hat CYBATHLON von Beginn an unterstützt: 2020 setzte bereits jedes vierte Team maxon Produkte ein. Die enge Zusammenarbeit hilft uns auch, künftige Produktanforderungen besser zu verstehen.


Eugen Elmiger
CEO
maxon Group
«Wir sind stolz darauf, Gold-Partner eines so besonderen Projektes zu sein und glauben daran, dass neugierige Ingenieur*innen und Techniker*innen die Welt positiv verändern. Dabei unterstützen wir sie mit unserer langjährigen Erfahrung gerne»
Kooperation
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
Es ist ein weltweit einzigartiges Konzept: Der Solar Butterfly des Umweltaktivisten Louis Palmer ist ein autarkes Tiny House, dessen 80m2 Solarzellen sich auf Knopfdruck ausbreiten – wie die Flügel eines Schmetterlings. Sie versorgen das Haus mit Energie und laden die Batterien eines Elektroautos. Das Solarmobil wurde in der Schweiz an der Hochschule Luzern gebaut. maxon ist einer der Sponsoren und unterstützt das Projekt technisch bei Design und Bau. So sind in den dehnbaren Wänden und in den "Augen" des Schmetterlings maxon Antriebe verbaut. Solar Butterfly demonstriert, wie Menschen zukünftig ohne CO2-Emissionen reisen, leben und arbeiten könnten.
Der Schmetterling wird vier Jahre lang durch 90 Länder und sechs Kontinente reisen und auf über 1000 Pionierprojekte aufmerksam machen, die Lösungen für den Klimawandel anbieten.

Kooperation
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team.
maxon arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit dem Schweizer Fahrradhersteller Thömus bei der E-Bike- Entwicklung zusammen. Seit 2021 gibt es das erfolgreiche «Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team». Im Sommer 2022 lancierte Thömus mit das weltweit erste vollgefederte Cross-Country-E-Mountainbike unter 15 Kilogramm, ausgestattet mit dem maxon BIKEDRIVE AIR Antrieb. Im Weltcup-Training ermöglicht das neue E-Bike erhöhte Trainingsfrequenzen, ohne den optimalen Puls- und Leistungsbereich zu überschreiten.
Seit 2023 unterstützen wir auch das «Thömus Akros - Youngstars Team», für das zwölf Nachwuchsathlet*innen an nationalen und internationalen Mountainbike Rennen teilnehmen. Durch den Wissenstransfer mit Thömus entsteht eine langfristige Partnerschaft.


Marcel Kuratli
Teammanager
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
«Unsere jungen Talente profitieren von maxons Expertise auf verschiedenen Ebenen – sei dies technologisch, sozial oder bezüglich ihrer beruflichen Weiterentwicklung. Für uns ist diese Kombination perfekt.»
Engineering Partnerschaft
Autonome Roboter von Anybotics.
Seit 2020 besteht zwischen maxon und ANYbotics eine enge Kooperation, um den Robotik-Standort Schweiz zu stärken. maxon verantwortet u.a. die Weiterentwicklung und Produktion der Aktuatoren für ANYmal, einen autonomen, vierbeinigen Roboter, der Industrieanlagen inspizieren und überwachen oder gefährliche Wartungsaufgaben übernehmen kann. Durch unsere Expertise, unsere globale Produktions-Infrastruktur und validierte Prozesse können wir die Kommerzialisierung von ANYmal mit wettbewerbsfähigen und performancestarken Antriebssystemen vorantreiben.
Auch geografisch sind beide Unternehmen näher zusammengerückt: maxon betreibt ein Lab am Zürich Campus in Zürich-Oerlikon in unmittelbarer Nachbarschaft von ANYbotics. Hier treffen sich die Ingenieure und Techniker, um Projektfortschritte zu besprechen.

Engineering Partnerschaft
Autonome Langstrecken-Solardrohnen von SunX.
Die autonome Drohne SolarXOne von XSun ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und Tests in Zusammenarbeit mit erstklassigen Labors und Universitäten. Seit der Paris Air Show 2019 arbeiten die Teams von XSun und maxon eng zusammen. SolarXOne ist mit zwei angepassten ECX 87 Flat-Motoren ausgestattet.
Dank des patentierten Dual-Wing-Designs bieten die SolarXOne-Drohnen ein extrem stabiles und sicheres Flugerlebnis und Landungen und Starts können mit geringer Geschwindigkeit durchgeführt werden. Ein On-Board-Energiesystem maximiert die Nutzung der Solarenergie. Es ist konkurrenzlos, sicher und extrem robust. Im Juli 2020 gelang SolarXOne der erste Langstreckenflug: 12 Stunden lang lautlos, ohne CO2-Emissionen und völlig autonom.

Kontakt
Stellen Sie uns Ihr Projekt vor
Innovation entsteht, wenn Menschen zusammenarbeiten. Wir kooperieren mit Industriepartnern und Technologieexperten an unseren Standorten in Europa, Amerika und Asien, um neue Ideen in marktreife Produkte umzusetzen.
Wenn Sie eine innovative Projektidee haben, sollten wir miteinander sprechen.
Strategische Partnerschaft
Open-Source Software-Plattform von Auterion.
Modernste Drohnentechnologie und deren Skalierung ist das gemeinsame Ziel von Auterion und maxon. Die strategische Partnerschaft ermöglicht eine zukunftsweisende Integration von Avionik- und Antriebssystemen für Drohnen und ebent den Weg für den Aufbau von UAV-Flotten.
Das Know-how beider Unternehmen fließt zusammen, um die Entwicklung und das Flottenmanagement von Drohnen effizient zu gestalten und Kosten drastisch zu reduzieren. Durch ein optimales Zusammenspiel zwischen hochpräzisen maxon Motoren, ESCs und passenden Propellern - verbunden mit einer kompletten Plattform - profitieren Kunden von mehr Energieeffizienz, Flexibilität, Sicherheit und Leistung. Wir nutzen eine Open-Source-Standardisierung, die für die nächste Phase der Skalierung und das reibungslose Workflow-Management entscheidend ist. Langfristige streben wir weitere Möglichkeiten der Kooperation im Bereich der Antriebssysteme, der Autopilot-Kommunikation, des Datenaustauschs und der Echtzeitüberwachung an.

Strategische Partnerschaft
ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth
Intelligente Produkte und Plug&Produce-Lösungen sind der nächste Schritt in der Evolution der Lineartechnik in Maschinen und Anlagen. ctrlX AUTOMATION ist die ideale Plattform, um das bestehende Antriebsportfolio von Bosch Rexroth mit Präzisionsantrieben von maxon zu ergänzen. Kunden haben so die Möglichkeit, maxon Antriebe in ihre Systeme zu integrieren und eine maßgeschneiderte Antriebslösung zu erhalten. ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und IoT. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50 %.