Media Release 2021/06/22

maxon在2020年依然取得了稳定的业绩

KWB_EE_Medienmitteilung_2021
监事会主席Karl-Walter Braun(左)和maxon集团首席执行官Eugen Elmiger。 版权: 2021 maxon

萨克瑟恩/瑞士上瓦尔登州。尽管新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致市场状况不佳,但总部位于瑞士萨克瑟恩的maxon集团依然能在充满各种挑战的2020财年实现稳定运营,销售额与上一年几乎持平。2020年的销售额达到5.535亿瑞士法郎,2019财年的销售额则为5.678亿瑞士法郎。maxon在汽车工业和航空领域的销售额有所下降,但由于精密实验室自动化以及对抗新冠肺炎必不可少的呼吸机中所需驱动装置数量的激增,因此在很大程度上可以弥补上述两个领域的损失。要实现如此迅速的转变,就需要公司管理层和全体员工表现出高度的灵活性与务实精神。2020年的各种危机也并没有阻挡maxon的投资活动,该集团在新建工厂以及机器和系统方面的投资金额达到5030万瑞士法郎。  2020年的现金流量达到3710万瑞士法郎,2019年则为4490万瑞士法郎。maxon集团在全球共有九个生产基地,共3059名员工。     

Braun_2021
Elmiger_2021
maxon_production
Braun_2021
Elmiger_2021

Karl-Walter Braun, chairman of the board of directors. Copyright: 2021 maxon

1/3

“2020年就像坐过山车一样跌宕起伏”,maxon集团的大股东Karl-Walter Braun说,“事实上,正因为我们在全世界范围内广泛开展业务,而且我们的客户遍及全球各个市场和应用领域,才让我们有能力成功应对这次疫情的挑战。”即使在防疫封锁期间,maxon也能维持其全球供应链的畅通。“这再一次证明:拥有极富韧性、高效联网的全球价值链以及遍布全球的潜在合作方非常重要。”Karl-Walter Braun说。 

在去年,研发部门 (R&D) 以及销售部门尤其受到巨大的挑战。“一方面是因为根本无法与客户直接接触。另一方面由于很难与供应商直接联系,因此无法当面探讨技术可行性或交付可能性。”maxon在全球共有大约330名研发人员,在该领域的投资达到约3500万瑞士法郎。 

继续保持高水平创新

即使在如此艰难的条件下,maxon仍然在市场上推出几款精密驱动技术领域的新产品。其中包括用于医疗机器人的微电机,以及用于高动态定位任务的多轴控制器。“一个特别的事件就是配备maxon BLDC电机的‘毅力号’(Perseverance)火星探测车首次飞往火星执行探测任务,以及配备6台maxon电机的‘机智号’(Ingenuity)无人直升机首次在火星上成功起飞。”maxon集团首席执行官Eugen Elmiger说,“现在,无论是在长度和高度方面,还是在飞行时长方面,都已全部超出预期。” 

在地球上,maxon也展现出非凡的创新能力。例如在医疗领域内,公司正与客户合作研发微创主动脉泵,帮助心脏病患者快速康复。另一方面,内部物流领域越来越多使用AGV(自主式物流机器人)的智能运动控制解决方案。与此同时,驱动装置专业公司maxon还在过去几个月研发出了一种适用于电动汽车的新产品:今年夏天,maxon推出了BIKEDRIVE Air,这是一套轻质、隐形的电动自行车系统,由中置电机、集成电池和控制元件构成,重量仅3.5公斤,自行车制造商可以将该系统优雅地集成到车架中。这套电动自行车系统专供全球自行车制造商使用。

满怀信心走向未来 

maxon对于当前财年的业绩相当满意。Eugen Elmiger表示:由于订单数额巨大,供货商几乎已达到产能极限。“结果会导致我们的交付瓶颈。”公司未来将继续向系统供应商的方向发展。“我们致力于为客户一站式提供其产品所需的所有驱动装置。这包括电机、齿轮箱、电子装置、电机控制和插件解决方案”,Eugen Elmiger说。此外,我们也正努力成为驱动技术的数字化领导者。”