Media Release 2018/01/22
运动控制器扩增EtherCAT功能

全新EPOS4 EtherCAT Card。©maxon motor ag
maxonEPOS4控制器插入卡
驱动器专业公司maxon motor为其EPOS4系列位置控制器配备了额外的总线功能。新功能可利用扩展卡作为从站整合到EtherCAT网络中。
maxon motor的EPOS4位置控制器又添新功能,其可借助符合CoE(在EtherCAT架构上实现CAN总线应用层)标准的EtherCAT进行通信。为此而专门研发的EtherCAT Card可与EPOS4控制器外壳及所有EPOS4模块组合使用。稍后还将推出可使用EtherCAT的EPOS4 Compact设计型。
通过扩展基于以太网的通讯协议,紧凑型位置控制器的应用领域进一步扩大——特别是在要求周期时间短的同步多轴系统领域中。
极具吸引力的附加功能
EPOS4控制器适合用于控制有刷和无刷DC电机。这类控制器功率密度佳、性价比卓越,绝对能让您满意。另外,maxon还免费为客户提供众多附加功能,便于调试运行:例如直观的用户界面、程序库和许多应用实例。
有关EPOS控制器的更多信息请访问:epos.maxonmotor.com.cn