Media Release 2021/06/28

maxon推出轻型隐形电动自行车系统

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
巧妙隐身:人们几乎看不到安装好的maxon电动自行车系统。

maxon驱动系统已帮助美国国家航空航天局的火星直升机顺利完成火星飞行任务,现在又将为自行车骑手提供强大助力。经过多年的努力研发,maxon最新推出BIKEDRIVE Air:这套轻型隐形的电动自行车系统由中置电机、集成电池以及控制元件构成。利用这套系统可制造出最轻型的赛车、公路越野和城市自行车,或者山地自行车。今年,客户就会将首批采用新系统的电动自行车推向市场。   

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender
bikedrive_gotthard0062
bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender

巧妙隐身:人们几乎看不到安装好的maxon电动自行车系统。

1/3

电动自行车正在进军城市、乡村和山区。现有的许多系统虽然能提供强大的支持,但却非常沉重,操控起来也十分迟缓。驱动装置专业公司maxon希望改变这种情况,并推出BIKEDRIVE Air:这是一套隐形的电动自行车系统,包括电池在内仅重3.5公斤。因此,自行车制造商可以将这套系统完美整合到线条优雅的自行车车架之中。该系统的结构非常紧凑,因此可实现各种各样的自行车车架设计,非常适合赛车、公路越野车、城市车、儿童车或山地车。总的来说,11公斤以下的电动赛车以及16公斤以下的电动山地车都可以使用这套系统。


在BIKEDRIVE Air系统中,凝聚了maxon公司在研发和生产电机、齿轮箱和电子装置方面所积累的60年的丰富经验。这套系统的核心是一台可提供30 Nm转矩的电动自行车中置电机,能为骑行者带来敏捷和自然的骑行体验。它采用的是独一无二的飞轮技术,并且只在需要时提供支持,就好像是顺风的助力。 


使用辅助电池可将续航里程翻倍


人们几乎完全看不到这套电动自行车驱动装置。只有一个毫不显眼地集成在上管中的控制元件,悄悄泄露了自行车中隐藏着巨大动力的秘密。系统所属的 250 Wh 电池也巧妙地集成在下管中。如果客户需要,还可以通过辅助电池将续航里程翻倍。   


骑手可以个性化调整电动自行车的助力水平,并随时掌握所有重要数据。为此,maxon专门研发出相应的maxon Connect App。得益于ANT+或蓝牙(BLE)技术,可以轻松连接其他设备,例如Garmin、Sigma、o-synce等。另外,maxon还为经销商提供一款易于使用的服务 App。


从今年夏天开始,maxon就会向全球自行车制造商独家提供BIKEDRIVE Air系统以及相关的咨询服务。首批合作伙伴已将该驱动装置整合到他们的新自行车生产线中,产品将于今年进入市场。 


更多信息和联系方式: www.maxonbikedrive.com