Media Release 2021/12/13
maxon加入Thömus越野自行车队

瑞士自行车制造商Thömus与驱动装置专业公司maxon正式建立合作伙伴关系,共同打造未来的越野车。作为合作的一部分,maxon为Thömus提供电助力自行车平台,帮助该公司在此平台基础上研发一款适合越野赛世界杯训练的电助力山地自行车。将来,这款自行车也会在零售商店中出售。
“在我们的合作伙伴关系中,双方都将瑞士高端技术置于核心地位,并希望促进世界杯骑手和研发团队之间的跨职能合作。”maxon集团首席执行官Eugen Elmiger说,“这让我们能进一步优化我们的电助力自行车驱动系统,并为所有客户提供所需的专业知识。”
Thömus股份公司创始人兼所有者Thomas Binggeli同时强调产品开发领域的巨大潜力:“团队合作以及与maxon新近达成的技术合作伙伴关系,是我们在创新过程中的强大支柱。”“Thömus maxon”团队除了在运动领域的目标外,还制定打造“最好、最轻的世界杯训练用XC电助力山地车”宏伟计划。这为越野赛创造最佳条件,“因为我们的运动员可以在赛道上进行更多训练,同时又不会超过最佳的心率和表现范围要求,”Binggeli 说。
这款全新的电助力山地车将配备轻便的maxon BIKEDRIVE AIR电助力自行车系统。这套系统包括电池在内仅重3.5公斤,几乎可以隐形集成在车架中。与越野自行车队的合作进一步表明maxon成为轻质、高效电助力自行车驱动系统市场领导者的决心。
Mathias Flückiger领导下的强大团队出征2022年
“Thömus maxon”车队由Mathias Flückiger带领,他是2021年山地世界杯总冠军及东京奥运会银牌得主。同团队成员还有Alessandra Keller、Kathrin Stirnemann、Vital Albin和Luke Wiedmann。
“XC电助力山地车与轻型maxon驱动装置的全新组合将成为我们训练过程中不可或缺的一部分,帮助我们更好地为比赛做准备,”车队经理Ralph Näf说,“我们与maxon已合作多年,并曾经参与到BIKEDRIVE AIR的研发过程中。我坚信,这款轻型驱动装置特别适合在运动领域满怀雄心壮志的骑手,并且非常期待我们之间的合作一定会碰撞出更绚烂的火花。”