Media Release 2020/01/27
maxon飞向太阳

太阳轨道探测器将于二月发射升空,为科学家们提供更多有关太阳的新知识。 瑞士的研究和工业在建造太空探测器中功不可没。 其中就包括来自上瓦尔登州的驱动器。
欧洲航天局(ESA)与太阳近距离接触。 为此将在下个月发射配备10台仪器的太阳轨道探测器。 科学家们希望,这项将持续多年的任务能提供诸如太阳风和造成太阳耀斑的复杂运动等方面的新知识。 因此,太阳轨道探测器将比最靠近太阳的水星更靠近其飞行,距离大约4500万公里。 可想而知,面对太阳那一侧温度将非常高: 超过摄氏500度。 正是由于这个原因,将采用一个隔热罩来保护机上昂贵的仪器,并且只有在需要进行测量时才会开启隔热罩上的盖子。
其中一个仪器是X射线望远镜 (STIX),主要用来更精确地观测太阳耀斑,或许甚至可以预测大规模耀斑的发生。 STIX由瑞士西北应用技术大学(FHNW)与多家瑞士工业合作伙伴合作研发而成,其中之一是Almatech。 而由maxon生产的瑞士驱动器也被应用在X射线望远镜中。 两个专为此进行了调整的直径13 mm DC电机用来驱动一片铝制减震网,并视需求将其移到STIX的30个检测器前方。 微型驱动装置平行排列,可以共同或单独运行,从而确保在为期五年的任务执行期间持续顺利运转。 该设计是以即将被应用在ESA的ExoMars型探测车上的微电机为基础。 在挑选驱动器时,关键要求是必须重量轻、能效高并且具备优异的防震能力。
太阳轨道探测器是ESA的旗舰项目之一,耗资超过10亿瑞士法郎。 在预计二月初升空之后,探测器将经历接近两年的旅途,才能够开始进行测量。 此任务预计在2025年结束。
从太阳到火星
尽管太阳轨道探测器升空在即,接下来两个大型火星项目的筹备工作也同时如火如荼地进行,预计在2020年夏季启程,它们分别是: NASA的Mars2020探测车和ESA的ExoMars探测车。两项任务的目标均在于发掘更多有关红色行星的新知识,例如希望能够解开火星上是否有生命的谜团。 其中,Mars2020探测车甚至还会搭载一架小型直升机,以证明即使火星的大气层非常稀薄,但仍然还是可以飞行。
maxon驱动器在这两个计划中都扮演了有关任务成败的角色: 例如车轮驱动器、土壤样本采集的操作或是火星直升机的控制。