Media Release 2019/11/18

更强劲、更小巧

IDX_Bild_neu

一款强劲的紧凑型驱动器,为医疗技术、航空与航天工业带来全新的推动力——还有一条非常特殊的蛇: maxon将在11月26日至28日于纽伦堡举办的SPS工业自动化展览会上展示这款驱动器以及其他更多精彩的内容。

IDX_Bild_neu

第30届纽伦堡工业自动化展SPS,maxon绝对不会缺席。 来自瑞士的驱动专业公司将在110平方米的展位上向参观者展示众多新技术。 其中包括一款专为工业和物流自动化应用而开发的模块化紧凑型驱动器。 IDX驱动器可在最小的空间内结合功能强大的无刷EC-i电机和EPOS4位置控制器,如有需要还可添加maxon行星齿轮箱。 这款驱动器的特点包括效率高、元件无需保养,以及采用具有IP65防护等级的高品质工业外壳。 此外,它还配备了可配置的数字和模拟输入端和输出端。 软件操作直观,因此可以轻松进行调试并整合到主机系统中。

狭窄空间的最佳解决方案

说到位置控制器: maxon的EPOS4现在也新推出微型机种。 顾名思义,这款运动控制器的主要优点在于体积结构极其紧凑且价格极具吸引力。 对于空间有限且成本昂贵的多轴机器人应用来说,EPOS4 Micro 24/5是一种非常具有竞争力的解决方案。 SPS工业自动化展的参观访客们还能够深入了解此款小型运动控制器。

您可在SPS工业自动化展览会1号展厅的224号展位找到驱动专家maxon。

在为期三天的活动中,maxon专家将在现场为对航空航天以及医疗技术领域有兴趣的访客们解释说明,传递他们的专业知识并讨论可能的解决方案。

此外,您还可以在maxon展位上看到一只非常有趣的动物。 生物机器人专家Kamilo Melo专为maxon设计了一条机器蛇。这条机器蛇配备16个DC电机,并采用一套专用软件来控制动作,移动起来和真正的蛇几乎没什么两样。

如果您对全新的IDX驱动器深感兴趣,请于11月27日(星期三)下午4点前往maxon展位一探究竟。 届时将举行隆重盛大的产品发布会。